Сертификаты и безопасность


Программа «Безопасность превыше всего»

Ваш станок Haas был разработан таким образом, чтобы работать только при закрытых дверях, при полной защите и при полностью активном оборудовании системы безопасности.

Использование защитных очков и других средств защиты, предусмотренных инструкцией — единственный способ быть уверенным в том, что Ваше рабочее место безопасно и что Вы защищены.

С целью защиты оператора станка и обеспечения максимальной безопасности, Ваш станок Haas был разработан таким образом, чтобы работать только при закрытых дверях, при полной защите и полностью включенных функциях оборудовании системы безопасности. Станки Haas отличаются механическими средствами безопасности, а также программным обеспечением безопасности, разработанными для того, чтобы гарантировать, что двери станка при его эксплуатации всегда остаются закрытыми.

Некоторые лица могут пытаться нарушить Положения о предохранительной блокировке. Это опасно, и этого следует избегать любой ценой. Меры безопасности для Вашего станка Haas могут защитить оператора только при серьезном подходе к их соблюдению.

Если функции безопасности вашего станка Haas были изменены или не работают, мы поможем Вам настроить первоначальную заводскую компоновку станка. Мы считаем безопасность настолько важной, что покроем цену первичного контроля функций безопасности станка.

Все верно, с Вас не будет взиматься плата за первичный контроль. Если специалист по обслуживанию Haas находится в Вашем магазине в рамках сервисного вызова, он бесплатно проведет проверку состояния безопасности. Кроме того, Вы можете обратиться в дилерский центр фирмы Haas для назначения встречи с сертифицированным специалистом по обслуживанию Haas, который проведет бесплатную проверку состояния безопасности Вашего устройства, и объяснит, что необходимо сделать для приведения функций безопасности станка к их первоначальным заводским настройкам.

*НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ФОРСИРОВАТЬ УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ. ЭТО СДЕЛАЕТ СТАНОК НЕБЕЗОПАСНЫМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ СМ. В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Electrical Testing Laboratory (Лаборатория тестирования электроприборов)

Все станки с ЧПУ Haas имеют маркировку ETL, удостоверяющую, что они соответствуют электрическому стандарту NFPA 79 для промышленного оборудования и канадскому эквиваленту CAN/CSA C22.2 №73. Маркировками ETL и cETL отмечаются продукты, успешно прошедшие тестирование Intertek Testing Services, являющегося альтернативой Underwriters Laboratories.

Intertek Testing Services (ITS) – это лаборатория, аккредитованная Национальным институтом стандартов и технологий. Кроме того, Управление США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA) присвоило ITS статус Национально признанной испытательной лаборатории. ITS также аккредитована Канадским советом по стандартам как Испытательная организация и Сертифицирующая организация.

Продукция, соответствующая требованиям программы ITS, получает право на размещение регистрационных знаков ETL и cETL.

  • ITS – Intertek Testing Services
  • ETL – Electrical Testing Laboratory (примерно с 1904 года), сейчас ETL SEMKO, отделение Intertek Group.
  • NFPA – Национальная ассоциация противопожарной защиты
  • NFPA 79 – Электротехнический стандарт на промышленное оборудование
  • NIST – Национальный институт стандартов и технологий
  • NRTL – Национально признанная испытательная лаборатория.

Сертификация CE

Компания Haas Automation Inc. завершила процесс сертификации, необходимой для размещения знака CE на нашей продукции. Мы заявляем с исключительной ответственностью, что все изделия, опции и принадлежности компании Haas Automation соответствуют нормам, предусмотренным Директивой по машинному оборудованию ЕС.

Сертификация ISO

Компания HAAS Automation была проверена на соответствие положениям, установленным ISO 9001:2015

Предмет регистрации:  Проектирование и производство станков с ЧПУ и принадлежностей к ним, изготовление листового металла

Условия сохранения этого свидетельства о регистрации изложены в Политике регистрации МСА 5.1. Данная регистрация предоставляется при условии соблюдения организацией указанного стандарта. Срок действия этого сертификата зависит от регулярности проводимых проверок.

Чтобы получить копию нашего сертификата ISO, заполните форму ниже, и представитель Haas свяжется с вами.

Форма запроса на получение документов


Заполните данную форму для запроса документов, включая копии Сертификации ISO.