• 5-Axis Mills
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
    • MyHaas
    • Образовательное сообщество
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация Haas
    • Отзывы клиентов
  • Обслуживание
      Добро пожаловать в сервисную поддержка Haas
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
  • Видео

    • HFO Украина
      • HFO Украина
      • О Нас
      • Сервис
      • Обучение
      • События
      • Инвентарь выставочного зала
      • Контакты
    • БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ Особая серия  Особая серия 
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC

Обслуживание, главная страница Инструкция Side-Mount Tool Changer - Спиндл Ориентация Offset - NGC
Recently Updated Last updated: 04/04/2021

«Side-Mount Tool Changer» - Смещение ориентации spindle - NGC


Side-Mount Tool Changer - Спиндл Ориентация Offset - NGC

- Перейти к разделу - 1. Spindle Orientation Offset - Introduction (6 этапы) 2. Set Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset (6 этапы) Back to Top

Spindle Orientation Offset - Introduction

The spindle orientation offset parameter is Parameter 4.082 in machines that have the Next Generation Control. Parameter 4.082 sets the position of the spindle dogs [1] in relation to the double arm [2]. This procedure tells you how to set Parameter 4.082.

You must use a Haas Control Key to change parameters. Refer to Next Generation Control - Make a Haas Control Key.

Set Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset

1

Put the USB device that contains the Haas Control Key into the USB port on the control.

Press [POWER ON].

Press [CANCEL].

Press [ZERO RETURN] and press [ALL].

Press [HOME G28].

Press [RECOVER].

Select Tool Changer Recovery.

Press [ENTER].

Press [M] to select Manual Recovery.

2

Press [F4] to lower the tool pocket.

Rotate the double arm [3] near the spindle dogs [1].

Keep enough space to let you to turn the spindle dogs [1].

For a 40 taper spindle, the spindle dogs [1] are the same. Align either of the dogs with the slot in the double arm.

Note: 50 taper only Make sure that the long spindle dog [2] is turned away from the double arm [3]. On a 50 taper, the long spindle dog [2] has a hole on the bottom.

3

Insert a tool holder in to the spindle

Align the tool holder and spindle dogs with the slot in the double arm.

Rotate the double arm until the Tool Changer Status Summary: Double Arm status shows Clamp/Unclamp.

Note: HSK spindles require the appropriate split tool to set orientation. An orientation pin fits through the two tool halves to correctly postion the spindle. A standard tool holder cannot be used. See HSK Spindle Troubleshooting Guide to find the correct split tool.  Refer to HSK - Spindle Orientation Offset - NGC

4

Press [E] to exit Tool Change Recovery.

Press [DIAGNOSTIC].

Navigate to the Factory tab in the Parameters tab.

Type 4.082. Press [F1] to search the parameter.

Press [S] [F3] Set Spindle Orientation Offset.

The Spindle Orientation Offset Done prompt shows.

5

Press [RECOVER].

Select Tool Changer Recovery.

Press [ENTER].

Press M to select Manual Recovery.

Rotate the double arm until the Tool Changer Status Summary: Double Arm status shows Home Position.

6

Move the spindle dogs out of orientation.

Press [O] to select Spindle Orientation.

Press [O] again to orient the spindle.

Rotate the double arm until the Tool Changer Status Summary: Double Arm status shows Clamp/Unclamp.

Check the alignment of the spindle dogs in relation to the double arm.

Rotate the double arm until the screen shows Home Position.

Press [F3] to raise the tool pocket.

Press [E] to exit Tool Change Recovery.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies