工程卓越

航空航天和国防

精确和可重复

零件质量和工艺控制


为什么 Haas 是航空航天和国防工业的正确选择? 从我们创新的无线可视化探测系统,到我们独特的 M130 媒体显示功能,再到我们的 HaasConnect 遥控监测功能,Haas 坚持不懈地设法让您更高效。

过程控制至关重要


Haas 机床的标准配置是 M130 媒体显示功能,它可以让您为机床操作人员显示工作指令、图纸甚至视频。创新的 HaasConnect 功能允许您远程监控机床状态,无论是用台式机、笔记本电脑,还是用智能手机。

Haas 机床在航空航天领域发挥了重要作用


AeroCision:航空航天工业对机床的需求越来越大
康乃狄克州的 AeroCision 公司投资了 Haas 车床和立式加工中心,以跟上蓬勃发展的航空旅游业,因为飞机和发动机越来越高效和可靠,航空公司也在大量采购它们。
UMC-750 正是加工复杂的航空航天零件的答案
Haas UMC-750 是一款多用途的 5 轴通用加工中心,具有 762 毫米 x 508毫米 x 508 毫米 行程和集成的双轴转台。这种机床的特点是内联直接驱动 40 锥度主轴(8100 或 12000 转/分钟),并与 40+1 刀具侧装式换刀装置构成标准配置。
Turbocam India – 客户纪录片
Turbocam Inc. 是一家备受尊敬的组织,服务于一些最知名的航空航天、汽车、工业和海洋部门,从事涡轮机械的叶片部件生产。当该公司在印度建立 Turbocam Pvt. 时,它为工厂配备了 Haas 数控设备,该集团的高级管理人员了解并信任这个名字。如今,Turbocam 印度工厂总共拥有 27 台 Haas 机床。

功能和选项


BMT65 刀塔和动力刀具
既然可以在 Haas 车床上使用 BMT65 刀塔和动力刀具完成加工,为什么还要将已加工的零件转移到铣床上进行二次加工呢? 不仅可以提高您的车间的生产效率和经验,减少设置时间,而且 BMT65 刀塔和动力刀具也提供了更高的切削性能、更长的刀具寿命和更好的刀具间隙。
利用 50 锥度的切削
Haas 50 锥度 VF 机床为主要产品,无论您采取何种切割方式,这些主要产品都能够实现极高的材料切除率。标准的 7500 转/分钟 50 锥度主轴具有 30 马力的功率和两级变速齿轮箱,在 500 转/分钟的转速下提供 450 英尺-磅的扭矩。
Haas VMC:切屑清除和刀具润滑
Haas 立式加工中心如何润滑您的切削刀具和清除切屑以远离切削区域? 这段视频展示了 Haas VMC 处理这些重要任务的所有方法。

专用机床及组合