超大功率

能源和重工业

当您需要大功率机床进行大规模工作时,Haas 已经为您提供了保障

Haas 能应对您交付给它的任何工作


能源勘探和重工业是大生意 – 需要大型工件。不管您是在为风车车削大型轴件,还是在给钻杆重新车削螺纹,抑或是在加工防喷器,Haas 都能提供大容量机床来处理这些大型任务。

过程控制


Haas 机床的标准配置是 M130 媒体显示功能,它可以让您为机床操作人员显示工作指令、图纸甚至视频。创新的 HaasConnect 功能允许您远程监控机床状态,无论是用台式机、笔记本电脑,还是用智能手机。

大型工程需要大型机床


UMC-750 正在制造油田钻头锥体
三牙轮钻头总成用于世界各地的石油和天然气勘探领域。最常见的设计是使用碳化物“按钮”,压入并烧结在椎体上的钻孔阵列中。UMC-750 是通过单一设置完成这些钻孔操作的完美机床。
车削管螺纹的梦幻机型
对于 Haas ST-40 重型车削加工中心来说,为油田销轴和箱体切削 API 螺纹不成问题。最大车削能力为 25.5" x44 ",可轻松处理大直径工件和长轴。
ST-55 切削演示
您的大孔车削加工中心是否需要较强的切削能力和较强的刚性? 我们的 ST-50 和 ST-55 车削加工中心符合要求。在这个演示中,我们使用重型切削和积极的进料速率,从 2000 磅的工件上切除 800 多磅的钢材!

功能和选项


BMT65 刀塔和动力刀具
既然可以在 Haas 车床上使用 BMT65 刀塔和动力刀具完成加工,为什么还要将已加工的零件转移到铣床上进行二次加工呢? 不仅可以提高您的车间的生产效率和经验,减少设置时间,而且 BMT65 刀塔和动力刀具也提供了更高的切削性能、更长的刀具寿命和更好的刀具间隙。
Haas 罩壳排液系统
当前,更换部件前,我们必须等待冷却液烟雾从机器中消散,这非常浪费时间,因此缩短循环时间非常重要。这就是 Haas 工程师们设计出一种罩壳排液系统的原因,这种系统使用方便、维护简单,而且最重要的是,成本只有竞争对手的一半左右。
使用 M130 展示图片和视频
使用 M130,您可以在程序中显示设置表、刀具列表、工作说明,甚至视频等所有详情。无需用胶带把工作指令粘到机床上,也不再用手写便条告诉操作人员如何装载或检查零件;您只需把它全部放进您的数控程序!

专用机床和组合