第 200,000 台 Haas 数控设备


专注于目标,保持增长!我们已经生产并安装了我们的第 200,000 台 Haas 数控设备,这是我们作为世界领先的机床生产商之一,在我们的发展史上创造的又一个重要里程碑。我们在内华达州卡森城的  Vineburg Machining Inc.  安装了我们的第 200,000 台机床——UMC-750SS。


 

一切由此开始……


Gene Haas 于 1983 年创立了 Haas Automation, Inc., 生产了业界首款全自动可编程筒夹分度器,即一种能够以很高的精度定位加工部件的设备。已获专利的 Haas 5C 筒夹分度器的设计目的是提高 Gene 自己机械工厂的产量,该产品取得了巨大成功,在接下来的四年中,该公司扩展了产品线,增添了多种完全可编程回转工作台、旋转分度器和机床附件。

在 1988 年,Haas Automation 取得了又一个行业里程碑,推出了首款美国制造立式加工中心 (VMC),售价不到 50,000 美元,如此低的价格在当时前所未有。Haas VF-1 的公开出售价格为 49,900 美元,迅速成为了平价数控技术的行业标杆。

简单愿景


Gene Haas 按照自己知道的唯一方法生产了首款立式加工中心,但该方法被证明非常正确。

5th-Axis Workholding



Chris Taylor 和 Gary Grangetto 最初在他们的数控加工车间生产的是 5 轴 VF-2TR。自此,他们的工厂迅猛发展,因为他们仍生产复杂的 5 轴部件,同时设立分支机构,面向 3 轴和多轴应用设计和生产高端台钳和工件夹具系统。 

是否想在我们的网站上进行展示?


请跟我们聊聊您的第一台 Haas 设备。

#HaasVeryFirst

首款 VF-1 原型于 1988 年在伊利诺州芝加哥国际机床展览会 (IMTS 88) 上推出。型号名称中的“V”表示“立式”,这是立式铣床的行业标准名称,同时公司创始人 Gene Haas 在名称中添加了“F1”,以非正式的方式用它表示公司的“第一代产品”。此第一代机床为 Haas Automation 行业领先的 VF 系列立式加工中心奠定了坚实基础。

数控设备的一个巨大飞跃


VF-1 推出后,行业专家及商业传媒成员对于美国制造的加工中心售价不到 50,000 美元表示怀疑。Haas 不仅提供了这样的价格,而且还提供了产品,这是其他许多生产商都无法做到的。如今,Haas VF-1 的售价仍然不到 50,000 美元,而 Haas Automation 是世界领先的数控设备生产商之一,产品种类繁多,超过 100 种。所有机床和选件的价格均在线发布,供所有用户查看,而其他机床生产商无法做到这一点。

美国机床生产商


现在,Haas 主要提供四个产品系列,即立式加工中心 (VMC)、卧式加工中心 (HMC)、数控车床和回转工作台,并且提供许多大型五轴机床和特种机床。所有 Haas 产品均在公司加利福尼亚州奥克斯纳德大工厂生产,该工厂是美国最大、最先进的机床生产工厂。

#HaasVeryFirst


Hi-Tech Engineering



Hi-Tech Engineering 是一家提供全方位服务、由女性经营的机械工厂,30 多年来,专门从事精密部件和复杂子组件生产。该工厂的员工经验丰富,从概念或原型到成品组装,能快速完成项目,可以为客户带来市场竞争优势。 Hi-Tech Engineering 始终按照时间、预算和规格提供高质量产品,建立了良好的声誉。

Precision Fluorocarbon, Inc.


在过去二十年中,PFI 面向许多行业开发了多种定制塑料组件,并提供原型设计及生产服务,这些组件包括工业、赛车、泵、阀门、半导体和医疗组件。多年来,PFI 一直致力于塑料制造业,积累了丰富的经验,在许多产品市场备受推崇。 了解他们的故事

  • 行业: 计算机数控设备加工车间
  • 地点:美国德克萨斯州地汤博尔
  • 现有 Haas 机床: 12 台 Haas 数控铣床、11 台 Haas 数控车床,以及 4 台 Haas 回转工作台

5th-Axis Workholding



Chris Taylor 和 Gary Grangetto 最初在他们的数控加工车间生产的是 5 轴 VF-2TR。自此,他们的工厂迅猛发展,因为他们仍生产复杂的 5 轴部件,同时设立分支机构,面向 3 轴和多轴应用设计和生产高端台钳和工件夹具系统。 

Aspex Corporation



Aspex Corporation 在制造和金工行业拥有 40 多年的经验, 是加利福尼亚州波韦一家提供全方位服务的数控设备工厂。他们提供广泛的数控加工服务,从创意或绘图到成品全面涵盖。  

Whitliejo Specialty Co



Whitliejo Specialty Company LLC. 始创于 2008 年,该公司为石油和天然气行业的专业法兰制造公司和紧固件供应分销商。生产经理 Shaun Hebert 表示:“ 这个行业竞争压力很大,存在大约 200 个机床公司。” Shaun 之所以采用 Haas 设备,是因其直观、易用的空间,以及可在短期内对操作人员完成培训。通过其新型 ST-35Y,他们可实现车削和铣床一站式加工,直接省掉了一整个步骤的操作流程!

Auxein Medical


 

Auxein Medical 是一家位于印度的骨科植入物制造研究公司。Auxein Medical 公司成立于 1996 年,2008 年首次购买 Haas 机床,以扩大其生产能力。如今,公司已配备 15 台 Haas 4 轴和 5 轴立式加工中心,使其可更高效处理复杂零件。通过 Haas VF-2SS 的立式加工中心,Auxein Medical 可生产复杂、高精度、5 轴钛和聚醚醚酮 (PEEK) 零件。如今,Auxein Medical 庆祝其使用 Haas 产品 10 周年。    

  • 行业:医疗
  • 地点:印度哈里亚纳邦索尼伯德
  • 现有 Haas 机床:TM-1P VF-2SS (6)
     

顶部枪钻机床加工


 

路易斯安那州拉法耶特的“顶部枪钻机床加工”用户 T.J. Arceneaux 表示:“只需要一个 TL-3,就可完成多项加工。” 顶部枪钻可用于加工大型设备!大多数时候,其通过长碳化物增强镗杆执行重型螺纹和深孔操作。Haas 控件通过可视化编程系统的内置车螺纹和修复螺纹周期功能,使其更加简单。如今,除了 TL-3 外,顶部枪钻型号还包括 Haas ST-55 和 ST-45L 大孔车削加工中心,以及 VF-6 立式加工中心。    

Allena Auto Industries


 

Allena Auto Industries Pvt Ltd 创建于 1972 年,是一家为大汽车制造商提供原始设备制造商组件的生产商和供应商。其产品包括飞轮、滑轮、水泵组件、汽车弯头、歧管等,客户如塔塔、铃木、五十铃,普利司通等。Allena 投入大量资金引入 Haas 机床设备,以增强其车间和生产能力。

请跟我们聊聊您的第一台 Haas 设备