広さ:機械工具は大きくて重量があります。一度設置すると、移動するのは簡単ではありません。Haas機械にはすべてレイアウト図面が付属しており、機械の必要な外部寸法と内部寸法が示されています。これを使用して作業場での機械の配置を決めます。おおまかに言って、機械の後ろに約3フィート、それ以外の各向きに少なくとも4フィートのスペースを確保します。機械後方のスペースは、電装キャビネットを完全に開くために必要です。このスペースは、電源を引き込むために使用します。電気技師は、機械まで電源を引くためにこの位置を知っておく必要があります。チップの排出位置は機械によって異なります。これは、機械を配置する際に必ず考慮すべき点です。
機械の配置で他に注意する点は作業場の出入口の位置です。ほとんどの機械作業場には、外に向かって大きなシャッターがあります。このようなドアは、その開閉によって作業場の気温が大きく変わることがあるので、機械との位置関係に注意が必要です。Haasの機械は普通の温度影響に対して熱補償で調節する機能を内蔵していますが、大きな温度変化への対応は困難です。
機械に大きい加工品を載せる場合は、機械への上げ下ろしのために追加のスペースを確保できる場所を選ぶ必要があります。機械への上げ下ろしにHaasショップリフトまたはフォークリフトなどのリフト装置が必要でしょう。
助言:作業場のフロアにテープでマーキングすると、機械の色々な位置と向きの具合を確認できます。*