MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Probing

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Ferramentas de produtividade

Sondagem

Reduza o seu tempo de configuração

Nenhuma máquina ferramenta deve estar sem sondagem

Reduza os tempos de configuração sem ter que conhecer o código G ou a programação de macros. Monitorize o desgaste da ferramenta e os danos na ferramenta e reduza a criação de aparas.

Recently Updated

Faça mais trabalho


A redução da configuração é fundamental para maximizar a produtividade de qualquer máquina-ferramenta. Com as soluções de sondagem disponíveis da Haas, qualquer máquina pode ser configurada em minutos com apenas alguns botões pressionados. O nosso sistema de sondagem intuitivo sem fios para fresadoras e tornos (WIPS e WIPS-L), que é líder do setor, estabelece o padrão para sistemas de sondagem integrados. As instruções fáceis no ecrã guiam os utilizadores iniciantes ao longo do processo. Os utilizadores experientes têm acesso à potência total e aos recursos das rotinas de sondagem personalizadas.

Sondagem sem fios – Fresadora

Automatize o seu processo de configuração com o sistema de sondagem intuitivo sem fios Haas (Haas Wireless Intuitive Probing System, WIPS). O WIPS permite que defina coordenadas de desvios de trabalho de maneira rápida e fácil, defina compensações de comprimento de ferramenta e realize inspeções em processo, tanto para inspeção de peças quanto para deteção de avarias de ferramentas.

SAIBA MAIS

Sondagem sem fios – Torno

O sistema de sondagem intuitivo sem fios da Haas para tornos  (WIPS-L) é um pacote de sondagem completo que inclui uma sonda montada na torreta e uma interface ótica da máquina, além de um software poderoso que orienta o operador através do processo de sondagem com moldes intuitivos e fáceis de usar. 

SAIBA MAIS
Lathe Tool Presetter. Product of Haas CNC machine tools.

Medidor de ferramenta automático

O nosso medidor de ferramenta automático aumenta a precisão da peça e consistência da configuração, ao mesmo tempo que reduz os tempos de configuração em até 50%. O sistema apresenta modos de funcionamento automáticos e manuais fáceis de usar, com uma interface amigável para programação rápida e de estilo conversacional.

SAIBA MAIS
Recently Updated

De onde vêm os desvios da minha sonda? Teoria de desvio de sondagem


Todos tomam como garantido que o seu sistema de sondagem está a dar-lhes valores fiáveis e precisos para o seu trabalho e desvios da ferramenta. Mas alguma vez se perguntou como esses desvios da ferramenta são realmente calculados? Não há dúvida de que Mark decompõe a mecânica e a matemática por trás de onde esses números vêm.

MAIS INFORMAÇÕES

WIPS HAAS PARA TORNOS

O sistema de sondagem intituitivo sem fios da Haas para tornos  (WIPS-L) é um pacote de sondagem completo que inclui uma sonda montada na torreta e uma interface ótica da máquina, além de um software poderoso que orienta o operador através do processo de sondagem com moldes intuitivos e fáceis de usar. O WIPS pode ser utilizado para uma inspeção inicial da peça rápida da peça, relatório em processo ou para monitorização de operações de maquinagem não vigiada. Também pode ser utilizado para atualizar os desvios do trabalho para compensação do desgaste da ferramenta e garantir a máxima precisão da peça. O sistema inclui o Sistema de Programação Visual Haas, macros e orientação do spindle. NOTA: Requer a compra de um ID suporte da ferramenta de 25 mm.

SAIBA MAIS
Recently Updated

Conheça o seu novo operador de configuração


O sistema de sondagem intuitivo sem fios da Haas (WIPS) revolucionará a forma como a máquina é executada. Ele ajudará em todos os aspetos da configuração e operação do trabalho e deixá-lo-á a imaginar como foi possível criar limalha sem ele.

SAIBA MAIS
Recently Updated

Precisa de provas?


É mais rápido configurar ferramentas manualmente ou com uma sonda? Nós enfrentámos esse desafio de frente para mostrar o poder das máquinas Haas quando emparelhadas com um sistema de sondagem. A única questão que permanece é: O que fará com todo o tempo que poupar?

SAIBA MAIS
WIPS Como fazer Parte n.º 1
O sistema de sondagem intuitivo sem fios (WIPS) da Haas é um divisor de águas para as empresas que desejam aumentar a precisão e a velocidade com que definem desvios de ferramentas e de trabalho. John Nelson, especialista em aplicações residentes, analisa como o WIPS trabalha nesta 1ª parte da nossa série “WIPS Como fazer”.
WIPS Como fazer Parte n.º 2
No segundo vídeo da nossa série “WIPS Como fazer”, o Engenheiro de Aplicações John Nelson orienta-nos na definição de desvios de ferramentas usando a sua sonda sem fios e o Sistema de Programação Visual (VPS) disponível em todos os controlos NGC da Haas.
WIPS Como fazer Parte n.º 3
No terceiro vídeo da nossa série “WIPS Como fazer”, o engenheiro de aplicações John Nelson demonstra o uso da Página de Desvio da Ferramenta para controlar a sonda sem fios para definir os desvios de ferramenta.
Escolher rapidamente um desvio de trabalho e um ângulo
Se já alguma vez teve dificuldade em indicar a sua peça com o método antigo – e provavelmente já tenha acontecido a todos, esta dica vai ajudá-lo!
Predefinidor automático de ferramentas com ferramentas motorizadas
Configurar adequadamente ferramentas motorizadas num centro de torneamento pode ser complicado. Mark orienta-o em todo o processo com um tutorial detalhado que irá responder a todas as suas dúvidas. Se tem um torno Haas com ferramentas motorizadas, ou estiver a pensar comprar um, este vídeo é vital para si!
Defina desvios de trabalho em segundos
Qualquer pessoa que tenha executado uma máquina sabe quanto tempo leva para configurar os seus desvios de trabalho. E se pudesse fazê-lo numa fração do tempo? Acontece que pode, e é mais fácil do que pensa!

Que máquina irá conceber hoje?

Construção e preço

A sua nova ferramenta de máquina da Haas está à sua espera.

Comprar agora

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.