Probing

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


生产力工具

探测

缩短您的设置时间

所有加工设备都需要探测功能

不需要了解 G 代码或宏编程,也可缩短设置时间。监控工具磨损和工具损坏,减少废料产生。

Recently Updated

完成更多工作


缩减设置环节是任何加工设备实现产量最大化的关键所在。借助 Haas 提供的探测解决方案,只需按几下按钮即可在几分钟内完成机床的所有设置。我们行业一流水准的铣床和车削中心无线直观探针系统(WIPS 以及 WIPS-L)为各色集成式探针系统设定了标准。简明的屏幕指示可指导新手用户完成整个过程。经验丰富的用户可以使用自定义探测例程的全部优势和功能。

无线探测 – 铣床

通过 Haas 无线直观探测软件 (WIPS) 实现安装流程的自动化。您可通过 WIPS,快速、轻松定义工件偏置坐标、设置刀具长度和偏置,以及在加工过程中对零件进行检查和刀具损坏的检测。

了解详情

无线探测 – 车削中心

Haas 车削中心无线直观探测软件 (WIPS-L) 为一整套探测系列产品,包含刀架安装探针、机床接口选件及功能强大的软件,通过直观、易于使用的模板,在整个探测流程期间为操作人员提供指导。 

了解详情
Lathe Tool Presetter. Product of Haas CNC machine tools.

自动对刀仪

我们的自动对刀仪可提高零件精度和设置一致性,同时设置时间可缩短 50%。该系统采用易用的手动和自动操作模式,借助用户友好型界面,实现快速、对话式的程序设计。

了解详情
Recently Updated

我的探针偏置来自何处? 探测偏置理论


每个人都理所当然地认为,他们的探测系统为其工件和刀具偏置提供了可靠、准确的值。但是,您是否曾想过这些工件和刀具偏置的实际计算方式? 无需再费解,Mark 将深入剖析这些数字背后的运作机制与数学原理。

了解详情

HAAS 车床 WIPS

Haas 车削中心无线直观探测软件 (WIPS-L) 为一整套探测系列产品,包含刀架安装探针、机床接口选件及功能强大的软件,通过直观、易于使用的模板,在整个探测流程期间为操作人员提供指导。WIPS 可用于快速的首件检查、加工过程报告和监控无人看守的加工操作。还可用于更新工件,以解决工具磨损和最终零件准确度的问题。该系统包括 Haas 可视化编程系统、宏和主轴定向。说明:要求购买内径为 25 毫米的内径镗刀座。

了解详情
Recently Updated

认识您的新设置机械师


Haas 无线直观探测软件 (WIPS) 将彻底改变您运行机器的方式。可通过各个方面的工作设置和运行为您提供协助,告知您在没有该功能的情况下如何处置切屑。

了解详情
Recently Updated

需要证明?


哪种方式更快?通过手动设置刀具还是探针? 我们直面这一挑战,配合探测软件后,显示出 Haas 机床的强大功能。剩下的唯一问题是:可将节省的时间用来做什么?

了解详情
WIPS 使用方法第一部分
Haas 无线直观探针系统 (WIPS) 可设置刀具和工件偏置,对于希望提高准确度和速度的车间而言,这不失为一个变革性的工具。在“WIPS 使用方法”系列第一部分中,驻地应用专家 John Nelson 详细说明了 WIPS 的工作原理。
WIPS 使用方法第二部分
在“WIPS 使用方法”系列的第二部分视频中,应用工程专家 John Nelson 通过适用于所有 Haas NGC 控制器的无线探测和可视化编程系统 (VPS),指导您设置刀具偏置。
WIPS 使用方法第三部分
在“WIPS 使用方法”系列第三部分视频中,应用工程专家 John Nelson 为您说明了通过“刀具偏置”页面控制无线探测以设置刀具偏置。
快速选择工件偏置和角度
如果您曾在使用老方法来标示零件方面遭遇过困难,那么哪些人没有遇到这一问题呢?那么该提示正是为您而准备!
配备动力刀具的自动对刀仪
在车削加工中心正确地设置动力刀具可能很麻烦。Mark 将通过分步教程指导您完成整个过程,该教程将解答您的所有问题。如果您拥有配备动力刀具的 Haas 车削中心,或者正在考虑购买一台,那么这段视频不容错过!
只需几秒即可完成工件偏置设置
所有运行机床的工作人员都知道设置工件偏置所需的时间。能在短时间内完成设置意味着什么? 这表明您能做得到,而且比您想像中的要简单!

您今天会设计什么机床?

制造和价格

您的 Haas 新机床随时恭候。

马上订购