Automatic Tool Presetter (ATP)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

自动对刀仪

    仅人民币
自动设置刀具偏置和检查刀具破损情况
  • 概览
  • 发送信息

我们的自动对刀仪可提高零件精度和设置一致性,同时设置时间可缩短 50%。该系统采用易用的手动和自动操作模式,借助用户友好型界面,实现快速、对话式的程序设计。

  • 自动、手动和刀具破损检测操作
  • 提高刀具设置精度和一致性
  • 对话式的模板,适用于刀具设置操作
  • 操作时不需要宏编程
  • 将 G 代码输出至 MDI,而后进行编辑,或转至程序中
  • 包括用户自定义宏选项
  • 包含 Haas 可视化零件编程系统

 

  • 安装指南
Recently Updated

使用 ATP 将偏置设置为快 2 倍


有没有想过与手动设置相比,车床自动对刀仪设置偏置要快多少? ATP 不仅可以快速设置刀具偏置,还可以检测磨损或损坏的刀具,并自动调整磨损刀具的偏置。获取有关如何使用 ATP 触发刀具的分步解说,看看它到底有多快、有多容易。

Recently Updated

ATP – 用于 Haas 数控车削中心的自动对刀仪


通过我们的自动对刀仪,更加快速地设置您的数控车削中心刀具偏置。

Recently Updated

自动对刀仪 — 使用方法


我们的易用、自动型对刀仪是非常高效的方法,用于设置和检查刀具偏置,以及检查刀具磨损情况!在本视频中,我们展示了 Haas 车削加工中心提供的三种有用的操作模式。

Recently Updated

在 Haas 车削中心上正确设置动力刀


在车削加工中心正确设置动力刀具可能很麻烦。Mark 将通过分步教程指导您完成整个过程,该教程将解答您的所有问题。如果您拥有配备动力刀的 Haas 车削中心,或者正在考虑购买一台,那么这段视频不容错过!