My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Probing

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Produktivitätswerkzeug

Messtasten

Schnelleres Einrichten

Keine Werkzeugmaschine sollte ohne Messtaster auskommen

Reduzieren Sie die Rüstzeiten, ohne Kenntnisse in G-Code oder Makroprogrammierung. Überwachen Sie den Werkzeugverschleiß und Werkzeugbruch und reduzieren Sie Ausschuss.

Recently Updated

Mehr Arbeit erledigen


Zur Steigerung der Produktivität einer jeden Werkzeugmaschine muss der Zeitaufwand für das Einrichten weitestgehend verringert werden. Mit den Messtasterlösungen von Haas lässt sich jede Maschine mit wenigen Tastendrücken in wenigen Minuten einrichten. Unsere branchenführenden drahtlosen, intuitiven Messtastsysteme für Mühlen und Drehmaschinen (WIPS und WIPS-L) setzen den Standard für integrierte Tastsysteme. Einfache Anweisungen auf dem Bildschirm führen den Benutzer durch den Prozess. Erfahrene Anwender haben Zugriff auf die volle Leistungsfähigkeit und die Möglichkeiten von kundenspezifischen Messroutinen.

Drahtloses Messtastsystem – Fräsen

Automatisieren Sie Ihren Einrichtungsprozess mit WIPS, dem drahtlosen, intuitiven Messtastsystem von Haas. Das WIPS erlaubt, Werkstücknullpunkte festzulegen, Werkzeuglängenversätze einzustellen und ”In Prozess”-Kontrolle sowohl für Teileinspektion als auch für Werkzeugbruch.

WEITERE INFORMATIONEN

Drahtloses Messtastsystem – Drehmaschine

Das drahtlose, intuitive Messtastsystem für Drehmaschinen  (WIPS-L) ist ein komplettes Messtastsystem, das einen am Revolver montierten Taster und eine optische Maschinenschnittstelle sowie eine leistungsstarke Software enthält, die den Bediener mit intuitiven, einfach zu bedienenden Schablonen durch den Messtastvorgang führt. 

WEITERE INFORMATIONEN
Lathe Tool Presetter. Product of Haas CNC machine tools.

Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm

Der automatische Werkzeug-Voreinstellarm von Haas erhöht die Genauigkeit der Teile, gewährleistet identische Einrichtungen und verkürzt gleichzeitig die Rüstzeit um bis zu 50 %. Das System bietet einfach zu bedienende automatische und manuelle Betriebsarten sowie eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur schnellen und dialoggeführten Programmierung.

WEITERE INFORMATIONEN
Recently Updated

Woher kommen meine Messtasterversätze? Messtasterversatz-Theorie


Jeder geht davon aus, dass sein Messtastersystem verlässliche, genaue Werte für seine Arbeits- und Werkzeugversätze liefert. Aber haben Sie sich jemals gefragt, wie diese Arbeits- und Werkzeugversätze eigentlich berechnet werden? Wundern Sie sich nicht mehr, denn Mark erklärt Ihnen die Mechanik und die Mathematik, die hinter diesen Zahlen steckt.

WEITERE INFORMATIONEN

WIPS FÜR HAAS DREHMASCHINEN

Das intuitive drahtlose Messtastsystem für Drehmaschinen  (WIPS-L) ist ein komplettes Messtastsystem, das einen am Revolver montierten Taster und eine optische Maschinenschnittstelle sowie eine leistungsstarke Software enthält, die den Bediener mit intuitiven, einfach zu bedienenden Schablonen durch den Messtastvorgang führt. Neben einer zügigen Überprüfung des ersten Werkstücks ermöglicht WIPS auch die ”In-Prozess”-Berichterstellung und Überwachung im mannlosen Betrieb. Zudem lassen sich die Werkzeugnullpunkte laufend dem Werkzeugverschleiß anpassen, um die Einhaltung selbst engster Toleranzen zu gewährleisten. Das System enthält das visuelle Programmiersystem von Haas, Makros und Spindelorientierung. Hinweis: Erfordert den Kauf eines 25 mm Innendrehwerkzeughalter.

WEITERE INFORMATIONEN
Recently Updated

Treffen Sie Ihren neuen Einrichtungsmonteur


Das drahtlose, intuitive Messtastsystem (WIPS) von Haas wird den Betrieb Ihrer Maschine revolutionieren. Es unterstützt Sie in allen Aspekten der Auftragseinrichtung und des Betriebs und lässt Sie sich fragen, wie Sie bisher Späne ohne WIPS erzeugen konnten.

WEITERE INFORMATIONEN
Recently Updated

Brauchen Sie einen Beweis?


Ist es schneller, Werkzeuge manuell oder mit einem Taster einzurichten? Wir haben uns dieser Herausforderung gestellt, um die Leistungsfähigkeit der Haas Maschinen in Verbindung mit einem Tastsystem zu demonstrieren. Die einzige Frage, die bleibt, ist: Was machen Sie mit der ganzen Zeit, die Sie sparen?

WEITERE INFORMATIONEN
WIPS: So geht‘s Teil 1
Das drahtlose, intuitive Messtastsystem (WIPS) von Haas ist ein Spielwechsler für Geschäfte, die die Genauigkeit und Geschwindigkeit erhöhen wollen, mit der sie Werkzeug- und Arbeitsabstände einstellen. Der Experte für Anwendungen, John Nelson, erklärt, in diesem ersten Teil unserer “WIPS wie funktioniert es”-Serie, wie WIPS funktioniert.
WIPS: So geht‘s Teil 2
Im zweiten Video unserer “WIPS wie funktioniert es”-Serie führt uns der erfahrene Anwendungstechniker John Nelson mit Ihrem drahtlosen Messtaster und dem visuellen Programmiersystem (VPS), das auf allen Haas NGC-Steuerungen verfügbar ist, durch die Einstellung der Werkzeugversätze.
WIPS: So geht‘s Teil 3
Im dritten Video unserer „WIPS wie funktioniert es“-Serie demonstriert der Anwendungstechniker John Nelson die Verwendung der Werkzeugkorrekturseite zur Steuerung des drahtlosen Messtasters zum Einstellen von Werkzeugkorrekturen.
So ermitteln Sie mühelos den Werkstückversatz und einen Winkel
Jeder, der schon einmal unnötig viel Zeit investiert hat, das Werkstück auf die alte Art auszurichten (und wer hat das nicht), sollte sich dieses Video ansehen.
Automatische Werkzeugvoreinstellung mit angetriebenen Werkzeugen
Es ist gar nicht immer so einfach, an einem Drehzentrum die angetriebenen Werkzeuge korrekt einzurichten. In diesem Video zeigt Ihnen Mark, wie Sie Schritt für Schritt dabei vorgehen müssen, sodass keine Fragen mehr offen bleiben. Wenn Sie eine Drehmaschine von Haas mit angetriebenen Werkzeugen besitzen oder vor haben, sich eine anzuschaffen, sollten Sie dieses Video nicht verpassen!
Einstellen von Werkstückversätzen in Sekundenschnelle
Jeder, der eine Maschine in Betrieb genommen hat, weiß, wie lange es dauert, eine Werkstückversatzmessung vorzunehmen. Was, wenn Sie dies in einem Bruchteil der Zeit tun könnten? Es stellt sich heraus, dass Sie es können, und es ist einfacher, als Sie denken!

Wie sieht die Maschine aus, die Sie sich heute zusammenstellen?

Modell und Preis

Ihre neue Haas Werkzeugmaschine wartet.

Kaufen Sie jetzt

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.