MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Haas Robot Interface

Visão geral

As máquinas Haas podem ser integradas com todos os tipos de sistemas de robôs modernos. Historicamente, isto exigia que um integrador experiente de terceiros adicionasse placas de entradas e saídas, relés, cabos e muitos outros itens para estabelecer a comunicação entre a máquina e o módulo de controlo do robô. Esta é uma despesa inicial dramática para os clientes considerarem.

Com a Interface de Robô Haas opcional, não são necessárias placas ou conectores especiais. É tudo feito através da conexão Ethernet Haas padrão e do controlador Haas.  

Máquina Haas + Interface de Robô Haas + Robô = Configuração rápida e automatização não complicada. 

A Interface de Robô Haas fácil de usar no controlador Haas orienta-o através de um processo de calibragem simples e passo a passo que “ensina” ao braço do robô as suas posições e automatiza-o em minutos, carregando e descarregando peças para maquinagem não vigiada.

Visão geral da conexão

Máquina Haas + Interface de Robô Haas + Robô = Configuração rápida e automatização não complicada. 

A Haas simplificou a comunicação entre a máquina CNC e o robô usando a conexão Ethernet padrão incorporada no controlador Haas.

O robô é programado diretamente através do controlador Haas e configurado usando a interface de Robô Haas, que guia o operador pelas etapas necessárias para programar rapidamente os movimentos do robô, usando o manípulo remoto. Ao responder perguntas simples, o operador insere informações básicas posicionando as pinças da peça e apertando um único botão para registar a posição, ou digitando valores numéricos básicos. Os movimentos são registados e os valores são calculados automaticamente pelo controlo, e o robô está pronto para o carregamento automático de peças.

Uma tabela básica de gestão de peças pode ser criada configurando um modelo padrão da grelha de linhas e colunas igualmente espaçadas. As pinças do robô APL podem ser configuradas para vários formatos de peças - como barras redondas, hexagonais e quadradas - e ajustadas ou modificadas para melhor se ajustarem às suas peças.

O robô APL opera em segundo plano durante as operações normais de maquinagem, devolvendo as peças para a mesa de armazenamento e recuperando novas peças em bruto enquanto as peças estão a ser maquinadas. O resultado é uma maquinagem sem supervisão. A pinça rotativa de duplo lado economiza tempo tirando uma peça do spindle e substituindo-a por uma peça diferente sem precisar retornar à mesa de armazenamento.

Interface do Robô Haas

Interface de robô fácil de usar

A nossa interface de robô Haas fácil de usar usa instruções simples, passo a passo, para ajudar o operador a “ensinar” ao robô de 6 eixos as posições corretas para pegar, carregar e descarregar peças.

  • O movimento do robô é operado diretamente a partir do manípulo remoto Haas Touch,  permitindo uma integração perfeita
  • Instruções passo a passo e gráficos ajudam a orientar o operador no processo de configuração, por exemplo:
    • Definir padrão de template – número de linhas e colunas
    • Definir a primeira posição de levantamento de peças
    • Ensine o caminho linear que o braço do robô seguirá para a posição de paragem
    • Defina a posição de paragem - onde o robô esperará até que a maquinagem esteja concluída 
    • Defina as posições de carga e descarga no dispositivo de aperto
    • Definir a posição de entrega de peça para primeira peça concluída

Modo APL

Simples de operar no modo APL

O Modo APL combina na perfeição o programa de peça selecionado na Memória [MEM] com um template de configuração de robô designado para automatizar a produção de peças e aumentar a produtividade.

Um novo código M foi desenvolvido para utilização com carregadores de peças automáticos (APL) e robôs. O M299 é tipicamente utilizado no fim de um programa de peça. Se o programa for iniciado premindo [CYCLE START] no Modo de memória, o código M299 atua exatamente como um código M30 (Fim do programa e Reinício). Mas se o programa for iniciado enquanto o “Modo APL” estiver ativo, o M299 comandará o APL para carregar a primeira peça da mesa e, depois, correr o programa ativo na memória. 

  • Modo APL
    • Basta substituir a sua M30 por uma M299 no fim do seu programa de peça
    • No separador Run Job (Executar trabalho), prima [INSERT] para selecionar o template de definição APL designado (Job [Trabalho]) e ligue o Modo APL; irá aparecer uma marca de água “APL Mode” (Modo APL) sobre o programa e está a postos
    • Prima Cycle Start (Início de ciclo) e o robô irá carregar a primeira peça e executar o programa de peça em Memória
    • Embora a peça esteja a ser maquinada, o robô irá largar completamente a peça e, em seguida, pegar numa nova peça em bruto e colocá-la no posicionamento de carregamento designado
    • O operador poderá monitorizar o estado da mesa, o número de peças concluídas, qual o número da peça no interior da máquina e qual a peça seguinte, tudo a partir da página Executar Trabalho
    • O ciclo continua até que todas as peças da mesa estejam concluídas ou um número especificado de peças esteja atingido 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.