Der von Haas Automation, Inc. angebotene Wettbewerb läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und richtet sich an alle Personen ab 18 Jahren, mit Ausnahme der Mitarbeiter von Haas Automation und ihrer Familienangehörigen, aller Haas Factory Outlets (HFO), Stewart-Haas Racing (SHR), Haas F1-Teams oder anderer Haas-Vertreter.
Um an der Verlosung teilnehmen zu können, müssen Sie an dem Ort (Haas Messe, Tag der offenen Tür usw.), an dem das Gewinnspiel durchgeführt wird, anwesend sein und Ihre Visitenkarte oder Ähnliches mit vollständigem Namen, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Firmenname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer einem Vertreter von Haas oder HFO aushändigen. Sämtliche Kontaktdaten müssen angegeben werden, um sich zu qualifizieren.
Ein Eintrag pro Person.
Der Gewinner kann wählen, ob er an einem NASCAR-Rennen oder einem Formel-1 Grand Prix im Jahr 2020 teilnehmen möchte. Es wird ein Preis verlost, der die nachfolgend genannten Bestandteile umfasst:
- Ein Flug in der Economy-Klasse für zwei Personen am Freitag des gewählten Rennens, Rückflug am folgenden Montag, von jeder größeren Stadt mit kommerziellem Flugbetrieb zum internationalen Großflughafen, welcher der Rennstrecke am nächsten liegt;
- Drei Übernachtungen für zwei Personen, Doppelzimmer, in einem 4-Sterne-Hotel oder einem gleichwertigen Hotel in einer Großstadt an oder in der Nähe der gewählten Rennstrecke; Einchecken am Freitag des gewählten Rennens und Auschecken am folgenden Montag;
- Transfer zwischen dem Flughafen und dem Hotel am Freitag des gewählten Rennens, zwischen dem Hotel und der Rennstrecke am Sonntag und zwischen dem Hotel und dem Flughafen am folgenden Montag;
- Zwei Sitzplätze für das ausgewählte Rennen der Saison 2020.
Disclaimer: Die Auswahl der Flüge, Hotels, Beförderungsleistungen und der Sitzplätze liegt im Ermessen von Haas Automation. Für die Vergabe des Preises an den Gewinner gelten die hier genannten Bedingungen.
Zur Teilnahme an der Verlosung des Preises ist kein Kauf erforderlich.
Die genauen Termine für den Preis richten sich nach dem endgültigen Zeitplan, der von NASCAR® und Formel 1™ veröffentlicht wird.
Die Chance auf den Gewinn ist von der Anzahl bei Haas eingehenden Teilnahmemeldungen abhängig.
Alle Teilnahmemeldungen müssen bis Mitternacht am 31. Dezember 2019 (Pacific Standard Time, PST) eingegangen sein.
Ein Gewinner wird am Mittwoch, den 15. Januar 2020, oder früher in einer zufälligen Ziehung ermittelt. Die Ziehung wird live übertragen und in den sozialen Medien veröffentlicht.
Der Gewinner wird telefonisch oder per E-Mail innerhalb von sieben Werktagen nach der Verlosung benachrichtigt. Sollte der Gewinner nicht in der Lage sein, den Preis anzunehmen oder nicht innerhalb von sieben Tagen auf Telefon- und E-Mail-Mitteilungen zu antworten, wird ein zweiter Gewinner entsprechend dem oben beschriebenen Verfahren ermittelt.
Der Gesamtwert des Preises liegt bei $10.000,00 USD.
Der Gewinner ist für eventuell anfallende Steuern selbst verantwortlich.
Haas Automation erfasst und nutzt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer zur Kontaktaufnahme über seine Tochtergesellschaften. Die Kontaktdaten können für Newsletter, Sonderangebote und ähnliche Aktionen genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Haas Automation behält sich das Recht vor, diese Aktion jederzeit vorübergehend oder dauerhaft einzustellen sowie die Teilnahmebedingungen zu ändern.
Nur gültig, soweit es die jeweiligen Gesetze zulassen.