MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096

Início da Assistência Fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS) - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0096

Fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS) - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0096

- Ir para causa - Back to Top

34.1 Fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS) - NGC - Guia de resolução de problemas

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS) - NGC - Guia de resolução de problemas


TG0096

Revisão A - 04/2025

Introduction

A fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS) no controlador é responsável por produzir a tensão necessária para alimentar o processador Maincon  e outros componentes de baixa tensão na máquina.

O PCB PSUP fornece 160 VCC à placa LVPS em J1 [1]. O LVPS converte isto para um sinal regulado de +5VDC, +12VDC e -12VDC que são devolvidos ao PCB PSUP de J2 [2]. O LVPS tem um fusível [3] para proteger o dispositivo em caso de curto-circuito num componente que o utilize para alimentação.

As secções abaixo fornecem possíveis sintomas com ação corretiva e outras informações que podem ser utilizadas para resolver problemas relacionados com o LVPS em máquinas de 15 polegadas e 19 polegadas.

Symptom Table

Sintoma Causa Ação corretiva
A máquina não arranca O cabo que vem do LVPS está desligado ou danificado Inspecione o cabo e os conectores para corrosão ou danos. Certifique-se de que as tensões +5V, +12V e -12V estão dentro do intervalo. Consulte a secção abaixo para medir as tensões de alimentação.
O LVPS não está a fornecer a tensão correta ao PSUP Meça as tensões na excentricidade do LVPS e as tensões de entrada ao PCB maincon.
Um dispositivo alimentado pelo LVPS pode ter um curto-circuito. Verifique o fusível no PCB LVPS pela entrada de 160 V CA. Se o fusível for fundido, determine que componente causou o curto-circuito antes de substituir o LVPS.

LVPS Power Distribution

1

O LVPS fornece vários componentes diferentes na máquina.

Fornece o PCB maincon com energia, que é o processador que controla a máquina. 

Os 12 V CC fornecidos pelo LVPS também são usados para alimentar o PCB SKBIF no pendente.

Se houver problemas de energia relacionados com estes componentes, resolva os problemas dos outros componentes antes do LVPS:

Guia de resolução de problemas do SKBIF

Guia de resolução de problemas do PCB Maincon

Guia de resolução de problemas do PCB PSUP

2

Se estiver a resolver um problema em que suspeita que o maincon não está a receber energia, comece por inspecionar o maincon. Um exemplo disto seria se a máquina não arrancar.

Nota: Consulte o TSG do PCB do processador principal para máquinas de 15 e 19 polegadas para saber mais sobre a resolução de problemas do processador principal.

Procure o LED na região superior esquerda do PCB maincon [1]. Se o LED rotulado '+ 5V' estiver vermelho [1],  então o maincon está a receber energia.

3

Se os LED estiverem acesos, verifique as luzes indicadoras no PCB PSUP.

Verifique se todos os 3 LED para +5V, +12V e -12V estão acesos como mostrado na imagem [1]. 

Se os LED estiverem acesos, o PSUP está a receber os sinais do LVPS. Mesmo que os LED estejam acesos, meça as tensões para certificar-se de que as tensões estão dentro dos intervalos aceitáveis. Meça em P20 (saída para maincon) e P19 (entrada do LVPS).

P20:

  • Pino 8 para o Pino 7: 4,75 - 5,25 VCC
  • Pino 5 para o Pino 6: 11,5 - 12,5 VCC 
  • Pino 1 para o Pino 6: -11,5 - -12,5 VCC

P19:

  • Pino 5 para o Pino 6: 4,75-5,25 V CC
  • Pino 1 para o Pino 3: 11,5 - 12,5 VCC 
  • Pino 4 para o Pino 3: -11,5 - -12,5 VCC

Se todas as tensões medidas estiverem no intervalo, então o LVPS está a funcionar como deve e o LVPS não deve ser substituído. 

Se as medições em P19 estiverem dentro do intervalo, mas as medições em P20 não estiverem, então o PCB PSUP necessita de ser solucionado.

Nota: Se não houver tensão medida na saída do LVPS, verifique se o LVPS está a receber 155-162 V CC do PSUP. Se o LVPS não estiver a receber energia, verifique as ligações/cabos que vão do PSUP P21 para o LVPS.

LVPS Wiring Diagrams

Controlador de 15 polegadas - Diagrama de cablagem LVPS

Controlador de 19 polegadas - Diagrama de cablagem LVPS (iPFDM incluído)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.