My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Eco Mode (ECO MODE)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Mode ECO

    CNY UNIQUEMENT
Estimation de la consommation d’énergie

Le mode ÉCO Haas est une solution logicielle qui estime la consommation d’énergie en fonction de l’utilisation des sous-systèmes de machine et de l’état des réglages d’économie d’énergie dans la commande Haas. Les réglages enregistrés par l’utilisateur peuvent éteindre ou arrêter les systèmes de la machine pour réduire la consommation d’énergie.

  • Standard sur toutes les machines Haas triphasées équipées du système de commande Premium
  • Il enregistre la consommation d’énergie estimée au fil du temps
  • Réglages enregistrés par l’utilisateur disponibles pour réduire la consommation

Réglages du mode ÉCO

DOCUMENTS

Depuis plus de 20 ans, toutes les machines Haas sont livrées en standard avec une panoplie de réglages de commande conçus pour réduire la consommation d’énergie de votre machine ! 

Le mode ECO regroupe ces réglages dans une seule page de commande où vous pouvez facilement régler les paramètres et activer ou désactiver tous les réglages d’une simple pression sur un bouton. 

Le

Mode ECO standard estime la consommation électrique de votre machine en fonction des sous-systèmes utilisés (moteur de broche, moteurs d’axes, pompe d’arrosage, etc.) et suit ces données au fil du temps afin d’estimer la consommation électrique de la machine. Standard sur toutes les machines Haas triphasées équipées du système de commande Premium.

Le

Mode Plus Éco améliore cette fonctionnalité en ajoutant un module matériel qui mesure le courant et la tension réels entrants, et utilise ces mesures pour calculer la quantité d’énergie consommée par la machine. Standard sur toutes les machines Haas triphasées équipées du système de commande Premium.

Réglages du mode ÉCO

Les réglages ÉCO ont des valeurs par défaut qui sont actives lorsque le mode ÉCO est désactivé. Ces valeurs peuvent être ajustées par l’utilisateur pour réduire la consommation d’énergie lorsque le mode ÉCO est activé.

Le mode ÉCO peut être activé et désactivé en appuyant sur un seul bouton. Lorsque le mode ÉCO est activé, les valeurs définies par l’utilisateur sont actives. Lorsque le mode ÉCO est désactivé, les valeurs par défaut sont actives.

Le mode ÉCO estime la consommation électrique en fonction des sous-systèmes utilisés. Le Mode Plus ÉCO mesure physiquement la consommation d’énergie. Les données sont suivies dans le temps et peuvent être affichées en direct, par jour ou par mois. 

L’utilisateur peut saisir son coût par kWh d’électricité dans le Réglage 449 afin de convertir la puissance consommée en une estimation du coût de fonctionnement de la machine.

MISE HORS TENSIONS AUTOMATIQUE

RÉGLAGE 1

MISE HORS TENSIONS À M30

RÉGLAGE 2

EFFICACITÉ DU CONVOYEUR 

RÉGLAGE 114/115

MISE HORS TENSIONS DU CONVOYEUR 

RÉGLAGE 196

ARRÊT DU LIQUIDE D’ARROSAGE

RÉGLAGE 197

RÉTROÉCLAIRAGE LCD DÉSACTIVÉ

RÉGLAGE 199

ARRÊT SERVOMOTEURS/POMPES

RÉGLAGE 216

TEMPORISATION HIL

RÉGLAGE 238

TEMPORISATION D’ARRÊT DE L’ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

RÉGLAGE 239

QUITTER LE MODE MARCHE MANUELLE

RÉGLAGE 267
RÉGLAGE 1 – MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE
Recently Updated

RÉGLAGE 1


Réglage 1 est utilisé pour automatiquement mettre hors tension la machine après une période de non-fonctionnement. La valeur entrée dans ce réglage est le nombre de minutes pendant lesquelles la machine peut rester au repos avant d’être mise hors tension. La machine ne sera pas mise hors tension pendant qu’un programme est en exécution, et la minuterie se réinitialise à zéro chaque fois qu’un bouton est enfoncé ou que la manivelle en mode manuel est utilisée. Lorsque ce réglage est activé, la séquence d’arrêt automatique donne à l’opérateur un avertissement de 15 secondes avant la mise hors tension, et pendant ce temps il suffit d’appuyer sur n’importe quel bouton pour arrêter la mise hors tension.

RÉGLAGE 2 – MISE HORS TENSION GRÂCE AU CODE M30
Recently Updated

RÉGLAGE 2


Le réglage 2 a pour effet de mettre votre fraiseuse ou votre tour hors tension après le code M30. Il est parfait pour entamer un dernier cycle long avant de rentrer chez soi pour la journée. Lorsque ce réglage est activé, l’opérateur reçoit un avertissement de 15 secondes après le passage du code M30 dans le programme. N’importe quelle touche peut être actionnée pour annuler la séquence de mise hors tension. La machine s’éteint automatiquement si aucune intervention n’est effectuée.

RÉGLAGE 114/115 – EFFICACITÉ DU CYCLE DU CONVOYEUR
Recently Updated

RÉGLAGE 114/115


Les convoyeurs de copeaux à vis sans fin sont des systèmes importants de votre machine. Sans une évacuation efficace des copeaux, il est difficile pour un atelier d’usinage de fonctionner durablement à un niveau de production élevé. Toutes les machines Haas sont équipées des réglages 114 et 115, afin que vous puissiez faire fonctionner efficacement votre convoyeur de copeaux tout en limitant la consommation électrique. Le réglage 114 vous permet de spécifier la fréquence de mise en route de votre convoyeur de copeaux. Par exemple, si ce réglage est fixé à 30, votre convoyeur de copeaux est activé toutes les demi-heures. Le réglage 115 vous permet de spécifier la durée pendant laquelle le convoyeur de copeaux doit fonctionner avant de se mettre à l’arrêt.

RÉGLAGE 196 - ARRÊT DU CONVOYEUR
Recently Updated

RÉGLAGE 196


Pour garantir un flux de production fluide, il est important de veiller à ce que votre machine ne soit pas pleine de copeaux. Les convoyeurs sont parfaits pour évacuer les copeaux sans intervention de l’opérateur, en particulier lors de l’utilisation de systèmes automatisés ou dans le cadre d’une production sans surveillance. Mais lorsque le travail est terminé et que la machine ne produit plus de copeaux, le convoyeur ne fait que consommer de l’énergie. Le réglage 196 vous permet de définir la durée d’inactivité de la machine, en minutes, avant d’éteindre le convoyeur (et le liquide de coupe, s’il est installé).

RÉGLAGE 197 - LIQUIDE DE COUPE ÉTEINT
Recently Updated

RÉGLAGE 197


Le flux de liquide de coupe est essentiel dans de nombreux processus d’usinage : il permet de lubrifier vos outils coupants, de refroidir la zone de coupe et d’évacuer les copeaux. Cependant, les pompes d’arrosage consomment de l’énergie lorsqu’elles fonctionnent, il est donc logique de les éteindre lorsque votre machine est inactive. Le réglage 197 vous permet de définir la durée d’inactivité, en minutes, avant l’arrêt du débit de liquide de coupe.

RÉGLAGE 199 – DÉSACTIVATION DU RÉTROÉCLAIRAGE LCD
Recently Updated

RÉGLAGE 199


Même si cette fonction est élémentaire, elle contribue à réduire la consommation électrique globale de toutes les machines Haas. Le réglage 199 définit une temporisation (en minutes) qui désactive le rétroéclairage de l’écran LCD si aucune saisie n’a été effectuée sur la commande, sauf en cas d’alarme. L’opérateur peut appuyer sur n’importe quelle touche pour rétablir le fonctionnement normal de la commande.

RÉGLAGE 216 – ARRÊT SERVOMOTEURS/POMPES
Recently Updated

RÉGLAGE 216


Même si nous souhaitons que le temps d’inactivité de la broche de votre machine Haas soit minimal au cours de la journée, ce n’est pas toujours le cas. Parfois, des machines sont en attente d’un approvisionnement, de réglages, etc. Le réglage 216 fixe un temps d’inactivité, en secondes, après lequel la machine passera en mode écoénergétique : tous les servomoteurs et toutes les pompes hydrauliques sont arrêtés afin de réduire la consommation électrique. Lorsque la machine est prête à être utilisée, les servomoteurs et les pompes hydrauliques se remettent en marche et reprennent leur fonctionnement normal.

RÉGLAGE 238 - TEMPORISATION DE L’ÉCLAIRAGE HAUTE INTENSITÉ
Recently Updated

RÉGLAGE 238


L’option d’éclairage haute intensité fournit une grande quantité de lumière à la zone de travail lors de l’ouverture des portes de la machine, puis s’éteint lorsque celles-ci se referment. Mais si vous vous éloignez et laissez les portes ouvertes, vous voudrez probablement que les lumières s’éteignent pour ne pas gaspiller d’électricité. Le réglage 238 spécifie la durée, en minutes, pendant laquelle l’option d’éclairage haute intensité reste activée. Si cette valeur est zéro, les lampes resteront allumées lorsque les portes sont ouvertes.

RÉGLAGE 239 - TEMPORISATION D’ARRÊT DE L’ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL
Recently Updated

RÉGLAGE 239


L’éclairage de travail de votre machine vous permet de voir clairement ce que vous faites lorsque vous réglez une tâche ou testez un programme. Mais lorsque vous effectuez un travail de longue durée ou que vous vous éloignez de la machine pendant un certain temps, ces lumières ne font que consommer de l’énergie. Le réglage 239 vous permet de spécifier le délai en minutes après lequel les lumières s’éteignent automatiquement si aucune touche n’est enfoncée ou si aucune modification n’est apportée à la manivelle en mode manuel. Un programme en cours d’exécution ne sera pas interrompu par l’extinction de la lumière.

RÉGLAGE 267 - QUITTER LE MODE DE MARCHE MANUELLE
Recently Updated

RÉGLAGE 267


Le mode marche manuelle est très utile lors du réglage des tâches, du chargement et du déchargement des pièces ou de l’inspection des pièces sur la machine. Il vous permet de déplacer rapidement les axes vers n’importe quel emplacement avec une grande précision. Cependant, laisser la machine en mode de marche manuelle maintient les moteurs de l’axe sous tension, en attente de votre prochaine entrée de marche manuelle, et empêche la machine d’entrer dans d’autres modes d’économie d’énergie, tels que Réglage 216 - Arrêt servo et hydraulique. Le réglage 267 vous permet de définir la durée, en minutes, pendant laquelle la commande reste en mode Marche manuelle sans déplacement d’axe ou d’activité au niveau du clavier. Après cette durée, la commande passe automatiquement en mode de retour à l’origine, où d’autres modes d’économie d’énergie sont actifs.

M95 – MODE VEILLE
Recently Updated

CODE M – M95


Avez-vous besoin de laisser votre machine sous tension toute la nuit ? Réduisez votre consommation électrique en mettant votre machine en veille. Le code M95, suivi d’une durée (hh:mm), place votre machine Haas en veille pendant la durée spécifiée. En mode veille, votre fraiseuse ou votre tour limite sa consommation électrique pendant la durée indiquée.

Remarque : Les lignes suivant l’utilisation du code M95 doivent être des mouvements d’axe accompagnés de procédures de réchauffement de la broche.

DOCUMENTS

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.