Eco Mode (ECO MODE)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


ECO 모드

    CNY 전용
에너지 소비 추정

Haas ECO 모드는 사용 중인 기계 서브 시스템, 그리고 Haas 제어 장치에서의 절전 설정 상태를 기준으로 에너지 소비를 추정하는 소프트웨어 솔루션입니다. 사용자 제어 설정은 에너지 소비를 줄이기 위해 기계 시스템을 끄거나 공회전할 수 있습니다.

  • 고급 제어 장치가 탑재된 모든 3상 Haas 기계에서 표준
  • 시간 경과에 따른 예상 에너지 소비 기록
  • 소비를 줄이기 위한 사용자 제어 설정

ECO 모드 설정

문서

20년 이상 모든 Haas 기계는 기계의 에너지 소비를 줄이기 위해 설계된 제어 설정 모음이 표준으로 제공되었습니다! 

ECO 모드는 이러한 설정을 단일 제어 페이지로 통합하므로 파라미터를 쉽게 조정할 수 있으며 버튼을 한 번 눌러 모든 설정을 켜거나 끌 수 있습니다. 

표준 ECO 모드는 스핀들 모터, 축 모터, 절삭유 펌프 등 사용 중인 서브 시스템을 기준으로 기계의 전력 사용량을 추정하고 시간이 지남에 따라 해당 데이터를 추적하여 기계의 전력 소비를 추정합니다. 고급 제어 장치가 탑재된 모든 3상 Haas 기계에서 표준입니다.

ECO 모드 플러스는 실제 들어오는 전류와 전압을 측정하는 하드웨어 모듈을 추가하여 이 기능을 향상시키며 이러한 측정치를 사용하여 기계가 소비하고 있는 전력량을 계산합니다. 고급 제어 장치가 탑재된 모든 3상 Haas 기계에서 사용 가능합니다.

ECO 모드 설정

ECO 설정에는 ECO 모드가 꺼져있을 때 활성화되는 기본값이 있습니다. 이 값은 ECO 모드가 켜져 있을 때 전력 소비를 줄이기 위해 사용자가 조정할 수 있습니다.

단일 버튼을 눌러 ECO 모드를 켜거나 끌 수 있습니다. ECO 모드가 켜져 있으면 사용자 정의 값이 활성화됩니다. ECO 모드가 꺼져 있으면 기본값이 활성화됩니다.

ECO 모드는 사용 중인 서브 시스템을 기준으로 전력 소비를 추정합니다. ECO 모드 플러스는 전력 소비를 물리적으로 측정합니다. 데이터는 시간 경과에 따라 추적되며 실시간으로, 일별 또는 월별로 표시할 수 있습니다. 

사용자는 kWh 전기당 비용을 설정 449에 입력하여 소모된 전력을 기계의 작동 비용 추정치로 변환할 수 있습니다.

자동 전원 끄기

설정 1

M30에서 전원 끄기

설정 2

컨베이어 효율성 

설정 114/115

컨베이어 차단 

설정 196

절삭유 차단

설정 197

LCD 백라이트 꺼짐

설정 199

서보/유압 꺼짐

설정 216

HIL 타이머

설정 238

작업등 타이머

설정 239

조그 모드 종료

설정 267
설정 1 - 자동 전원 끄기
Recently Updated

설정 1


설정 1은 일정 시간의 공회전 이후 기계를 자동으로 끄는 데 사용됩니다. 이 설정에서 입력된 값은 기계가 꺼지기 전까지 기계가 공운전 상태에 있는 분단위 시간입니다. 기계는 프로그램이 실행 중일 때는 꺼지지 않으며, 버튼을 누를 때 또는 조그 핸들을 사용할 때마다 타이머는 0으로 재설정됩니다. 이 설정이 켜져 있는 경우, 자동 꺼짐 시퀀스는 전원이 꺼지기 전에 어떤 버튼이건 누르면 전원 꺼짐이 중단되는 15초의 경고 시간을 조작자에게 제공합니다.

설정 2 - M30에서 전원 끄기
Recently Updated

설정 2


설정 2를 사용하면 M30 이후 밀 또는 선반의 전원이 꺼집니다. 하루 일과를 마치고 귀가하기 전에 마지막 긴 사이클 파트를 시작하기에 좋습니다. 이 설정이 켜지면, 조작자는 프로그램에서 M30 코드 다음에 15초 동안 경고를 받게 되며, 여기서 키를 눌러 전원 끄기 시퀀스를 취소할 수 있습니다. 아무 조치도 취하지 않으면 기계의 전원이 자동으로 꺼집니다.

설정 114/115 - 컨베이어 사이클 효율성
Recently Updated

설정 114/115


칩 오거와 컨베이어는 기계에서 중요한 시스템입니다. 효율적인 칩 배출이 없으면 기계 공장이 높은 생산량으로 지속 가능하게 가동하기가 어렵습니다. 모든 Haas 기계는 설정 114 및 115를 제공하므로 적은 에너지 소비로 칩 컨베이어를 효율적으로 실행할 수 있습니다. 설정 114를 사용하면 칩 컨베이어가 켜지는 빈도를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 이 설정이 30에 설정된 경우 칩 컨베이어는 30분마다 동작합니다. 설정 115를 사용하면 전원을 끄기 전에 칩 컨베이어가 작동해야 하는 시간을 설정할 수 있습니다.

설정 196 - 컨베이어 차단
Recently Updated

설정 196


원활한 생산 흐름을 유지한다는 것은 기계에서 칩을 깨끗이 제거한다는 것을 의미합니다. 컨베이어는 특히 자동화 시스템을 사용하거나 자동 생산을 실행할 때 작업자의 개입 없이 칩을 제거하는 데 적합합니다. 그러나 작업이 완료되고 기계가 더 이상 칩을 만들지 않으면 컨베이어는 에너지를 사용하기만 합니다. 설정 196을 사용하면 컨베이어(그리고 설치된 경우 세척 절삭유)를 끄기 전에 대기할 기계 공회전 시간을 분단위로 설정할 수 있습니다.

설정 197 - 절삭유 차단
Recently Updated

설정 197


절삭유 흐름은 절삭 공구를 윤활 상태로 유지하고, 절삭 영역을 냉각하고, 칩을 제거하는 여러 가공 공정에 중요합니다. 하지만 절삭유 펌프는 작동 중일 때 에너지를 소모하므로 기계가 공회전 중일 때 전원을 끄는 것이 좋습니다. 설정 197을 사용하면 절삭유 흐름을 끄기 전에 대기할 공회전 시간을 분단위로 설정할 수 있습니다.

설정 199 - LCD 백라이트 꺼짐 설정
Recently Updated

설정 199


이것은 간단한 기능이지만 모든 Haas 기계가 제공하는 전반적인 에너지 절감에 기여합니다. 설정 199를 사용하면 알람이 없는 한 제어장치에 입력이 없을 때 LCD 백라이트를 끄는 타이머를 분 단위로 설정할 수 있습니다. 작업자는 아무 키나 눌러 제어장치를 정상 작동으로 복원할 수 있습니다.

설정 216 - 서보 및 유압 차단
Recently Updated

설정 216


Haas 기계가 하루 동안 스핀들 유휴 시간을 최소화하면서 작동하기를 바라지만 항상 그런 것은 아닙니다. 기계가 재고 확보, 설정 등을 기다리는 경우가 있습니다. 설정 216은 공회전 시간을 초 단위로 지정합니다. 이 때 기계는 절전 모드로 전환되어 모든 서보 모터와 유압 펌프를 종료하여 기계가 공회전 상태에 있는 동안 에너지를 적게 소비합니다. 장비를 사용할 준비가 되면 서보 모터와 유압 펌프에 전원이 다시 공급되어 정상 작동을 재개합니다.

설정 238 - 고휘도 조명 타이머
Recently Updated

설정 238


고휘도 조명 옵션은 기계 도어가 열릴 때 작업 영역에 충분한 양의 빛을 제공하고 도어가 닫힐 때 꺼집니다. 하지만 떠나 버리고 도어를 열어둔 상태라면 조명이 꺼져 전기가 낭비되지 않기를 원할 수 있습니다. 설정 238은 작동될 때 고휘도 조명이 켜져 있는 지속 시간을 분단위로 지정합니다. 이 값이 0일 경우 도어가 열린 동안 조명이 켜진 채 유지됩니다.

설정 239 - 작업등 타이머
Recently Updated

설정 239


기계의 작업등은 작업을 설정하거나 프로그램을 확인할 때 무엇을 하고 있는지 보기에 좋습니다. 그러나 장시간 작업을 하거나 오랜 시간 동안 기계에서 멀리 떨어져 있을 때는 이러한 조명이 에너지를 사용하기만 합니다. 설정 239를 사용하면 아무 키도 누르지 않거나 조그 핸들을 바꾸지 않을 경우 그 후에 작업등이 자동으로 꺼질 시간 양을 분단위로 지정할 수 있습니다. 등이 꺼질 때 프로그램이 실행 중인 경우, 프로그램은 계속 실행됩니다.

설정 267 - 조그 모드 종료
Recently Updated

설정 267


조그 모드는 작업을 설정하거나 공작물을 적재 및 제거하거나 기계의 공작물을 검사할 때 매우 중요하므로 정밀한 제어를 통해 축을 모든 위치로 빠르게 이동할 수 있습니다. 하지만 기계를 조그 모드로 두면 축 모터에 전원이 공급되고 다음 조그 입력을 계속 기다리며 기계가 설정 216 – 서보 및 유압 차단과 같은 다른 절전 모드로 진입가는 것을 막게 됩니다. 설정 267을 사용하면 제어장치가 축 동작이나 키보드 동작 없이 조그 모드로 유지되는 지속 시간을 분단위로 정의할 수 있습니다. 이 시간이 지나면 제어장치가 자동으로 영점 복귀 모드로 변경되며, 여기서 다른 절전 모드가 활성화됩니다.

M95 - 대기 모드
Recently Updated

M-코드 - M95


밤새도록 기계를 켜 두어야 합니까? 기계를 절전 모드로 전환하여 에너지 소비를 최소화하십시오. M95 다음에 기간(hh:mm)을 사용하면 Haas 기계가 지정된 시간 동안 절전 모드로 전환됩니다. 기계가 절전 모드에 있는 동안 밀 또는 선반은 명시된 시간 동안 소비되는 에너지를 제한합니다.

참고: M95 사용 후의 라인은 스핀들 예열 절차와 함께 축 이동이어야 합니다.

문서

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.