Automatic Parts Loaders (APLs)

자동 공작물 적재장치

새로운 조작자를 만나보십시오

Haas 자동 공작물 적재장치(APL)는 오늘날의 소규모 공장을 염두에 두고 설계되어 Haas 터닝 센터와 밀에서 간편하고 합리적인 비용의 자동화 시스템을 제공합니다.

APL은 Haas Control과 완벽하게 통합되며 그래픽, 애니메이션 및 세부 텍스트를 사용하는 간단하고 직관적인 인터페이스를 통해 설정됩니다. 그러므로 조작자는 APL을 신속하게 설정하고 프로그래밍하는 데 필요한 단계를 쉽게 파악할 수 있습니다. 조작자는 공작물 그리퍼의 위치를 설정하고 버튼을 한 번 누르거나 기본 숫자 값을 입력하여 기본 정보를 입력합니다. 모든 값이 제어 장치에 의해 자동으로 계산되고 APL은 이동할 준비를 완료합니다.  

자동 공작물 적재장치

선반 자동 공작물 적재장치

Haas 선반에서의 공작물 적재 자동화

사용 가능 모델:

  • ST-10Y
  • ST-15Y
  • ST-20/ST-20Y
  • ST-25/ST-25Y
  • ST-28/ST-28Y
더 알아보기

밀 자동 공작물 적재장치

소형 VMC에서의 공작물 적재 자동화

사용 가능 모델:

  • VF-1
  • VF-2/VF-2SS
  • VF-2YT/VF-2SSYT
  • VM-2
더 알아보기

VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치

UMC-500/SS 및 소형 VMC에서의 공작물 적재 자동화

사용 가능 모델:

  • VF-1
  • VF-2/VF-2SS
  • VF-2YT/VF-2SSYT
  • VM-2

 

  • UMC-400
  • UMC-400SS
  • UMC-500
  • UMC-500SS
더 알아보기

컴팩트한 자동 공작물 적재장치

소형 밀에 소형 공작물 적재 자동화

사용 가능 모델:

  • 미니밀/수퍼 미니밀
  • VF-2/VF-2SS
  • VF-2YT/VF-2SSYT
  • VM-2
  • DT/DM
더 알아보기

자동화 투자 회수: 6개월 미만

계산: APL을 사용하여 하루에 4시간만 더 실행하면 최소 6개월 내에 투자 비용을 회수할 수 있을 만큼 충분히 생산할 수 있습니다. 다른 관점에서 생각해보면 APL 비용은 조작자 임금 1년 치의 약 절반에 불과합니다!

 

새로운 조작자를 만나보세요. HAAS APL

____________________________________

모든 사람들이 지금 당장은 조작자를 필요로 하기에 기계를 계속 가동하고 실행하는 것은 어려울 수 있습니다. 직원을 고용할 수도 있지만 유자격 조작자는 찾기 어렵고 항상 100% 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다.

Haas APL은 바로 사용할 수 있으며 귀사의 기계와 완벽하게 통합된 Haas 소형 VMC, UMC 또는 선반에 맞는 합리적인 가격의 간편한 자동화 기능을 제공합니다.

쉬운 설치: 단순하다 & 직관적이다

____________________________________

작업을 완료할 수 있는 모든 기능이 들어있습니다. 모든 것이 기계에 내장되어 있고, 기계에 의해 제어되며, 추가적인 설정이 필요 없으며, 추가 비용도 없습니다. 마음의 준비만 하세요. Haas APL은 다른 조작자가 집에 돌아간 후에도 몇 시간 더 추가 생산할 수 있는 시간을 확보할 수 있도록 도움을 주는 간편한 “조작자”의 역할을 합니다. 또는 숙련된 기계 기술자가 낮에 더 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 여유 시간을 제공할 수 있습니다.

특별한 교육이나 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다. Haas Control 에 내장된 단순하고 직관적인 템플릿을 사용하면 작업을 빠르고 쉽게 설정하고 프로그래밍할 수 있습니다.

고객 사용후기


맞춤형 디자인 전자제품

“당사의 APL은 작업을 계속해도 문제가 발생하지 않습니다. 전자제품의 맞춤형 엔클로저를 제작하는 과정은 직원 한 명이 수행할 경우 일주일이 소요되는 작업입니다. 이제 생산은 주말에 완료됩니다. 그러면서도 직원이 일주일 내내 엔클로저 제작에 묶여 있지 않아도 된다는 점이 중요합니다. 그리고 Haas 기계에 4번째 축이 있으면 한 번의 조작으로 엔클로저의 4면 모두를 작업할 수 있습니다.


– Bart Dinger, 사장

 

 

MICRO-CUT ENGINEERING

Micro-Cut Engineering이 APL을 설정한 첫날 밤에 어떻게 공정을 자동화하여 공작물을 가동했는지 확인하십시오!

Micro-Cut Engineering은 자동으로 공작물을 가공하기 위해 APL이 있는 VF-2SS를 구입하기로 결정했습니다. 이전에는 모든 공작물을 손으로 하나하나 바이스에 물려야 했습니다. Haas APL을 구입하는 것은 무인 자동 가공이라는 단순한 전환을 위한 첫 번째 단계입니다. 회사 사장인 Andrew Starrenburg는 설치와 설정이 얼마나 단순했는지에 대해 이야기하면서 첫날 밤부터 무인으로 공작물을 가동할 수 있었다고 설명합니다!

“지역 Haas 직영 창고 매장에서 기계를 설치하고 1~2시간 이내에 기계를 준비하여 가동할 수 있었습니다.” 

– Andrew Starrenburg, 사장, Micro-Cut Engineering


TMF Center

“APL은 게임 체인저였습니다. 지금 당장 직원을 구하기는 어렵기 때문에 더 많은 자동화를 진행할수록 더 좋기 때문입니다. 가장 좋은 점은 간단하다는 것입니다. APL은 대부분 노동에 도움을 줍니다. 기한이 지난 작업을 없애려고 APL을 하루에 8~10시간 가동합니다. APL을 한 대 보유하고 있으며 3대를 더 주문했습니다. 향후 TMF가 고객을 위한 모든 프로세스의 최첨단 상태를 유지할 수 있도록 기술을 활용하고 APL 및 기타 자동화 장비를 전략적으로 배치하고 있습니다.”

– Lori Van Meter, 사장 

 

 

Holzman Machine

 

Holzman Machine, LLC는 Haas UMC 5축 머시닝 센터로 복잡한 항공우주용 5축 공작물을 가공하는 틈새 분야를 발견했습니다. 최근에는 스테인리스 스틸 공작물을 야간과 주말에 생산하기 위해 자동 공작물 적재장치와 통합된 UMC-500을 추가하여 5축을 한 차원 높은 수준으로 끌어올렸습니다. 생산성 향상의 다음 단계로 수행된 과정은 단일 설치에서 중요한 슬롯과 창이 있는 원통형 공작물을 가공하기 위해 라이브 툴링이 장착된 Haas ST-20Y Y축 선반을 추가하는 것이었습니다.

 

HAAS 자동 공작물 적재 장치 - APL

Haas의 자동 공작물 적재장치를 사용하면 Haas 선반을 멈추지 않고 쉽게 가동할 수 있습니다. Y축 모델을 포함하여, 다양한 Haas 선반에 플러그 앤 플레이 방식으로 통합이 가능하며, 이러한 생산성 증대 기능은 귀사의 공작물 생산 자동화에도 도움이 될 것입니다. 참고: ST-10 또는 ST-15에는 더 이상 사용할 수 없습니다.

 

Haas APL 설치

직접 Haas Control을 통해 Haas APL을 설치하면 되므로 그 어느 때보다 설치하기가 쉬워졌습니다. 간단한 설치 인터페이스 기능을 제공하므로 자동 가공할 공작물을 몇 분 안에 자동으로 적재하고 내릴 수 있습니다.

 

정말로 이렇게나 간단합니다

당사 회계사 중 한 명인 Luke를 데모 룸으로 불러와 자동 공작물 적재장치를 설정해 달라고 부탁했습니다. 결과는 어땠는지 확인해보십시오.

 

HAAS 밀 자동 공작물 적재 장치

Haas 밀 APL을 통해 소규모 VF 시리즈 VMC에서 공작물 생산을 자동화할 수 있습니다. Haas Control와 완벽하게 통합되어 몇 분 안에 완전히 자동화할 수 있는 간단한 설정 인터페이스 기능을 제공합니다.

Recently Updated

연락처


Haas의 도움의 받으셔서 간편하고 사용하기 쉬운 자동화 기능을 합리적인 가격으로 사용해 보세요.