Automatic Parts Loaders (APLs)

オートパーツローダー

新しいオペレーターのご紹介

Haasオートパーツローダー(APL)は、今日のジョブショップを念頭に置いて設計されており、Haasターニングセンターおよびミルにシンプルで手頃なオートメーションを提供します。

APLはHaas制御とシームレスに統合し、グラフィック、アニメーション、詳細なテキストを使用したシンプルで直感的なインターフェースで設定され、オペレーターにAPLの設定とプログラミングをガイドします オペレーターは、部品グリッパーの位置決めをして単一のボタンを押すか、基本的な数値を入力することによって基本情報を入力します。制御によってすべての値が自動計算され、APLの準備が整います。

オートパーツローダー

旋盤オートパーツローダー

Haas旋盤上のパーツ積載を自動化

以下のモデルで使用可能:

  • ST-10Y
  • ST-15Y
  • ST-20 / ST-20Y
  • ST-25 / ST-25Y
  • ST-28 / ST-28Y
詳細情報

ミルオートパーツローダー

小型VMC上のパーツ積載を自動化

以下のモデルで使用可能:

  • VF-1
  • VF-2 / VF-2SS
  • VF-2YT / VF-2SSYT
  • VM-2
詳細情報

VMC/UMCサイドロードオートパーツローダー

UMC-500/SSと小型VMC上のパーツ積載を自動化

以下のモデルで使用可能:

  • VF-1
  • VF-2 / VF-2SS
  • VF-2YT / VF-2SSYT
  • VM-2

 

  • UMC-400
  • UMC-400SS
  • UMC-500
  • UMC-500SS
詳細情報

小型オートパーツローダー

小型ミルの小型部品積載を自動化

以下のモデルで使用可能:

  • 小型ミル / 超小型ミル
  • VF-2 / VF-2SS
  • VF-2YT / VF-2SSYT
  • VM-2
  • DT / DM
詳細情報

自動化にかかる費用を6か月以内に回収

計算してみてください。APLで1日4時間余分に稼動させるだけで、わずか6か月で投資を回収できるに十分な生産量を生み出すことができます。別の見方をすれば、APLはオペレーターの1年間の賃金のおよそ半分のコストで済むのです!

 

新しいオペレーターのご紹介:Haas APL

____________________________________

誰もがオペレーターをすぐに必要としており、機械を稼働させ続けることが課題となる可能性があります。人員の雇用を試みることもできますが、資格のあるオペレーターを見つけるのは難しい上、必ずしも100%信頼できるとは限りません。

Haas APLは、Haas小型VMC、UMCまたは旋盤に、すぐに機械と完全に統合されるシンプルで手頃な価格のオートメーションを提供します。

簡単なセットアップ:シンプル&直感的

____________________________________

すべての作業を完了しています。機械に組み込まれ、その機械で制御されます。追加的なセットアップやコストもありません。考え方を変えてください。Haas APLはシンプルな「オペレーター」であり、お客様は他のオペレーターが帰宅した後も製造時間を追加しやすくなります。すなわち、熟練した機械工を日中、より複雑な作業に解放することができます。

特殊なトレーニングや追加的なソフトウェアは不要であり、Haas制御に組み込まれる当社のシンプルかつ直感的なテンプレートによってジョブのセットアップとプログラミングが迅速かつ簡単になります。

お客様の声


Bespoke Design Electronics社

「当社のジョブでのAPL化は単純にうまくいっています。何の不満もありません。電子機器用のカスタムカバーの製作では、通常、1人のスタッフが1週間以上拘束されます。これで週末には生産が終えられます。重要なのは、一人の従業員が1週間かけてカバー生産に従事する必要がなくなるということです。Haas機械に第4軸があれば、一回の作業で筐体の4面すべてを加工できます。


– Bart Dinger氏、社長

 

 

MICRO-CUT ENGINEERING社

Mirco-Cut Engineeringが、APLを設定した初日の夜にプロセスを自動化し、パーツを加工したかをご覧ください!

Mirco-Cut Engineering社は、パーツを無人で加工するため、APLを備えたVF-2SSを購入することを決定しました。以前はすべてのパーツを1つずつ手作業でビスに積載していました。Haas APLを購入することが、完全自動無人加工へシンプルに 移行する第一歩です。アンドリュー・スターレンバーグ社長が、インストールと設定がいかにシンプルで、初日の夜にパーツを無人加工することができたかを説明します!

「地元のHAAS ファクトリーアウトレットによって機械が設置されると、機械は1〜2時間で稼働しました。」

– アンドリュー・スターレンバーグ、Micro-Cut Engineering社社長


TMF Center社

「現在は従業員の見つけるのが難しいため、APLは画期的でした。そのため、自動化は進めれば進めるほど、良いのです。何よりもそのシンプルさが利点です。大いに役立っているのは人手の面です。納期に遅れてしまう作業はほぼなくなり、1日に8〜10時間、APLを稼働させています。現在のところAPLは1台で、さらに3台発注しました。今後はテクノロジーを活用し、APLやその他自動装置を戦略的に配備することで、TMFがお客様のためにあらゆるプロセスの最先端であり続けようと考えています。」

- ローリ・ヴァン・メーター、社長 

 

 

Holzman Machine社

 

Holzman Machine、LLCは、Haas UMC 5軸マシニングセンターを使用して、航空宇宙用の複雑な5軸パーツの機械加工でニッチを見つけました。最近、同社はUMC-500を増設してオートパーツローダーと一体化、5軸加工を次のレベルに高めました。昼夜を問わず週末もステンレス鋼部品を加工できるようになっています。生産性を向上させるための次のステップは、回転工具を備えたHaas ST-20YのY軸旋盤を追加して、シングルセットアップで重要なスロットとウィンドウを持つ円筒部品を加工することでした

 

新しいHaasオートパーツローダー‐APL

当社のオートパーツローダーによって、Haas旋盤のノンストップ稼働を容易に実行できるようになります。Y軸モデルをはじめとする数多くのHaas旋盤にプラグアンドプレイで統合可能。部品生産を自動化するための生産性向上ツールになります。注記: 標準のST-10、ST-15には装着できなくなりました。

 

Haas APLのセットアップ

Haas APLのセットアップはこれまで以上に簡単であり、Haas制御からて直接実行できます。シンプルなセットアップインターフェースにより、数分でパーツの積み下ろしを完全自動化し、無人加工することができます。

 

こんなにも簡単

私たちは、経理担当者の一人であるルークを捕まえ、デモルームでオートパーツローダーの設定を試みてもらいました。どうなったかをご覧ください。

 

Haasミルオートパーツローダー

HaasミルAPLを用い、小型VFシリーズのVMCでの部品生産を自動化します。Haas制御にシームレスに統合し、数分間で完全に自動化できるシンプルなセットアップのインターフェースを備えています。

Recently Updated

お問い合わせ


シンプルでお求めやすく、使いやすいオートメーションでお客様のお手伝いをいたします。