Automation Systems

自動化

ミルの自動化

ミルを自動化する

旋盤の自動化

旋盤を自動化する

 容易さ

自動化の容易さ 

 – 導入可能なすべての自動化ソリューションの中で最も簡単。

 手頃さ

自動化の手頃さ – 考えられる最小のコストで自動化できることを重視。

 汎用性

自動化の 汎用性 – 導入およびパーツの取り扱いで最も柔軟。

適切な質問をすることから始まる

何?

何を自動化するか?

単純で労働集約的なタスクを自動化することで、既存の人材をより有意義な仕事に振り向けることができます。パーツのロードとアンロードという繰り返しを機械に行わせることができます。自動化は、ビジネスを成長させるための最良で最も論理的な第一歩です。

詳細情報はこちら…
理由は?

自動化する理由は?

競合他社がすでに自動化を進めているからです。自動化は、コストの抑制、効率の最大化、競争力の維持に不可欠で、将来を保証します。熟練した人材の不足、人件費の高騰、より高品質なパーツを低価格で提供する必要性の高まりから、自動化は絶対に必要なものとなっています

工場に自動化を追加することで、以下のことが可能になります。

  • コストの抑制
  • 効率の最大化
  • 競争力の維持
詳細情報はこちら…
どのようにして?

自動化する方法は?

万能のソリューションはありません。Haasには、お客様の特定のニーズに応じた多数の自動化システムがあります。以下の点を重視した、幅広いエンジニアリング前のソリューションから選択できます。

 容易さ

 手頃さ

 汎用性

  • 自動化の容易さ  – 導入可能なすべての自動化ソリューションの中で最も簡単。
  • 自動化の手頃さ – 考えられる最小のコストで自動化できることを重視。
  • 多用途の自動化 – 実装とパーツの取り扱いに最大の柔軟性を提供します。
詳細情報はこちら…

Haas自動化ガイド

    自動化用製品のラインアップ

      HAASジャーナル

        Recently Updated

        実際の自動化


        WESTERN SAW社

        ST-30 + ロボット

        カリフォルニア州オックスナードのWestern Saw社のHaas 25kgロボットパッケージは、独自の磁気グリッパーを使用して、Haas ST-30からパーツをロードおよびアンロードしています。大型の円筒ステンレス鋼パーツを、25kgロボットが簡単に処理します。ご覧ください。

        MICRO-CUT ENGINEERING社

        VF-2SS + Haasオートパーツローダー

        HFOシカゴのお客様であるイリノイ州ギルバートのMicro-Cut Engineering社は、このほど同社初のHaasオートマチックパーツローダー(APL)を受け取りました。Micro-Cut社のアンドリュー・スターレンバーグ社長は、APL購入の決定について説明し、購入後の生産性の向上について語ってくれました

        TOOHIGHPSI社

        VF-2SSYT + パレットプール

        最近、私たちはTooHighPSIを訪問し、マイク・シターJr.氏と、彼らが製造している高性能部品について、またHaasの機械と工具が彼らの製造プログラムにどのように適合しているかについて話をしました。3+1パレットプールを備えたVF-2SSYTによって、生産量を増やし、より長いサイクルのパーツを夜間に稼働させることいができるようになりました。

        PRIMARY MACHINE AND REPAIR社

        EC-400 + パレットプール
        VF-2SSYT + ロボット

        「Haasロボットパッケージによって生産を3倍にすることができました。ロボットパッケージ-1を購入する前は、夜間シフトのために人を雇うことを考えていました。今ではロボットパッケージがあるため、機械を消灯状態で稼働させることができ、しかも間接費を比較的低く抑えることができます。」 
        - チェリッシュ・バイニング、オーナー

        DK CUSTOM PRODUCTS社

        ST-20Y + Haasバー送り機

        DK Custom Products社は、オートバイを長距離運転するオーナーに「OEMより優れた」Harley Davidsonのパーツを提供するために、デヴィンとケヴィン(社名のDKは2人の頭文字)により設立されました。当初は、パーツを手作業で加工していましたが、Haas TM-2Pに投資し、ビレットからのパーツの加工に着手しました。生産量が増加するにつれて、フライス加工した筒状のパーツをさらに加工して仕上げるために、Haasバー送り機付きのHaas ST-20Yを増設しました。最近では、VF-2SSも増設したことで、以前はTM-2Pでフライス削りしていた大量のパーツを処理できるようになりました。

        CLIPPARD INSTRUMENT LAB社 

        UMC-500、パレットプール

        オハイオ州シンシナティのClippard Instrument Lab社は、最近、パレットプール付きのHaas UMC-500を導入し、単一シフトの工場で一晩中無人で機械を稼動させることができるようになりました。オペレーションマネージャーのロビン・ルチュシリングは、16ステーションのパレットプールの導入により、どのようにハンドリング時間を短縮し、同時に生産性を向上させることができたかを説明します。

        Recently Updated

        ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


        お客様の工場に最適なオートメーションをご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせ下さい。