Certifications

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


Recently Updated

인증 및 안전


안전 제일주의 프로그램

Haas 기계는 항상 도어를 닫고, 모든 보호장치가 마련되어 있으며 안전 장치가 완전히 기능할 때에만 작동하게 설계되어 있습니다.

보안경 및 기타 상식적인 프로토콜과 마찬가지로, 이렇게 하는 것만이 안전한 작업 공간에서 해를 입지 않는 유일한 방법입니다.

기계 운용자를 보호하고, 최대한의 안전을 보장하기 위해 Haas 기계는 항상 도어를 닫고, 보호장치가 마련되어 있으며, 안전 기능이 제대로 동작할 때만 작동하게 설계되어 있습니다. Haas 기계는 프로그램이 실행되고 있을 때는 항상 기계의 도어가 닫혀 있도록 기계적 및 소프트웨어 안전 설비가 마련되어 있습니다.

안전 잠금 기능이 작동하지 못하게 하거나 무시하려고 하는 사람들이 있을 수도 있습니다. 이는 매우 위험하므로, 반드시 피해야 하는 행동입니다. Haas 기계의 안전 설비는 제대로 동작할 때만 조작자를 보호할 수 있습니다.

만일 Haas 기계의 안전 기능이 훼손되었거나, 더 이상 동작하지 않는 경우에는, 이 기계 본래의 공장 구성 상태로 복구하는 것을 도와드리겠습니다. 실제로 당사는 안전이 매우 중요함을 인식하고 있기 때문에, 최초 기계 안전 점검은 무료로 해드립니다.

그렇습니다. 최초 점검에 대해서는 고객님이 부담하시지 않습니다. 정비를 위해 Haas 정비 기술자가 방문하여 귀사의 공장에 있을 때는, 안전 점검을 무료로 해드립니다. 게다가 Haas 정비 기술자가 귀사의 기계에 대한 안전 상태를 무료로 검토하고, 기계의 안전 기능을 본래의 공장 설정 상태로 복구하기 위해 무엇인지 필요한지 설명드릴 수 있도록 약속을 잡으려면 현지 Haas 직영 창고 매장에 연락하시면 됩니다.

*안전 기능을 무시하지 마십시오. 그렇게 하면 기계의 안전이 훼손되며 보증을 받을 수 없습니다. 안전에 관한 종합적인 정보는 조작자 설명서를 참조하십시오.

전기 시험실

모든 Haas CNC 공작 기계에는 ETL 등록 표시가 되어있는데, 이는 이들 공구가 산업 기계에 관한 NFPA 79 전기 표준과 캐나다의 동급 표준인 CAN/CSA C22.2 No. 73을 준수하고 있음을 인증하는 것입니다. ETL 및 cETL 등록 표시는 미 보험협회 안전시험소(Underwriters Laboratories, UL)의 대체 기관인 Intertek Testing Services에서 실시하는 시험을 성공적으로 통과한 제품에 부여되는 마크입니다.

Intertek Testing Services(ITS)는 미 국립표준기술연구소(NIST)에서 공인한 시험기관입니다. 그리고, ITS는 미국 직업안전보건청(OSHA)에 의해서 공인된 국가지정시험소(Nationally Recognized Testing Laboratory)이며, 캐나다표준협회(Standards Council of Canada)에서도 시험기관 및 인증기관으로 인증을 받았습니다.

ITS 프로그램 지침을 준수하는 제품에는 ETL 및 cETL 등록 표시를 부착할 수 있는 자격이 됩니다.

  • ITS - Intertek Testing Services
  • ETL - 전기 시험실(Electrical Testing Laboratory, 1904년경 설립), 현재는 Intertek Group에 속한 ETL SEMKO.
  • NFPA - 국립화재예방협회(National Fire Protection Association)
  • NFPA 79 - 산업용 기계에 대한 전기 표준
  • NIST - 미 국가표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology)
  • NRTL - 국가지정시험소(Nationally Recognized Testing Laboratory)

CE 인증

Haas Automation, Inc.는 자사 제품에 CE 마크를 부착할 수 있는 인증 과정을 완료하였습니다. 당사는 단독 책임으로 모든 Haas Automation 제품, 옵션 및 부속장치가 유럽기계지침(European Machinery Directive)에 수록된 규정을 준수함을 선언합니다.

ISO 9001 품질 관리 시스템 인증

Haas Automation은 ISO 9001(2015년)에 규정된 조항을 준수하는 것으로 평가 받았습니다.

 

ISO 9001은 품질 관리 시스템(QMS)의 요구 사항을 지정하는 국제 표준입니다. 조직들은 이 표준을 사용하여 고객 및 규제 요건을 충족하는 제품과 서비스를 일관되게 제공하는 능력을 입증하고 지속적인 개선을 증명합니다.

등록 범위: CNC 기계 및 부속장치에 관한 설계 및 제조.

이 등록의 유지 여부는 조직에서 정해진 표준을 계속 준수하는가에 달려 있습니다. 이 인증의 효력은 계속 진행되는 감리 결과에 달려 있습니다.

ISO 인증


ISO 9001 인증을 받으면 조직이 ISO 9001 표준의 요구 사항을 충족하고 공인된 인증기관의 감사를 받은 것이라는 의미입니다. 인증 프로세스는 일반적으로 다음과 같은 절차가 관련됩니다.

  • 문서 검토: 조직의 QMS 문서를 검토하여 표준 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

  • 현장 감사: 감사관이 조직을 매년 방문하여 실제 QMS 구현을 평가합니다. 전체 재인증 감사는 3년에 한 번씩 실시되며, 나머지 2년 동안 감시 감사가 실시됩니다.

  • 지속적인 개선: 조직에서는 QMS 및 프로세스의 지속적인 개선에 대한 증거를 보여주어야 합니다.

  • 인증: 조직이 모든 요구 사항을 충족하면 ISO 9001 인증을 받습니다.

ISO 9001 인증은 조직이 프로세스를 개선하고 고객 만족을 높이며 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 도움이 되므로 유익합니다.

ISO 인증서 사본이 필요한 경우, 아래 양식을 작성하면 Haas 담당자가 연락할 것입니다.

Recently Updated

ISO 인증서 요청서


당사의 ISO 인증서를 요청하려면 이 양식을 작성해주십시오.