My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Eco Mode (ECO MODE)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


ECO Mode

    NUR CNY
Schätzt den Energieverbrauch
Der Haas ECO-Modus ist eine Softwarelösung, die den Energieverbrauch auf der Grundlage der verwendeten Maschinensubsysteme und des Status der Energiespareinstellungen in der Haas-Steuerung schätzt.

Benutzergesteuerte Einstellungen können Maschinensysteme abschalten oder in den Leerlauf versetzen, um den Energieverbrauch zu senken.

  • Standard bei allen 3-phasigen Haas-Maschinen mit Premium-Steuerung
  • Aufzeichnung des geschätzten Energieverbrauchs im Laufe der Zeit
  • Benutzergesteuerte Einstellungen zur Reduzierung des Verbrauchs

ECO-Modus-Einstellungen

DOKUMENTE

Seit mehr als 20 Jahren werden alle Haas Maschinen standardmäßig mit einer Reihe von Steuerungseinstellungen geliefert, die den Energieverbrauch Ihrer Maschine senken! 

Der

ECO-Modus fasst diese Einstellungen auf einer einzigen Steuerungsseite zusammen, auf der Sie die Parameter einfach anpassen und alle Einstellungen mit einem einzigen Tastendruck ein- und ausschalten können. 

Der Standard-ECO-Modus schätzt den Stromverbrauch Ihrer Maschine auf der Grundlage der verwendeten Subsysteme – Spindelmotor, Achsmotoren, Kühlmittelpumpe usw. – und verfolgt diese Daten im Laufe der Zeit, um den Stromverbrauch der Maschine zu schätzen. Standard bei allen 3-phasigen Haas-Maschinen mit Premium-Steuerung.

Der ECO-Modus Plus erweitert diese Funktionalität um ein Hardwaremodul, das den tatsächlich eingehenden Strom und die Spannung misst und anhand dieser Messungen den Stromverbrauch der Maschine berechnet. Verfügbar für alle 3-phasigen Haas-Maschinen mit Premium-Steuerung.

Einstellungen des

ECO-Modus

Die ECO-Einstellungen haben Standardwerte, die aktiv sind, wenn der ECO-Modus ausgeschaltet ist. Diese Werte können vom Benutzer angepasst werden, um den Stromverbrauch zu reduzieren, wenn der ECO-Modus aktiviert ist.

Der ECO-Modus kann mit einem einzigen Tastendruck ein- und ausgeschaltet werden. Wenn der ECO-Modus eingeschaltet ist, sind die benutzerdefinierten Werte aktiv. Wenn der ECO-Modus ausgeschaltet ist, sind die Standardwerte aktiv.

Der ECO-Modus schätzt den Stromverbrauch je nachdem, welche Subsysteme verwendet werden. Der ECO-Modus Plus misst physisch den Stromverbrauch. Die Daten werden im Laufe der Zeit verfolgt und können live, pro Tag oder pro Monat angezeigt werden. 

Der Benutzer kann seine Kosten pro kWh Strom in Einstellung 449 eingeben, um die verbrauchte Energie in eine Schätzung der Betriebskosten der Maschine umzuwandeln.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

EINSTELLUNG 1

ABSCHALTUNG BEI M30

EINSTELLUNG 2

FÖRDERER-EFFIZENZ 

EINSTELLUNG 114/115

FÖRDERER-ABSCHALTUNG 

EINSTELLUNG 196

KÜHLMITTEL-ABSCHALTUNG

EINSTELLUNG 197

LCD-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG-ABSCHALTUNG

EINSTELLUNG 199

SERVO/HYDRAULIK-ABSCHALTUNG

EINSTELLUNG 216

HIL-TIMER

EINSTELLUNG 238

TIMER FÜR ARBEITSBELEUCHTUNG

EINSTELLUNG 239

SCHRITTSCHALTUNGSMODUS BEENDEN

EINSTELLUNG 267
EINSTELLUNG 1 – AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
Recently Updated

EINSTELLUNG 1


Die Einstellung 1 wird verwendet, um die Maschine nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch auszuschalten. Der Wert in dieser Einstellung stellt die Ruhezeit der Maschine in Minuten dar, nach der sie automatisch ausgeschaltet wird. Die Maschine schaltet sich nicht aus, während ein Programm läuft, und der Timer wird jedes Mal auf Null zurückgesetzt, wenn eine Taste gedrückt oder das Handrad für Schrittschaltung betätigt wird. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, gibt die automatische Abschaltsequenz dem Bediener eine 15-Sekunden-Warnung, bevor die Maschine ausgeschaltet wird. In dieser Zeit wird das Ausschalten durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt.

EINSTELLUNG 2 – ABSCHALTUNG BEI M30
Recently Updated

EINSTELLUNG 2


Mit der Einstellung 2 kann Ihre Fräse oder Drehmaschine nach M30 abgeschaltet werden. Diese Einstellung ist ideal, um ein letztes langes Werkstück zu bearbeiten, bevor Sie nach Hause gehen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erhält der Bediener nach dem M30-Code im Programm eine 15-sekündige Warnung, in der eine beliebige Taste gedrückt werden kann, um die Ausschaltsequenz abzubrechen. Wenn keine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Maschine automatisch ab.

EINSTELLUNG 114/115 – EFFIZIENZ DER ZYKLUSZEIT BEIM SPÄNEFÖRDERER
Recently Updated

EINSTELLUNG 114/115


Spiral-Späneförderer und Förderbänder sind wichtige Systeme in Ihrer Maschine. Ohne eine effiziente Spanförderung ist es für eine Werkstatt schwierig, eine hohe Produktion aufrechtzuerhalten. Alle Maschinen von Haas verfügen über die Einstellungen 114 und 115, so dass Sie Ihren Späneförderer effizient und mit geringem Energieaufwand betreiben können. Mit der Einstellung 114 können Sie festlegen, wie oft sich Ihr Späneförderer einschaltet. Wenn diese Einstellung beispielsweise auf 30 gesetzt ist, schaltet sich der Späneförderer alle halbe Stunde ein. Mit der Einstellung 115 können Sie festlegen, wie lange der Späneförderer läuft, bevor er sich abschaltet.

EINSTELLUNG 196 – FÖRDERER-ABSCHALTUNG
Recently Updated

EINSTELLUNG 196


Um einen reibungslosen Produktionsfluss aufrechtzuerhalten, müssen Sie Ihre Maschine frei von Spänen halten. Förderer eignen sich hervorragend für den Abtransport von Spänen, ohne dass der Bediener eingreifen muss, vor allem, wenn Sie Automatisierungssysteme verwenden oder die Produktion ohne Licht läuft. Aber wenn die Arbeit erledigt ist und die Maschine keine Späne mehr produziert, verbraucht der Förderer nur noch Energie. Mit der Einstellung 196 können Sie festlegen, wie lange die Maschine im Leerlauf sein soll (in Minuten), bevor der Förderer (und das Kühlmittel, falls vorhanden) abgeschaltet wird.

EINSTELLUNG 197 – KÜHLMITTELABSCHALTUNG
Recently Updated

EINSTELLUNG 197


Der Kühlmittelfluss ist für viele Bearbeitungsprozesse von entscheidender Bedeutung – er sorgt für die Schmierung Ihrer Schneidwerkzeuge, die Kühlung der Schneidzone und die Beseitigung von Spänen. Aber Kühlmittelpumpen verbrauchen Energie, wenn sie laufen. Es ist also sinnvoll, sie abzuschalten, wenn Ihre Maschine im Leerlauf ist. Mit der Einstellung 197 können Sie die Dauer des Leerlaufs in Minuten festlegen, bevor der Kühlmittelfluss abgeschaltet wird.

EINSTELLUNG 199 – EINSTELLUNG ZUR ABSCHALTUNG DER LCD-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Recently Updated

EINSTELLUNG 199


Obwohl es sich hier um eine recht simple Funktion handelt, gehört sie dennoch zu den allgemeinen Energieeinsparungen, mit denen alle Maschinen von Haas ausgestattet sind. Mit der Einstellung 199 können Werkstätten einen Timer in Minuten einstellen, der die LCD-Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, sobald keine Eingaben an der Steuerung mehr erfolgen (sofern nicht gerade ein Alarm vorliegt). Der Bediener kann eine beliebige Taste drücken, um die Steuerung wieder in den Normalbetrieb zu versetzen.

EINSTELLUNG 216 – ABSCHALTUNG DES SERVO- UND HYDRAULIKSYSTEMS
Recently Updated

EINSTELLUNG 216


Wir hoffen zwar, dass Ihre Haas Maschine den Tag über mit minimalem Spindelleerlauf läuft, doch das ist leider nicht immer der Fall. Es gibt Zeiten, in denen die Maschinen auf Material warten, eingerichtet werden müssen usw. Die Einstellung 216 legt eine Leerlaufzeit in Sekunden fest, nach der die Maschine in den Energiesparmodus wechselt und alle Servomotoren und Hydraulikpumpen abschaltet. Dadurch wird weniger Energie verbraucht, wenn die Maschine im Leerlauf ist. Sobald die Maschine wieder einsatzbereit ist, werden die Servomotoren und Hydraulikpumpen wieder eingeschaltet und nehmen den normalen Betrieb auf.

EINSTELLUNG 238 – TIMER FÜR HOCHINTENSIVE BELEUCHTUNG
Recently Updated

EINSTELLUNG 238


Die Option für hochintensive Beleuchtung sorgt für viel Licht im Arbeitsbereich, wenn die Maschinentüren geöffnet werden, und schaltet sich aus, wenn die Türen geschlossen werden. Aber wenn Sie weggehen und die Türen offen lassen, möchten Sie wahrscheinlich, dass die Lichter ausgeschaltet werden, damit sie keinen Strom verschwenden. Die Einstellung 238 legt die Dauer in Minuten fest, für die die hochintensive Beleuchtung eingeschaltet bleibt, wenn sie aktiviert wird. Wenn dieser Wert Null ist, bleibt die Beleuchtung eingeschaltet, während die Türen geöffnet sind.

EINSTELLUNG 239 – TIMER FÜR ARBEITSBELEUCHTUNG
Recently Updated

EINSTELLUNG 239


Die Arbeitsbeleuchtung in Ihrer Maschine ist ideal, um zu sehen, was Sie tun, wenn Sie einen Auftrag einrichten oder ein Programm testen. Aber wenn Sie einen langen Auftrag ausführen oder für längere Zeit von der Maschine weg sind, verbrauchen diese Lichter nur Energie. Mit der Einstellung 239 können Sie die Zeitspanne in Minuten angeben, nach der sich die Arbeitsbeleuchtung automatisch ausschaltet, wenn keine Tasten gedrückt oder die Schrittschaltung betätigt wird. Ein etwaige laufendes Programm wird durch die Ausschaltung der Beleuchtung nicht beeinflusst.

EINSTELLUNG 267 – SCHRITTSCHALTUNGSMODUS BEENDEN
Recently Updated

EINSTELLUNG 267


Der Schrittschaltungsmodus ist von unschätzbarem Wert beim Einrichten von Aufträgen, beim Be- und Entladen von Teilen oder bei der Inspektion von Teilen auf der Maschine – er ermöglicht es Ihnen, die Achsen schnell und mit präziser Kontrolle an jede Stelle zu bewegen. Wenn Sie die Maschine jedoch im Schrittschaltungsmodus belassen, bleiben die Achsenmotoren eingeschaltet und warten auf Ihre nächste Schrittschaltungseingabe. Außerdem wird verhindert, dass die Maschine in andere Energiesparmodi wechselt, wie z. B. Einstellung 216 – Servo und Hydraulikabschaltung. Mit der Einstellung 267 können Sie die Dauer in Minuten festlegen, die die Steuerung im Schrittschaltungsmodus verbleibt, ohne dass eine Achsenbewegung oder eine Tastaturaktivität erfolgt. Nach dieser Zeit wechselt die Steuerung automatisch in den Modus REFERENZFAHRT, in dem andere Energiesparmodi aktiv sind.

M95 – RUHEMODUS
Recently Updated

M-CODE – M95


Müssen Sie Ihre Maschine die ganze Nacht über eingeschaltet lassen? Minimieren Sie Ihren Energieverbrauch, indem Sie die Maschine in den Ruhemodus versetzen. Wenn Sie M95 gefolgt von einer Dauer (hh:mm) verwenden, wird Ihre Haas Maschine für die angegebene Zeitspanne in den Ruhezustand versetzt. Während sich die Maschine im Ruhemodus befindet, begrenzt Ihre Fräse oder Drehmaschine den Energieverbrauch für die angegebene Dauer.

Hinweis: Die Zeilen nach der Verwendung von M95 sollten Achsenbewegungen und Spindelaufwärmverfahren enthalten.

DOKUMENTE

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.