My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
PulseJet

Système PulseJet

Pourquoi PulseJet ?

  • Pulsejet élimine le besoin de mettre régulièrement en pause un programme en cours d’exécution pour appliquer du liquide de coupe dans l’outil lorsque vous effectuez du taraudage ou du perçage dans des matériaux difficiles

  • PulseJet s’attache à la buse P-Cool et offre 34 positions programmables pour assurer que la lubrification s’adapte correctement à différentes tailles d’outils

  • PulseJet est entièrement programmable ; le positionnement initial peut être défini lorsque la correction de longueur de l’outil est commandée, et la buse peut ensuite être réajustée à partir du programme grâce aux codes M, ou manuellement depuis la console de commande

  • PulseJet peut opérer dans plusieurs modes afin d’offrir les meilleurs résultats pour une application donnée : Continu, Événement unique, Modal

Choisir le mode qui correspond le mieux à l’opération

Pn M161 : Mode Continu

  • M161 actionnera PulseJet dès que la machine est en déplacement d’Alimentation (G1, G2, G3, etc.)
  • L’adresse P (P1, P2, P3) indique le nombre de secondes entre chaque impulsion
  • Si aucune adresse P n’est spécifiée, la machine la configure par défaut sur l’heure dans Réglage 369 

Pn M162 : Mode Événement unique

  • M162 actionnera PulseJet pour un nombre spécifique d’impulsions
  • L’adresse P (P1, P2, P3) indique le nombre de secondes 
  • Si aucune adresse P n’est spécifiée, la machine la configure par défaut sur la valeur dans Réglage 370 

Pn M163 : Mode Modal

  • M163 actionnera PulseJet lors des cycles fixes de perçage, taraudage ou d’alésage
  • Si aucune adresse P n’est spécifiée, la machine la configure par défaut sur la valeur dans Paramètre 370 
  • L’adresse P (P1, P2, P3) indique le nombre d’impulsions à distribuer lors du cycle
  • Annulée par M160 ou G80

M160 : Annule tous les modes de PulseJet 

Opération manuelle

Cibler manuellement la buse de PulseJet

  • Utiliser les boutons [CLNT UP] et [CLNT DOWN] pour ajuster la direction du flux du liquide
  • Chaque positionnement de la buse se voit assigner un numéro
  • Visionner le positionnement P-Cool actuel sur l’affichage du liquide de coupe en mode MÉMOIRE ou en mode MDI
  • Pour actionner manuellement PulseJet, aller sur [Current Commands], Périphériques, Mécanismes, flèche du bas sur PulseJet et appuyez sur [F2] pour l’actionner
  • Régler le positionnement P-Cool jusqu’à ce que le flux de PulseJet  atteigne l’outil dans la zone souhaitée
  • Saisir la valeur de la position du liquide de coupe appropriée dans la table de corrections pour chaque outil

Recharger et amorcer le système

Amorcer le système 

  • Après la première installation du système de PulseJet, ou lors du passage à un nouveau liquide, il peut être nécessaire d’amorcer le système de PulseJet

  • Veiller à ce le réservoir d’huile contienne le liquide approprié 

  • Appuyer sur le bouton [DIAGNOSTIC], naviguer vers l’onglet Maintenance, puis vers l’onglet PulseJet

  • Appuyer sur [F4] pour démarrer le cycle d’amorce. Le PulseJet génèrera maintenant des impulsions pendant 10 minutes. Une minuterie s’affiche sur l’écran.

  • Si l’amorçage est terminé avant la fin de la minuterie, appuyer de nouveau sur [F4] pour annuler

  • Si le liquide n’atteint pas la pointe, exécuter à nouveau le cycle d’amorce. Si la ligne est entièrement vide, ou sur des machines plus grosses, le processus peut nécessiter jusqu’à 4 cycles pour amorcer le système

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.