PulseJet

PulseJet 系统

为什么选择 PulseJet?

  • 在对难以加工的材料进行攻丝/钻孔时,Pulsejet 消除了频繁暂停运行中的程序,给工具施加切削液的需要

  • PulseJet 与 P-Cool 喷嘴连接,具有 34 个可编程位置,以确保正确润滑各种长度的刀具

  • PulseJet 是完全可编程的;在命令刀具长度偏置时,可设定初始定位,并且可在程序内用 M 模式,或者从控制器手动重新调整喷嘴

  • PulseJet 可在多种模式下运行,针对给定的应用实现最佳效果:连续模式、单一事件模式、模态模式

选择最适合操作的模式

M161 Pn–连续模式

  • 只要机床处于送料移动(G1、G2、G3 等)中,M161 就会启动 PulseJet
  • P 地址(P1、P2、P3)指定脉冲之间的间隔秒数
  • 如果未指定 P 地址,则机床默认采用设置 369 中的时间 

M162 Pn –单一事件模式

  • M162 将启动 PulseJet,持续指定的脉冲数
  • P 地址(P1、P2、P3)指定脉冲数 
  • 如果未指定 P 地址,则机床默认采用设置 370 中的值 

M163 Pn –模态模式

  • M163 将在任何固定的钻孔、攻丝或镗孔循环中启动 PulseJet
  • 如果未指定 P 地址,则机床默认采用设置 370 中的值 
  • P 地址(P1、P2、P3)指定循环中要分配多少个脉冲
  • 由 M160 或 G80 取消

M160 –取消所有 PulseJet 模式 

手动操作

手动对准 PulseJet 喷嘴

  • 使用 [CLNT UP] 和 [CLNT DOWN] 按钮来调整液流的方向
  • 喷嘴的每个位置都有一个编号
  • 在存储器模式或 MDI 模式下,查看冷却液显示屏上的当前 P-COOL 位置
  • 要手动启动 Pulse Jet,请转至[Current Commands]、设备、机构,按向下箭头移至 PulseJet,然后按[F2]启动
  • 调整 P-Cool 位置,直至 PulseJet 液流射到刀具的所需区域
  • 在补偿表中为每个刀具输入适当的冷却液位置值

补充和装填系统

装填系统 

  • 首次安装 PulseJet 系统后,或更换新油液时,可能需要装填 PulseJet 系统

  • 确保油箱中有足够的油液 

  • 按下[DIAGNOSTIC]按钮,导航至 Maintenance 选项卡,然后导航至 PulseJet 选项卡

  • 按[F4]开始装填循环。PulseJet 现在将脉动 10 分钟。屏幕上显示倒计时。

  • 如果装填在倒计时结束之前完成,请再次按[F4]取消

  • 如果没有油液到达尖端,请再次运行装填循环。如果管线完全空了,或者在较大的机床上,则可能需要 4 个循环才能装填好系统