My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
PulseJet

PulseJet System

Warum PulseJet?

  • PulseJet macht es überflüssig, ein laufendes Programm häufig zu pausieren, um beim Gewindebohren/Bohren in schwierigen Materialien Schneidflüssigkeit auf das Werkzeug aufzutragen

  • PulseJet wird an der P-Cool-Düse befestigt und verfügt über 34 programmierbare Stellungen, um sicherzustellen, dass die Schmierung auf verschiedene Werkzeuglängen ausgerichtet ist

  • PulseJet ist vollständig programmierbar; die anfängliche Positionierung kann eingestellt werden, wenn der Versatz für die Werkzeuglänge programmiert wird, während sich die Düse vom Programm aus über M-Codes oder manuell vom Bedienpult aus nachträglich anpassen lässt.

  • PulseJet kann in mehreren Modi betrieben werden, um die besten Ergebnisse für eine bestimmte Anwendung zu erzielen: Kontinuierlich, Einzelereignis, modal

Wählen Sie den Modus, der am besten für den Betrieb geeignet ist

M161 Pn – Dauermodus

  • M161 aktiviert PulseJet, wenn sich die Maschine in einer Vorschubbewegung befindet (G1, G2, G3, usw.)
  • Die P-Adresse (P1, P2, P3) gibt an, wie viele Sekunden zwischen den Impulsen liegen
  • Wenn keine P-Adresse angegeben ist, verwendet das System standardmäßig die Zeit in Einstellung 369 

M162 Pn – Einzelereignismodus

  • M162 aktiviert PulseJet bei einer bestimmten Anzahl von Impulsen
  • Die P-Adresse (P1, P2, P3) gibt an, wie viele Impulse vorhanden sind 
  • Wenn keine P-Adresse angegeben ist, verwendet das System standardmäßig den Wert in Einstellung 370 

M163 Pn – Modalmodus

  • M163 aktiviert PulseJet bei jedem festen Bohr-, Gewindebohr- oder Ausbohrzyklus
  • Wenn keine P-Adresse angegeben ist, verwendet das System standardmäßig den Wert in Einstellung 370 
  • Die P-Adresse (P1, P2, P3) gibt an, wie viele Impulse während des Zyklus abgegeben werden sollen
  • Abbruch durch M160 oder G80

M160 – Bricht alle PulseJet-Modi ab 

Manueller Betrieb

Manuelles Ausrichten der PulseJet-Düse

  • Nutzen Sie die Tasten [CLNT UP] und [CLNT DOWN], um die Strahlrichtung der Flüssigkeit einzustellen
  • Jeder Düsenstellung ist eine Zahl zugewiesen.
  • Sie können sich die aktuelle Stellung der P-Cool-Düse auf dem Kühlmitteldisplay im Speicher- oder MDI-Modus anzeigen lassen
  • Um den PulseJet manuell zu aktivieren, gehen Sie zu [Current Commands], Geräte, Mechanismen, Pfeil nach unten zu PulseJet und drücken Sie [F2], um ihn zu aktivieren
  • Stellen Sie die P-Cool-Stellung so ein, dass der PulseJet-Strahl das Werkzeug im gewünschten Bereich trifft
  • Geben Sie für jedes Werkzeug den entsprechenden Wert für die Kühlmittelposition in die Werkzeugkorrekturtabelle ein

Nachfüllen und Ausfüllen des Systems

Ausfüllen des Systems 

  • Nach der Erstinstallation des PulseJet-Systems oder beim Wechsel zu einer neuen Flüssigkeit kann ein Ansaugen des PulseJet-Systems erforderlich sein

  • Stellen Sie sicher, dass der Ölbehälter über ausreichend Flüssigkeit verfügt 

  • Drücken Sie die Taste [DIAGNOSTIC], navigieren Sie zur Registerkarte ”Wartung” und dann zur Registerkarte ”PulseJet”

  • Drücken Sie [F4], um den Füllzyklus zu starten. Der PulseJet wird nun für 10 Minuten pulsieren. Auf dem Bildschirm wird ein Countdown-Timer angezeigt.

  • Wenn die Befüllung abgeschlossen ist, bevor der Timer abläuft, drücken Sie erneut [F4], um den Vorgang abzubrechen

  • Wenn keine Flüssigkeit die Spitze erreicht, führen Sie den Füllzyklus erneut durch. Wenn die Leitung vollständig leer ist oder bei größeren Maschinen, kann es bis zu 4 Zyklen dauern, bis das System betriebsbereit ist

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.