My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH

Lösungen und Support für Ihre vielfältigen Bedürfnisse
KUNDENGESCHICHTEN
Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

SEHEN SIE, WIE UNTERNEHMEN IN IHRER REGION HAAS-MASCHINEN EINSETZEN

MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH | Haas Kunden-Erfolgsgeschichte
 

Die MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH wurde im November 1999 von Steffen Totzauer gegründet. Mit damals acht Mitarbeitern fertigte sie Zeichnungsteile aus Verbundwerkstoffen (Hartgewebe, Hartpapier …) auf konventionellen Maschinen. Das waren beispielsweise Kugellagerkäfige, Buchsen oder Dämmplatten für den Maschinen- und Anlagenbau.

Um den Maschinenpark der MKT GmbH weiter auszubauen, schaute sich Steffen Totzauer auf dem Markt nach einer passenden CNC-gesteuerten Fräsmaschine um. 2001 kaufte er kurzerhand eine VCE750 von Mikron. Beim Kauf stellte sich heraus, dass die VCE750 eine Haas-Maschine war.

Die konstante, fehlerfreie Verarbeitung, die Benutzerfreundlichkeit und die Einfachheit der Maschine begeisterten Totzauer. Deshalb nahm er Kontakt zum Haas-Vertragshändler auf.

Der Haas-Vertragshändler (L + M Werkzeugmaschinen GmbH) war damals in Gründung.

In Ute Müller und ihrem Team wurde eine kompetente und zuverlässige Anlaufstelle für die Zukunft gefunden.

Das war der Beginn einer besonderen Zusammenarbeit.

In diesem Zeitraum (2001-2020) wurden mehr als 50 CNC-gesteuerte Dreh- und Fräszentren von Haas erworben.

Dazu zählen 25 verschiedene Haas-Drehzentren mit bis zu 100 mm Durchmesserbereich für Stangen und einer C-Achse mit angetriebenen Werkzeugen sowie 25 vertikale 3- bis 5-achsige Haas-Fräszentren, darunter MiniMills, TMs, VF-1 bis VF-6, UMC-750, UMC-1000SS, GR-510 und mehrere Drehtische. Zwei APLs ergänzten unlängst die Produktionsausstattung.

Durch die Erweiterung des Maschinenparks konnte die MKT GmbH ihr Produktangebot erheblich ausweiten. Außer Duroplasten und Thermoplasten werden jetzt auch Gleitwerkstoffe verarbeitet.

Drehteile mit Durchmessern von weniger Millimetern bis zu 800 mm und Frästeile mit bis zu 3000 mm Länge können gefertigt werden. Abgehsehen vom Maschinenbau kommen die Präzisionsprodukte jetzt auch in der Medizintechnik, den erneuerbaren Energien, der Energiespeicherung und der Elektroindustrie zum Einsatz.

Nach 20 Jahren ist der Familienbetrieb gewachsen und beschäftigt jetzt 35 Mitarbeiter. Das Unternehmen bildet seit 2002 auch selbst Fachkräfte aus, um den künftigen Personalbedarf decken zu können. Zurzeit sind dort fünf Auszubildende beschäftigt. Zusätzlich wird die MKT GmbH vom TÜV Süd seit 2004 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert, mit jährlicher Bestätigung.

Mit der Bestellung von Steffen Totzauers Sohn Norman Totzauer zum zweiten Geschäftsführer im Jahr 2017, ebnete MKT den Weg in die Zukunft. Er war bereits seit 2008 aktiv in der Firma engagiert.

Beide Geschäftsführer schätzen die Zusammenarbeit mit der M + L Werkzeugmaschinen GmbH hoch ein, sei es wegen der kompetenten Beratung, dem schnellen Service oder der gemeinsamen Lösung von Aufgaben. 2019 wurden die beiden Firmenjubiläen, das 20-jährige von MKT und das 15-jährige von M + L, gemeinsam bei der MKT GmbH gefeiert.

ÜBER MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH 

✔ Mehr als 50 Haas-Maschinen

✔ Auf Haas-Maschinen hergestellte Produkte: Präzisionsbearbeitete Bauteile für ein breites Spektrum von Branchen

✔ Standort: Sehmatal, Sachsen

DCIM\100MEDIA\DJI_0004.JPG

Weitere Informationen zur MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH finden Sie auf der Website: https://mktnet.de/

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an!

 

Language Preference :
Loading

Siehe die UMC-750 in Aktion.

 

AMI: Machen Sie das Beste
Der Aufbau eines erfolgreichen Zerspanungsunternehmens von Grund auf erfordert harte Arbeit, Entschlossenheit und manchmal auch Nerven aus Stahl. Es ist noch schwieriger, wenn es ein ungeplantes Unterfangen ist. Es hilft, wenn Sie in die richtige Ausrüstung investieren, wie die in Plymouth County ansässigen Geschäftspartner Paul Singley und Charlie Gillis bei der Gründung von AMI feststellten. Fünfzehn Jahre später besitzt das Unternehmen 23 Haas CNC-Werkzeugmaschinen.
80/20: Sieben Verhaltensweisen
Die in Indiana ansässige 80/20 Inc. baut und verkauft das, was der Firmengründer Don Wood The Industrial Erector Set nennt: Ein modulares Aluminium-Rahmensystem, das sich in fast alles einbauen lässt, was sich ein Kunde vorstellen kann. Das Erfolgsrezept von Wood umfasst die sinnvolle Anwendung von Stephen Coveys 7 Habits of Highly Effective People und die Investition in Haas CNC-Maschinen zur Steigerung der Produktivität.
Hyphen: Fast-Metall
Die kanadische Firma Hyphen wurde ursprünglich gegründet, um die Muttergesellschaft Christie Digital mit Prototypenteilen für ihre neuen High-End-Projektoren zu versorgen. Neben einer Vielzahl von additiven RP-Verfahren hat Hyphen auch stark in Haas CNC-Werkzeugmaschinen investiert. CNC-gefräste Metallteile können mechanische Eigenschaften und Hitzebeständigkeit bieten, die Kunststoff-RP-Teile nicht bieten können, und Hyphen stellt mit seinen Haas Maschinen Kleinserienteile aus geeigneten Metallen her.
Recently Updated

Passen Sie Ihre Maschine nach Ihren Wünschen an.


Wenn man einen Lohnfertigungsbetrieb betreibt, weiß man nie, welche Arbeit als nächstes kommt. Deshalb ist Haas die beste Wahl für das Umfeld des Lohnfertigungsbetriebs. Wir haben nicht nur mehr als 100 verschiedene Maschinenmodelle zur Auswahl, sondern jede Maschine ist vollständig anpassbar. Sie wählen die Optionen, die für Sie sinnvoll sind und geben Ihnen die Vielseitigkeit, um jede Aufgabe zu bewältigen.

KOMPAKTE PRÄZISION
Haas CL-1

CL-1

CNC-Kompaktdrehmaschine mit 25 mm Durchmesserbereich für Stangen

  • 5C Nose Spannfuttergröße
  • 1.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 6k RPM
  • 5 hp Leistung
    NUR CNY
5-ACHSEN LEICHT GEMACHT
Haas UMC-500

UMC-500

5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 610 mm x 406 mm x 406 mm

  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Hochgeschwindigkeits-Produktion
Haas VF-2SS

VF-2SS

Hochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischHochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischCNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Der Werkzeugrevolver BMT65 und angetriebene Werkzeuge
Warum wollen Sie mit den fertig gedrehten Teilen zur Sekundärbearbeitung auf eine Fräsmaschine wechseln, wenn Sie diese mit dem Werkzeugrevolver BMT65 und angetriebenen Werkzeugen auch auf der Haas Drehmaschine bearbeiten können? So wird Ihr Unternehmen nicht nur produktiver und die Rüstzeiten verkürzen sich, sondern der Werkzeugrevolver BMT65 und die angetriebenen Werkzeuge erhöhen auch die Zerspanleistung, verlängern die Werkzeugstandzeit und vergrößern den Werkzeugabstand.
Minimalmengenschmiersystem (MMS)
Sie können bei Ihren Werkstücken kein wasserhaltiges Kühlmittel verwenden? müssen aber die Schneidwerkzeuge schmieren? Hier kann Ihnen das Minimalmengenschmiersystem (MQL) von Haas helfen.
Die RSJC-Funktion an Bearbeitungszentren von Haas
Haben Sie nicht auch schon einmal eine “Pause” in einen langen Bearbeitungslauf einfügen wollen, vielleicht um sich eine Schneidplatte genauer anzusehen oder vielleicht die Qualität der Oberfläche zu prüfen? In diesem Video erläutern Scott und John ein äußerst praktisches Feature der Dreh- und Fräsmaschinen von Haas, welches genau das erlaubt!
Schulung eines beliebigen Bedieners zum Einstellen von Werkzeug- und Arbeitsabständen

Haas hat das drahtlose, intuitive Messstasterystem (WIPS) für den Lohnfertigungsbereich entwickelt. Verwenden Sie die einfachen, leicht verständlichen Vorlagen, um Ihr Werkzeug und die Arbeitsabstände buchstäblich in Sekundenschnelle einzustellen. Sie brauchen Ihren wertvollen Einrichter nicht mehr zu benutzen, um die Versätze auszugleichen; mit WIPS können Sie alle Ihre Maschinenbediener schnell für diese Aufgabe schulen und sicher sein, dass diese schnell und präzise durchgeführt wird.

Welche Maschine werden Sie heute gestalten?

Modell und Preis

Ihre neue Haas-Werkzeugmaschine wartet.

Beginnen

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.