MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH

为您的各种需求提供解决方案和支持
客户故事
您的浏览器不支持 HTML5 视频。

看看您所在地区的公司如何使用 Haas 机床

MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH | Haas 客户成功案例
 

MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH 由 Steffen Totzauer 于 1999 年 11 月成立。当时有 8 名员工,在传统机床上用复合材料(硬组织、酚醛浸渍纸……)生产拉深零件。例如,这些是用于机械和工厂工程的滚珠轴承保持架、衬套或绝缘板。

为了进一步开发 MKT GmbH 的机床园区,Steffen Totzauer 分析了合适的数控铣床的市场。2001 年,他毫不犹豫地从 Mikron 买了一台 VCE750。购买后,VCE750 被证明是一台 Haas 机床。

由于 Totzauer 先生热衷于机床的持续、无错处理、用户友好和简单性,他与负责的 Haas 经销商取得了联系。

负责的经销商(M + L Werkzeugmaschinen GmbH)此时正在建设中。

在 Müller 女士和她的团队中,找到了一个能干且可靠的未来联系人。

这是一次特别合作的开端。

在此期间(2001-2020 年),我们从 Haas 购买了 50 多台数控车削加工和铣削中心。

这包括 25 台不同的 Haas 车削加工中心,棒料通道高达 100 毫米,C 轴带从动工具,以及 25 台立式 Haas 3 至 5 轴铣削中心,包括迷你铣床、TM、VF-1 至 VF-6、UMC-750、UMC-1000SS、GR-510 以及若干回转工作台。最近购置的两台 APL 自动装料器使生产设备更加齐全。

通过扩大机床园区,MKT GmbH 能够极大地扩大其产品范围。除了热固性塑料和热塑性塑料,现在还加工滑动材料。

可以生产直径从几毫米到 800 毫米的车削零件和长度达 3,000 毫米的铣削零件。除了机械工程,精密产品现在还用于医疗技术、可再生能源、储能和电气行业。

20 年后,家族企业已发展壮大,现在有 35 名员工。该公司自 2002 年以来一直在培训合格的专业人员,以满足未来的人员需求。目前有 5 名学徒。此外,MKT GmbH 自 2004 年起根据 DIN EN ISO 9001 通过了 TÜV Süd 认证,该认证每年都需进行确认。

2017 年,随着 Steffen Totzauer 的儿子 Norman Totzauer 被任命为第二任董事总经理,MKT 为未来铺平了道路。自 2008 年以来,他一直在公司积极工作。

无论是专业的咨询、快速的服务,还是共同解决问题,两位董事总经理都非常重视与 M + L Werkzeugmaschinen GmbH 的合作。2019 年,MKT GmbH 共同庆祝了公司 (MKT) 成立 20 周年和 (M + L) 成立 15 周年纪念日。

关于 MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH 

✔ 超过 50 台 Haas 机床

✔ 他们使用 Haas 机床加工的产品: 适用于各种行业的精密加工部件

✔ 地址: 德国塞马塔尔

DCIM\100MEDIA\DJI_0004.JPG

要了解关于 MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH 的更多信息,请访问其网站: https://mktnet.de/

联系我们

 

Language Preference :
Loading

观看 UMC-750 的操作。

 

AMI:做最好的
从零开始创建一家成功的机械加工公司需要承担艰苦的工作和坚定的决心,有时还需要钢铁般的意志。如果这是一项没有计划的冒险,那就更加困难。正如普利茅斯郡的商业伙伴 (Paul Singley 和 Charlie Gillis 在他们创办 AMI 时发现的那样,如果您投资合适的设备,就会有所帮助。十五年后,他们蓬勃发展的精密工程业务拥有 23 台 Haas 数控设备。
80/20:七个顽固的习惯
总部位于印第安纳州的 80/20 Inc. 生产并销售该公司创始人 Don Wood 所称的“工业组装设备”:一个模块化铝框架系统,客户可以将其配置成为能想象到的几乎任何东西。Wood 的成功秘诀包括明智地将史蒂芬·柯维总结出的“高效能人士的七个习惯”贯彻到公司的经营中,并投资购买 Haas 数控设备来提高生产效率。
Hyphen: Fast Metal
加拿大公司 Hyphen 成立的初衷是为其母公司 Christie Digital 提供生产新型高端投影仪所需的原型零件。Hyphen 不仅在各种增材快速成型工艺方面进行投资,还投入巨资购置 Haas 数控设备。CNC 加工的金属部件可以提供塑料 RP 部件所不具备的机械性能和耐热性,Hyphen 使用 Haas 机床采用合适的金属制造出了短期部件。
Recently Updated

按照您期望的方式量身定制您的机床


当您经营一家加工车间的时候,您永远不知道下一项工作是什么。这正是 Haas 成为工作环境的最佳选择的原因。我们不仅有 100 多种不同的机床型号可供选择,而且每台机床都可以完全量身定制。您挑选对您有意义的选择件,让您有能力处理接下来的任何工作。

紧凑,精密
Haas CL-1

CL-1

数控紧凑型车床,可加工的棒材最大直径为 25 毫米

  • 5C Nose 卡盘尺寸
  • 1.0" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 5 hp 电源
    仅人民币
 
5 轴,事半功倍
Haas UMC-500

UMC-500

5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

  • 40 锥度
  • 5 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
 
超高速生产
Haas VF-2SS

VF-2SS

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
 
BMT65 刀塔和动力刀具
当您可以在一台配备 BMT65 刀塔和动力刀的 Haas 车削中心上一次完成加工,有什么理由再将零件移动到铣床上进行二次加工呢? 不仅可以提高您的车间的生产效率和经验,减少设置时间,而且 BMT65 刀塔和动力刀具也提供了更高的切削性能、更长的刀具寿命和更好的刀具间隙。
微量润滑系统
您的零件无法使用水基冷却液…… 但是仍然需要保持切削刀具的润滑? Haas 的微量润滑系统可帮助您解决该问题。
运行、停止、轻推和继续
您是否曾经想过在切削零件时“暂停”操作很长时间,也许是为了更近距离地观察插入件或检查表面光洁度? 在这段视频中,斯科特和约翰讨论 Haas 车削中心和铣刀的一个方便的功能,让您做的恰到好处!
培训任何操作人员来设置刀具和工件偏置

Haas 在设计无线可视化探测系统 (WIPS) 时考虑到了工作车间的需要。使用简单、易于遵循的模板来设置刀具和工件偏置,以秒为单位。无需使用您宝贵的设置机械师去设置偏置量;使用WIPS,您可以快速培训所有的机床操作人员来执行此任务,并确保快速准确地完成。

您今天会设计什么机床?

配置和价格

您的 Haas 新机床随时恭候。

开始吧