• Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
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
MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH

多様なニーズに対するソリューションとサポート
顧客の体験談
ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

お客様の地域にある企業がどのようにHaas機械を使用しているかご覧ください

MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung社 | Haasのお客様成功談
 

MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung社は、1999年11月にSteffen Totzauerによって設立されました。当時の社員は8名。従来型の機械で複合材料(ごわごわしたティッシュ、硬化紙など)から製図用部品を製作していました。例えば、機械工学やプラント工学向けのボールベアリングケージやブッシング、絶縁プレートなどが挙げられます。

MKT社のマシンパークをさらに発展するべく、Steffen TotzauerはCNC制御ミリング機械を求めて市場を分析しました。2001年、彼はMikron社からVCE750購入することを即決しました。購入直後、VCE750がHaas製の機械であることが分かりました。

Totzauerはこの機械の安定したエラーのない処理、使いやすさ、シンプルさを大層気に入り、担当のHaasのディーラーに連絡を取りました。

当時、そのディーラー(M + L Werkzeugmaschinen社)は、社屋を建設中でした。

こうして、Müller氏と彼女のチームは、将来のための有能で信頼できる連絡先を見つけました。

これが特別なコラボレーションの出発点です。

2001年~2020年の間に、Haasから50台以上のCNC制御ターニングセンターとミリングセンターが購入されました。

内訳は、最大100mm幅のバー経路とC軸を備えた駆動工具付きHaasターニングセンター25台、立型Haas 3軸~5軸ミリングセンター(小型ミル、TM、VF-1~VF-6、UMC-750、UMC-1000SS、GR-510、その他多数の回転テーブルなど)25台です。製造設備は、2台のAPLで最近完成しました。

マシンパークの拡張により、MKT社は製品のラインアップを大幅に拡大することができました。熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂に加えて、今や摺動材も加工できるようになりました。

直径数ミリから最大800mmまでの回転部品や、長さ3000mmまでの切削加工品を製作することができます。精密製品は機械工学だけでなく、今や医療技術、再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵、電気産業にも使用されています。

20年たった現在、家族経営の会社は成長し、35人の社員がいます。同社では、将来の人材ニーズに応えるため、2002年から優れた専門家を自ら育成しています。現在、5名の実習生が採を雇用しています。MKT社はまた、2004年からDIN EN ISO 9001に準拠したTÜV Südの認証を受けており、毎年更新しています。

2017年には、Steffen Totzauer氏の息子であるNorman Totzauer氏が二人目のマネージングディレクターに就任し、MKT社は将来に向けた地固めをしました。同氏は、2008年から積極的に会社に参画していました。

双方の社長は、M + L Werkzeugmaschinenとの協力関係を非常に重視しており、そのことは、十分なアドバイス、迅速なサービス、問題解決への協力に表われています。2019年には、2社の記念日(MKT創立20年、M + L創立15年)がMKT社で共に祝われました。

 MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung社について 

✔ Haas機械 50台以上

✔ Haas製の機械で製作されている製品: 広範な各種産業用の精密加工部品

✔ 所在地: Sehmatal、ドイツ

DCIM\100MEDIA\DJI_0004.JPG

詳細は MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung社のウェブサイトをご覧ください( https://mktnet.de/)。

お問い合わせ

 

Language Preference :
Loading

 UMC-750の実際の動作をご覧ください。

 

AMI: 最善を尽くす
成功を収める機械加工会社をゼロから構築するには、勤勉、決断、そして時には鋼の神経が必要になります。これが計画外のベンチャーである場合、それはさらに難しくなります。プリマス郡に本拠を置くビジネスパートナーのポール・シングレーとチャーリー・ギリスが AMI を創立したときに発見したように、適切な設備に投資することで効果が上がります。15年後、同社の成功を収めている精密工学事業では 23 台の Haas CNC 機械を導入しています。
80/20:7つのやめられない習慣
インディアナ州を拠点とする 80/20 Inc.は、同社創設者のドン・ウッド氏が“The Industrial Erector Set”と呼ばれる、モジュラーアルミニウムフレーミングシステムの製造販売を行っています。このシステムは、お客様が想像できるあらゆるものを構成することができます。ウッド氏の成功の秘訣は、スティーブン・コヴィーの『7 Habits of Highly Effective People(7つの習慣 成功には原則があった!)』を慎重に適用したこと、そして生産性向上のためにHaasのCNC機械に投資したことでした。
Hyphen:Fast Metal
カナダ企業Hyphenは、親会社のChristie Digital に新型高級プロジェクターのプロトタイプ部品を提供することを目的として設立されました。多用なアディティブRPプロセスに加え、Hyphenは、Haas CNC機械にも多大な投資を行いました。CNC機械加工された金属部品は、プラスチックRP部品では不可能な機械的品質と耐熱性を提供できます。Hyphenは、Haas機械を使用して適切な金属で暫定的な部品を製造しています。
Recently Updated

ご使用の機械を思いどおりにカスタマイズ


ジョブショップを経営していると、次にどのような作業を受注するかわかりません。そんなジョブショップ経営者の方に、Haasは最適です。100 種を超える機械モデルから選択できるだけでなく、各機械を完全にカスタマイズ可能できるからです。自分にとって有意義なオプションを選択することで、次の仕事に対応するための多様性が得られます。

コンパクトな精度
Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

  • 5C Nose チャックサイズ
  • 1.0" バー能力
  • 6k RPM
  • 5 hp 出力
    CNY限定
5軸で製造が簡単に
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
超高速な生産
Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
回転工具付きBMT65タレット
BMT65タレットと回転工具を備えたHaas旋盤なら、完全な機械加工が可能で、回転部品を二次加工のためにミルに送る必要がなくなります。このBMT65タレットと回転工具を使用すれば、工場の生産性の向上や、セットアップ時間の短縮だけでなく、旧型のHaas旋盤に比べ、切削性能の向上、工具寿命の延長、工具クリアランスの向上を実現できます。
最小限潤滑システム
部品に水性のクーラントを使用することはできない. . . それにも関わらず、切削工具の潤滑状態を保つ必要がある場合はどうすればよいでしょうか? Haas最小量潤滑システムがお役に立ちます。
稼働、停止、ジョグ、続行
部品の切削中にインサートの細部を見たり、表面仕上げを確認したりするために、長時間の稼働を“一時停止”したいと思ったことはありませんか? このビデオでは、Haas旋盤とミルで実際にそうすることができる便利な機能についてスコットとジョンがご説明します。
オペレーターをトレーニングして、ツールとワークオフセットを設定する

Haasは、ジョブショップを念頭に置いて、ワイヤレス直感型検査システム(WIPS)を開発しました。シンプルでわかりやすいテンプレートを使用すれば、文字通り秒単位でツールとワークオフセットを設定できます。貴重なセットアップ機械工にオフセットを設定するよう依頼する必要はなくなりました。WIPS を使用すると、すべての機械オペレーターがこのタスクを実行できるように短期間でトレーニングを提供することで、迅速かつ正確にすばやく作業を実行できます。

どのような機械の設計をお考えですか?

構成と価格

Haas工作機械をぜひお選びください。

今すぐ始める