MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease

Szerviz kezdőlap Axis Lubrication System - High Pressure Grease
Recently Updated Last updated: 04/08/2021

Axis Lubrication System - High Pressure Grease


Axis Lubrication System - High Pressure Grease

- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés 2. Azonosító Back to Top

Bevezetés

Megjegyzés:A zsírtározó elhelyezkedése különbözik egyes gépeken.

The high pressure minimal lubrication system pumps grease through flexible plastic tubing to the axes at 300 psi (20.7 bar).

 

Azonosító

Az illusztráción keresztül azonosíthatja a kenőrendszer részeit.

Note: The grease system does not work without air pressure supply to the machine.

Megjegyzés:Az ajánlott kenőanyag-típusokhoz lásd: Kenőanyag táblázat Haas gép alkatrészek.

  1. Grease Pump (Grease-Gun Style) Assembly - Supplies grease to linear guide trucks and ballscrews. This systems uses a Mobil XHP 221 grease cartridge located inside the grease pump (grease-gun style) assembly.
  2. Solenoid Assembly - Activates the grease pump (grease-gun style) to send grease to the system.
  3. Air Filter Regulator - Prevents excess grease pressure.
  4. Grease nyomásmérő-mutatja a nyomást (a PSI és Bar) a zsírrendszer.
  5. Main Air Regulator - Controls incoming air pressure to the machine.
  6. Légnyomásmérő-mutatja a nyomást (PSI és Bar), ahol a levegőt szállítják.
  7. Ball Valve - Turns the main air supply on/off.

 

Fő elosztócső

Note: The main distribution manifold appearance may be different on some machines.

  1. Fő elosztócső - Zsírt küld a tengely elosztócsöveihez.
  2. Zsírnyomás kapcsoló-figyeli a zsírrendszer nyomását, és jelzést küld a vezérlőnek, hogy riasztást hozzon létre, ha a nyomás a minimális szint alá túl gyorsan csökken.

 

Tengelykenési ciklus

The grease pump (grease-gun style) lubricates the axes at a rate of (1) pump stroke (1.125 ml of grease) for every 1000 meters of axis travel.

Grease moves from the grease pump (grease-gun style) [1] through a nylon tube to the main distribution manifold [2].

Megjegyzés: Az ajánlott kenőanyag-típusokhoz lásd: Kenőanyag táblázat Haas gép alkatrészek.

A zsír a fő elosztócsőből [2] a tengely elosztócsőihöz [3] kerül.

Minden tengelyhez tartozik (1) ballnut [4] és (4-6) lineáris vezető kamion [5].

A kenőzsír a zsírtartályból [1] hajlékony műanyagfóliából [2], a tengelyosztóhoz [3] kerül. The flexible plastic tubing sends grease to the linear guide trucks [4] and the ballnut [5].

Van (1) réz csövet, hogy megy a ballnut és (1) réz csövet, hogy megy minden egyes lineáris útmutató teherautó.

Tengely sokszorosított szerelési információk

The high-pressure grease system uses non-restrictor fittings [1] in the axis manifolds. A lineáris emelőkocsik és a ballanyok szűkítő szerelvényeket használnak [3].

Megjegyzés: Az adapterszerelvények kisebbek a szűkítő szerelvényeknél, és nem korlátozzák a zsír áramlását.

Note: The linear guide trucks on some machines use restrictor fittings [2] and do not have adapter fittings [3] in the linear guide trucks.

Note: The amount of grease supplied to each linear guide truck will not be the same.

Note: The flexible plastic tubing on this system are equal length.

Caution: Do not change the length of any flexible plastic tubing. Ez megváltoztatja a zsíráramlást.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.