My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
What are G-Codes

Service Home Was sind G-Codes
Recently Updated Last updated: 01/26/2023

Was sind G-Codes?


Was sind G-Codes

- Zum Abschnitt springen - 1. G-Codes erklärt Back to Top

G-Codes erklärt

Über G-Codes

G-Codes werden zur Programmierung bestimmter Aktionen auf der Maschine verwendet: beispielsweise für einfache Maschinenbewegungen oder Bohrfunktionen. Sie kommandieren auch komplexere Funktionen, welche optionale angetriebene Werkzeuge und die C-Achse involvieren können.

Jeder G-Code hat eine Gruppennummer. Jede Gruppe von Codes enthält Befehle für ein bestimmtes Sachgebiet. G-Codes der Gruppe 1 beispielsweise befehlen Punkt-zu-Punkt-Bewegungen der Maschinenachsen, während die Gruppe 7 speziell für Fräserkorrektur zur Verfügung stehen.

Jede Gruppe besitzt einen dominanten G-Code, der als Standard-G-Code bezeichnet wird. Der Standard-G-Code in jeder Gruppe wird von der Maschine verwendet, wenn kein anderer G-Code aus der Gruppe angegeben ist. Zum Beispiel das Programmieren einer X, Z Bewegung durch X-2. Z-4.  positioniert die Maschine mit G00 vor.

 Hinweis: Die richtige Programmiertechnik besteht darin, alle Züge mit einem G-Code zu versehen.

Die Standard-G-Codes für jede Gruppe werden auf dem Bildschirm Current Commands unter All Active Codes  angezeigt. Wird ein anderer G-Code aus der Gruppe befohlen (aktiviert), so wird dieser G-Code im Bildschirm All Active Codes angezeigt.

G-Code-Befehle sind entweder modal oder nicht-modal. Ein modaler G-Code bleibt nach dem Befehl bis zum Ende des Programms wirksam, oder bis ein anderer G-Code aus derselben Gruppe befohlen wird. Ein nicht-modaler G-Code wirkt sich nur auf die Zeile aus, in der er sich befindet; er wirkt sich nicht auf die nächste Programmzeile aus. Die Codes der Gruppe 00 sind nicht-modal, die anderen Gruppen sind modal.

 Hinweis: Das Haas Intuitives Programmiersystem (IPS) ist ein Programmiermodus, der entweder G-Codes ausblendet oder die Verwendung von G-Codes vollständig umgeht.

Gruppennummer Definition
00 Nicht-modal
01 Bewegung
02 Auswahl der Ebene
03 Abstandsmodus
05 Vorschubmodus
06 Einheiten
07 Fräserkorrektur
08 Werkzeuglängenversatz
09 Feste Bearbeitungszyklen
10 Rückgabemodus in den festen Bearbeitungszyklus
11 Skalierung
12 Auswahl des Koordinatensystems
15 Genauer Halt
16 Drehung
23 Dynamischer Werkstückversatz

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.