What are G-Codes

服务主页 什么是 M 代码
Recently Updated Last updated: 01/26/2023

什么是 M 代码?


什么是 M 代码

- 跳至部分 - 1. M 代码解释 Back to Top

M 代码解释

关于G代码

G代码用于命令机床执行特定操作,例如:简单的机床运动或者钻孔功能。它们还可以控制涉及到动力刀具选项和C轴的更加复杂的功能。

每个G代码都有一个组编号。每一组代码都是包含针对一个特定主题的命令。例如,第1组G代码用于控制机床各轴点到点的移动,第7组代码专门用于刀具补偿功能。

每个组都有一个起主导作用的G代码,即所谓的默认G代码。默认G代码是每个组中机床首选的代码,除非给出了该组中的另一G代码。例如,通过X-2. Z-4. 定义了一个X、Z运动,那么,将使用G00对机床进行定位。

 正确的编程技巧是,所有运动都采用G代码作为开端。

每组的默认G代码会显示在 当前指令 页面中处于启用状态的代码下。如果使用了该组的另一个G代码(处于激活状态),那么, 所有启用状态代码 页面上将显示该G代码。

G代码指令可以是模态的,也可以是非模态的。在程序结束或者执行同一组另一个G代码前,一个模态G代码将保持有效状态。非模态G代码仅作用于代码所处行,对后面的程序行无作用。00组代码是非模态的,其他组是模态的。

 Haas 直观编程系统 (IPS) 是一种编程模式,它可隐藏G代码,也可完全不使用 G 代码   。

组编号 定义
00 非模态
01 运动
02 XY平面选择
03 距离模式
05 进给率模式
06 单位
07 刀具补偿
08 刀具长度偏置
09 固定循环
10 罐装循环中的返回模式
11 缩放
12 坐标系选择
15 精确停止
16 旋转
23 动态工件偏置