What are G-Codes

서비스 홈 G 코드란 무엇입니까
Recently Updated Last updated: 01/20/2023

G 코드란 무엇입니까?


G 코드란 무엇입니까

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. G 코드 설명 Back to Top

G 코드 설명

G 코드 정보

G 코드는 단순 기계 이동 또는 드릴링 기능 같은 기계의 특정 동작을 명령하는 데 사용됩니다. 또한 옵션인 라이브 툴링과 C축이 관여할 수 있는 좀 더 복잡한 기능들을 명령합니다.

각 G 코드에는 그룹 번호가 있습니다. 개별 코드 그룹은 특정 주제에 대한 지령들을 포함합니다. 예를 들어 그룹 1 G 코드는 기계축의 점간 이동을 명령하며, 그룹 7은 컷터 보정 기능에만 적용됩니다.

개별 그룹은 기본 G 코드라고 하는 지배적 G 코드를 갖고 있습니다. 기본 G 코드는 그룹의 또 다른 G 코드가 지정되지 않을 경우 기계가 사용하는 개별 그룹의 코드입니다. 예를 들어, X, Z 이동을 X-2. Z-4. 와 같이 프로그래밍하면 G00을 이용하여 기계 위치가 지정됩니다.

 참고: 올바른 프로그래밍 기법은 모든 이동을 G 코드로 시작하는 것입니다.

각 그룹의 기본 G 코드는 모든 활성 코드 아래 현재 명령  화면에 표시됩니다. 그룹의 또 다른 G 코드가 명령될 경우(활성화될 경우) 해당 G 코드가 모든 활성 코드 화면에 표시됩니다.

G 코드 명령은 모달 명령 또는 비모달 명령입니다. 모달 G 코드는 프로그램 종료 전까지 또는 같은 그룹의 또 다른 G 코드를 지령할 때까지 계속 적용됩니다. 비모달 G 코드는 소속 행에만 적용됩니다. 그 이후의 프로그램 행은 영향을 주지 않습니다. 그룹 00 코드는 비모달 코드이며 다른 그룹은 모달 그룹입니다.

 참고: Haas 직관적 프로그래밍 시스템(IPS)은 G 코드를 숨기거나 G 코드 사용을 완전히 건너뛰는 프로그래밍 모드입니다.

그룹 번호 정의
00 비 모달
01 동작
02 평면 선택
03 거리 모드
05 이송량 모드
06 단위
07 컷터 보정
08 공구 길이 오프셋
09 고정 사이클
10 고정 사이클의 복귀 모드
11 확대 축소
12 좌표계 선택
15 정위치 정지
16 회전
23 동적 공작물 오프셋