My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Drive Belt - Troubleshooting Guide - TG0059

Service Home Antriebsriemen – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0059
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Antriebsriemen – Anleitung zur Fehlerbehebung


TG0059

Antriebsriemen – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0059

Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Belt Alignment Inspection 4. Belt Handling 5. Damaged Pulleys 6. Belt Contamination 7. Coolant Leaks Back to Top

Introduction

Ein Beispiel für einen Zugbruch.

Symptom Table

Symptom Überprüfen Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Zugbruch

Anwendung Es besteht eine übermäßige Stoßbelastung. Überprüfen Sie die Maschinenanwendung und die Werkzeuge.
Riemenspannung Die Riemenspannung ist zu niedrig oder zu hoch. Passen Sie die Riemenspannung an die Haas-Vorgaben an.
Riemen Der Riemen wurde vor der Montage falsch gehandhabt oder gelagert. Befolgen Sie die richtigen Verfahren zur Handhabung des Riemens.
Riemenlauf Im Riemenlauf befinden sich Schmutz oder Fremdkörper. Entfernen Sie den Schmutz oder den Fremdkörper.
Übermäßiger Zahnverschleiß

Anwendung Es besteht eine übermäßige Stoßbelastung. Überprüfen Sie die Maschinenanwendung und die Werkzeuge.
Riemenspannung Die Riemenspannung ist zu niedrig oder zu hoch. Passen Sie die Riemenspannung an die Haas-Vorgaben an.
Riemenzentrierung/Motor-Distanzhalter Der Riemen läuft teilweise nicht auf der flanschlosen Riemenscheibe. Überprüfen oder ersetzen Sie die Motor-Abstandhalter/-Isolatoren.
Riemenscheibe Die Riemenscheibe ist abgenutzt, rau oder beschädigt. Prüfen oder ersetzen Sie die beschädigte Riemenscheibe.
Ungewöhnlich lauter Antrieb

Riemenspannung Die Riemenspannung ist zu niedrig oder zu hoch. Passen Sie die Riemenspannung an die Haas-Vorgaben an.
Riemenzentrierung/Motor-Distanzhalter Der Riemen läuft teilweise nicht auf der flanschlosen Riemenscheibe. Überprüfen oder ersetzen Sie die Motor-Abstandhalter/-Isolatoren.
Riemenlauf Im Riemenlauf befinden sich Schmutz oder Fremdkörper. Entfernen Sie den Schmutz oder den Fremdkörper.
Riemenscheibe Die Riemenscheibe ist abgenutzt, rau oder beschädigt. Prüfen oder ersetzen Sie die beschädigte Riemenscheibe.
Abgenutzter Riemen Der Riemen ist abgenutzt. Überprüfen Sie den Riemen. Wenn der Riemen verschlissen ist, ersetzen Sie ihn.
Zentrierung

Riemenzentrierung/Motor-Abstandhalter Der Riemen läuft teilweise nicht auf der flanschlosen Riemenscheibe. Überprüfen oder ersetzen Sie die Motor-Abstandhalter/-Isolatoren.
Zahnscher

Anwendung Es besteht eine übermäßige Stoßbelastung. Überprüfen Sie die Maschinenanwendung und die Werkzeuge.
Riemenspannung Die Riemenspannung ist zu niedrig oder zu hoch. Passen Sie die Riemenspannung an die Haas-Vorgaben an.
Übermäßiger Verschleiß am Riemenrand

Riemenzentrierung/Motor-Distanzhalter Der Riemen läuft teilweise nicht auf der flanschlosen Riemenscheibe. Überprüfen oder ersetzen Sie die Motor-Abstandhalter/-Isolatoren.
Riemen Der Riemen wurde vor der Montage falsch gehandhabt oder gelagert. Befolgen Sie die richtigen Verfahren zur Handhabung des Riemens.
Weich/Verschleiß

Kühlmittelsystem Es ist Kühlmittel oder Öl auf dem Riemen. Überprüfen Sie die Maschine auf Leckagen im Kühlmittel- oder Öltank.

Belt Alignment Inspection

Abhilfemaßnahme: Überprüfen oder ersetzen Sie die Motorabstandshalter/Isolatoren.

  1. Ersetzen Sie die Motorabstandhalter/-Isolatoren und stellen Sie die Riemenspannung gemäß den Haas-Vorgaben ein.
  2. Testen Sie den Riemen auf falsche Zentrierung im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn.
  3. Wenn die falsche Zentrierung weiterhing besteht, wenden Sie den Riemen und montieren Sie ihn erneut.
  4. Wenn die falsche Zentrierung auch in entgegengesetzter Richtung besteht, ersetzen Sie den Riemen.

Belt Handling

Abhilfemaßnahme: Befolgen Sie die korrekten Verfahren zur Handhabung der Gurte.

  1. Drücken Sie das Kabel nicht zusammen oder klemmen es fest und drehen Sie den Riemen während der Montage nicht. Das könnte zu Schäden am Riemen führen.
  2. Rollen Sie den Riemen nicht über die Riemenscheibe. Unterstützen Sie das Gewicht des Getriebekastens und Spindelmotors mit einem Hebezeug. Lösen Sie den Motor, um den Riemen einfach montieren zu können. Entfernen Sie bei Bedarf die Schrauben vom Motor, um einen größeren Verfahrweg zu ermöglichen.

Damaged Pulleys

Abhilfemaßnahme: Überprüfen Sie die beschädigte Riemenscheibe oder tauschen Sie sie aus.

  1. Überprüfen Sie die Zähne der Riemenscheibe auf Beschädigungen, die zum Verschleiß oder zur Beschädigung des Riemen führen können.
  2. Prüfen Sie das Zahnprofil der Riemenscheibe, um sicherzustellen, dass es kein Sägezahnmuster aufweist oder abgenutzt ist.

Ersetzen Sie die Riemenscheibe bei Bedarf. Sie können die Riemenscheibe nicht an Spindeln, Getriebekästen und Spindelmotoren ersetzen. Sie müssen stattdessen die größeren Baugruppen ersetzen.

Belt Contamination

Abhilfemaßnahme: Entfernen Sie die Verschmutzungen oder Fremdkörper.

  1. Stellen Sie sicher, dass der Riemenlauf nicht behindert wird. Der Riemen verläuft in unmittelbarer Nähe von Schläuchen und Blechteilen. Er darf an nichts reiben.
  2. Stellen Sie sicher, dass keine Spankontamination oder Schmutz auf dem Riemen ist. Beheben Sie das Problem bei Bedarf.

Coolant Leaks

Abhilfemaßnahme: Prüfen Sie, ob Kühlmittel oder Öl austritt.

  1. Kühlmittelverunreinigungen an den Riemen von Frässpindeln sind typischerweise auf eine undichte Stelle im TSC-System zurückzuführen. Einige Arten von Kühl- und Schneidölen können den Gummi des Riemens und Ausfälle verursachen. Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen und betreiben Sie das TSC-System. Finden Sie die undichte Stelle und beseitigen Sie sie.
  2. Wenn die Maschine über einen Getriebekasten verfügt, überprüfen Sie ihn auf Ölleckagen, die zu Öl auf dem Riemen führen können.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.