My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096

Service Home Niederspannungsnetzteil (LVPS) – Anleitung zur Fehlerbehebung – NGC – TG0096

Niederspannungsnetzteil (LVPS) – Anleitung zur Fehlerbehebung – NGC – TG0096

- Zur Ursache springen - Back to Top

34.1 Niederspannungs-Stromversorgung (LVPS) – NGC – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Niederspannungs-Stromversorgung (LVPS) - NGC - Leitfaden zur Fehlerbehebung


TG0096

Revision A - 04/2025

Introduction

Das Niederspannungsnetzteil (LVPS) in der Steuerung ist für die Erzeugung der Spannung verantwortlich, die für die Versorgung des Maincon-Prozessors und anderer Niederspannungskomponenten an der Maschine benötigt wird.

 

Die PSUP-Platine versorgt die LVPS-Platine mit 160VAC (einphasig) an J1 [1].

Das LVPS konvertiert dies in geregelte +5 VDC-, +12 VDC- und -12VDC-Spannungen, die von J2 [2] an die PSUP-Leiterplatte zurückgegeben wird. Das LVPS verfügt über eine Sicherung [3] zum Schutz des Geräts im Falle eines Kurzschlusses an einer Komponente, die es für die Stromversorgung verwendet.

Die folgenden Abschnitte enthalten mögliche Symptome mit Korrekturmaßnahmen und andere Informationen, die zur Behebung von Problemen mit dem LVPS bei 15-Zoll- und 19-Zoll-Maschinen verwendet werden können.

Symptom Table

Maschine kann nicht hochgefahren werden Das an den Verstärker angeschlossene Kabel ist abgetrennt oder beschädigt Überprüfen Sie das Kabel und die Anschlüsse auf Korrosion oder Beschädigung. Das LVPS versorgt die PSUP-Leiterplatte nicht mit der richtigen Spannung Messen Sie die Spannungen am Ausgang des LVPS und die Eingangsspannungen an der Maincon-Leiterplatte. Ein Gerät, das vom LVPS mit Strom versorgt wird, könnte einen Kurzschluss aufweisen. Überprüfen Sie die Sicherung auf der LVPS-Platine am 160-VAC-Eingang.
Symptom Ursache Korrekturmaßnahme
Stellen Sie sicher, dass die Spannungen +5 V, +12 V und -12V innerhalb des spezifizierten Bereichs liegen. Siehe Abschnitt unten zum Messen der Versorgungsspannungen.
Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ermitteln Sie, welche Komponente den Kurzschluss verursacht hat, bevor Sie das LVPS austauschen.

LVPS Power Distribution

1

Das LVPS versorgt verschiedene Komponenten an der Maschine.

Es versorgt die Maincon-Leiterplatte mit Strom, den Prozessor, der die Maschine steuert.

 

Die vom LVPS gelieferten 12VDC werden auch verwendet, um die SKBIF-Platine im Bedienpult mit Strom zu versorgen.

Wenn es Stromprobleme im Zusammenhang mit diesen Komponenten gibt, beheben Sie die anderen Komponentenfehler vor dem LVPS:

Anleitungen zur Fehlersuche

Maincon Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung

PSUP-Platine – Leitfaden zur Fehlerbehebung

2

Wenn Sie ein Problem beheben, bei dem Sie vermuten, dass der Maincon keine Stromversorgung erhält, beginnen Sie mit der Inspektion des Maincon.

Ein Beispiel hierfür wäre, wenn die Maschine nicht hochfährt.

Hinweis: Weitere Informationen zur Fehlerbehebung am Hauptprozessor finden Sie in der Hauptprozessor-Platine TSG für 15-Zoll- und 19-Zoll-Maschinen.

Suchen Sie nach der LED im linken oberen Bereich der Maincon-Leiterplatte [1].

Wenn die mit „+5V“ gekennzeichneten LED rot [1] leuchtet, erhält das Maincon Strom. 

3

Wenn die LEDs leuchten, überprüfen Sie die Anzeigeleuchten auf der PSUP-Leiterplatte.

Stellen Sie sicher, dass alle 3 LEDs für +5 V, +12 V und -12V wie in der Abbildung [1] gezeigt leuchten.

 

Wenn diese LEDs leuchten, empfängt die PSUP-Platine die Signale vom LVPS.

Auch wenn die LEDs leuchten, messen Sie die Spannungen, um sicherzustellen, dass die Spannungen innerhalb der zulässigen Bereiche liegen. Messen Sie sowohl an P20 (Ausgang zu Maincon) als auch an P19 (Eingang von LVPS).

P20

    Pin 8 bis Pin 7:
  • 4,75 bis 5,25 VDC
  • Pin 5 bis Pin 6:
  • 11,5–12,5 VDC 
  • Pin 1 bis Pin 6:
  • -11,5 - -12,5 VDC
P19

    Pin 5 bis Pin 6:4,75 – 5,25 VDC
  •  
  • Pin 1 bis Pin 3:
  • 11,5–12,5 VDC 
  • Pin 4 bis Pin 3:
  • -11,5 - -12,5 VDC
Wenn alle gemessenen Spannungen im Bereich liegen, funktioniert das LVPS wie es sollte und das LVPS sollte nicht ersetzt werden.

 

Wenn die Messungen an P19 innerhalb des Bereichs liegen, aber die Messungen an P20 nicht, muss die PSUP-Leiterplatte repariert werden.

Hinweis: Wenn am Ausgang des LVPS keine Spannung gemessen wird, überprüfen Sie, ob das 155-162VDC vom PSUP erhält. Wenn das LVPS keine Stromversorgung erhält, überprüfen Sie die Anschlüsse/Kabel, die vom PSUP P21 zum LVPS führen.

LVPS Wiring Diagrams

15-Zoll-Steuerung – LVPS-Verdrahtungsplan

19-Zoll-Steuerung – LVPS-Verdrahtungsplan (iPFDM enthalten)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.