My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VMC Z-Axis Waycover Installation - AD0585

Service Home How-To-Verfahren Installation der Z-Achsen-Führungsbahnabdeckung des vertikalen Bearbeitungszentrums – AD0585
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

VMC – Z-Achsen-Führungsbahnabdeckung – Installation


AD0585

Installation der Z-Achsen-Führungsbahnabdeckung des vertikalen Bearbeitungszentrums – AD0585

- Zum Abschnitt springen - 1. VMC Z Axis Waycover Installation (3 Schritte) Back to Top

VMC Z Axis Waycover Installation

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie die Z-Achsenabdeckung in vertikale Bearbeitungszentren installiert wird. 

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

  • 93-1906: FÜHRUNGSBAHNABDECKUNG, Z-ACHSE VF0/1/2
  • 93-4462: FÜHRUNGSBAHNABDECKUNG Z-ACHSE SVC-SATZ MED VF
  • 93-2299: FÜHRUNGSBAHNABDECKUNG FALTENBALG Z ACHSE LRG VF

HINWEIS: Maschinen, die von 10/2010 bis 09/2012 gebaut und mit der Aluminiumblock-Y-Achsen-Reinigung ausgestattet sind, benötigen das Reinigungs-Kit 93-30-9170 .

1

Drücken Sie [POWER OFF]. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Falls Ihre Maschine über eine Reinigungskühlmitteldüse [1] der Y-Achse verfügt, entfernen Sie diese.

Entfernen Sie die Schrauben von der Oberseite [2] der Führungsbahnabdeckung. Halten Sie die Führungsbahnabdeckung fest, um sie langsam abzusenken.

Hinweis: Der Späneschutz [6] und die Montageschienen [5] sind je nach Modell möglicherweise nicht symmetrisch. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung, bevor Sie sie entfernen.

Entfernen Sie die Komponenten in dieser Reihenfolge:

  • die Schrauben an der Unterseite [3] der Führungsbahnabdeckung
  • Eine der Montageschienen der Führungsbahnabdeckung[4]
  • Die Führungsbahnabdeckung [5]
  • die zweite Montageschiene.

Ersetzen Sie die (2) Späneschutzvorrichtungen [6]. Diese befinden sich auf der linken und rechten Seite der Spindel [7].

Für VF-Medium Maschinen:
Die neue Führungsbahnabdeckung 25-3678D verfügt über neu gestaltete Schienen, die mit anderen Schrauben befestigt werden. Wenn sie an einer Maschine installiert wird, die zuvor mit PN 25-3678C ausgestattet war, müssen die Späneschutzvorrichtungen (PN 25-9041A oder 25-14764) entfernt und entsorgt werden.
Bei den neuen Schienen (PN 25-3678D) werden jetzt auch Lochstopfen verwendet, um die Zugangslöcher zu verschließen.

2

Bringen Sie (1) der Montageschienen [1] an.

Setzen Sie die neue Führungsbahnabdeckung [2] in den Schienenboden ein.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Montageschiene [3] im entsprechenden Bereich [4] des jeweiligen Führungsbahnabdeckungsblatts angeordnet wird.

Bringen Sie die zweite Montageschiene an.. Stellen Sie sicher, dass die Montageschiene in den Bereich jedes Führungsbahnabdeckungsblatt passt.

Hinweis: Die Führungsbahnabdeckung [2] sollte so installiert werden, dass die Vorderseite der Führungsbahnabdeckungsblätter oben auf den Montageschienen [1] sitzt. 

Installieren Sie die Z-Achsenabdeckungsplatte [5]. Dies gilt für Maschinen, die nicht mit einer Y-Achsen-Reinigungskühlmitteldüse ausgestattet sind.

3

Heben Sie die Führungsbahnabdeckung [2] bis zur unteren Kopfabdeckung [3] an. Befestigen Sie das Oberteil [1] der Führungsbahnabdeckung an der unteren Kopfabdeckung [3]. Verwenden Sie die (3) Schrauben [4] der unteren Kopfabdeckung [3] der entfernten Führungsbahnabdeckung.

Falls Sie die Y-Achsen-Reinigungskühlmitteldüse entfernt haben, montieren Sie diese.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.