MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VMC Z-Axis Waycover Installation - AD0585

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione copriguida asse Z VMC - AD0585
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

VMC - Copriguida asse Z - Installazione


AD0585

Installazione copriguida asse Z VMC - AD0585

- Vai alla sezione - 1. VMC Z Axis Waycover Installation (3 passi) Back to Top

VMC Z Axis Waycover Installation

Questa procedura spiega come installare la copertura dell’asse Z su macchine verticali. 

Questa procedura si applica ai kit seguenti:

  • 93-1906: COPRIGUIDA, ASSE Z VF0/1/2
  • 93-4462: KIT ASSISTENZA ASSE Z COPRIGUIDA MED VF
  • 93-2299: COPRIGUIDA SOFFIETTO ASSE Z LRG VF

NOTA :le macchine costruite dal 10/2010 al 09/2012 con l'asse Y in alluminio avranno bisogno del kit di lavaggio 93-30-9170: .

1

Premere [POWER OFF]. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Se la macchina è dotata di un ugello refrigerante di lavaggio dell'asse Y [1], rimuoverlo.

Rimuovere le viti dalla parte superiore [2] del copriguida. Tenere il copriguida per abbassarlo lentamente.

Nota: la protezione antitrucioli [6] e le guide di montaggio [5] potrebbero non essere simmetriche a seconda del modello. Verificare l'orientamento corretto prima di rimuoverle.

Rimuovere i componenti in questa sequenza:

  • Le viti dalla parte superiore [3] del copriguida.
  • Una delle guide di montaggio del copriguida[4]
  • Il copriguida [5]
  • La seconda guida di montaggio

Sostituire le (2) protezioni antitrucioli [6]. Queste si trovano sui lati sinistro e destro del mandrino [7].

Per macchine VF di medie dimensioni:
Il nuovo copriguida 25-3678D ha riprogettato le guide che si montano con viti diverse, quando viene installato su una macchina che in precedenza aveva Codice articolo 25-3678C, allora le protezioni antitrucioli (PN 25-9041A o 25-14764) dovranno essere rimosse e gettate.
Le nuove guide su Codice articolo25-3678D useranno ora anche tappi per fori per tappare i fori di accesso.

2

Installare (1) le guide di montaggio [1].

Posizionare il nuovo copriguida [2] nella parte inferiore della guida.

Attenzione: assicurarsi che la guida di montaggio [3] si inserisca nello spazio [4] di ogni copriguida.

Installare la seconda guida di montaggio Assicurarsi che la guida di montaggio si adatti allo spazio [4] di ogni copriguida.

Nota: il copriguida [2] deve essere installato in modo che la parte anteriore delle  lamelle del copriguida si trovi sulla parte superiore delle guide di montaggio [1]. 

Installare la piastra di copertura asse Z [5]. Eseguire questa operazione per le macchine che non dispongono di un ugello refrigerante per il lavaggio dell'asse Y.

3

Sollevare il copriguida [2] fino al copritesta inferiore [3]. Fissare la parte superiore [1] del copriguida al copritesta inferiore [3]. Utilizzare le (3) viti [4] che si trovavano nel coperchio inferiore della testa [3] dal gruppo del copriguida rimosso.

Se è stato rimosso l'ugello refrigerante di lavaggio dell'asse Y, installarlo.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.