My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Spindle Inertia Load Type Setting

Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine - Einstellung Spindel
Recently Updated Last updated: 07/04/2025

Drehmaschine - Einstellung Spindel


Drehmaschine - Einstellung Spindel

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 Schritte) 3. Sub Spindle Load Type (3 Schritte) Back to Top

Introduction

EINSTELLUNG 413 und Einstellung 414 sind für Maschinen mit aktiviertem neuen Mocon und mit Softwareversion 100.21.000.1111 oder höher verfügbar.

Neuer Mocon: ist ein Bewegungssteuerungsalgorithmus, der mehr Parameter verwendet, um die Achsen der Maschine besser zu steuern. 

 Hinweis: Zur Zeit aktivieren wir das neuen Mocon noch nicht im Feld.

Um festzustellen, ob Sie das neue Mocon aktiviert haben:

Drücken Sie [Diagnostic] und navigieren Sie zur Registerkarte System. Die Mocon-Version ist im Abschnitt „Software“ zu finden. Die Mocon Version 1.16  .S. ist das New Mocon. Wenn die Mocon-Version 1.16 oder 1.16 .K ist, haben Sie die alte Mocon-Version.

Mit den Einstellungen 413/414 kann der Benutzer die Leistung der Hauptspindel oder der Gegenspindel für verschiedene Futter- und Vorführteile kalibrieren. Die Auswahlmöglichkeiten sind:

  • Default (Standard)– Empfohlen bei Verwendung eines Spannfutters und Werkstücks in Standardgröße. 

  • Calibrated (Kalibriert)– Empfohlen bei Verwendung eines großen oder kleinen Spannfutters oder einer Spannzange und eines großen oder kleinen Werkstücks. 

 

Wichtig: Wenn Sie diese Einstellungen nicht verwenden, treten die folgenden Symptome/Alarme auf:

Symptom Alarm
Überspannung während Spindelverzögerung
  • 650 DC-BUS ÜBERSPANNUNG
  • 4,994 S (SPINDEL)-VERSTÄRKERÜBERLASTUNG
C-Achse aktiviert Alarme 
  • 9989 C-ACHSE KONNTE NICHT AKTIVIERT WERDEN
Instabiler Fehler bei Spindelorientierung / Spindelorientierung
  • 116 FEHLER BEI DER SPINDELORIENTIERUNG

Hinweis: Schlagen Sie im Spindel – Drehmaschine – Fehlerbehebungshandbuch nach, um die Abhilfemaßnahmen für diese Symptome zu erfahren.

Main Spindle Load Type

1

Nach dem Einschalten der Maschine und Nullpunktrückstellung aller Achsen. Installieren Sie die Werkstückhalterung und das Teil an der Maschine, die kalibriert werden soll. Drücken Sie [SETTING] und navigieren Sie zu Einstellung 413. Wählen Sie [Calibrated Load].

2

Es erscheint ein Popup-Fenster zur Lastkalibrierung. Drücken Sie [Y], um zum Test zu gehen. Dadurch gelangen Sie zur Registerkarte Wartung und zur Registerkarte Kalibrierung laden.

Hinweis: Dieses Fenster kann durch Drücken von Diagnostic > Maintenance > Load Calibration erreicht werden. Durch Navigieren zu diesem Bildschirm wird verhindert, dass das Popup-Fenster erneut erscheint, während Einstellung 413 geändert wird. Stellen Sie sicher, dass Einstellung 413 auf Kalibrierte Last eingestellt ist, bevor Sie die Kalibrierung ausführen.

3

Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um die Achse S (SPINDEL) auszuwählen, und drücken Sie [F2], um die Kalibrierung der Last zu starten. Die Spindel dreht sich sehr kurz um ca. 100 rpm und dann wird die Verbesserungsrate basierend auf der neuen Trägheitskalibrierung berechnet.

Hinweis: Wie der Bildschirm erklärt, ermöglicht dieses Werkzeug dem Benutzer, die Leistung der Maschine einzustellen, wenn die Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. Dies ist ideal für radikal wechselnde mechanische Lasten, wie z. B. das Auswechseln von Spannfuttern oder das Bearbeiten von Teilen mit erheblich unterschiedlichem Gewicht.

Warnung: Wenn die Kalibrierung der Last nicht korrekt ist, sind die wahrscheinlichsten Symptome eine instabile Spindelorientierung, ein Fehler beim Einrasten der C-Achse oder ein Überspannungsalarm des Spindelantriebs.

Sub Spindle Load Type

1

Nach dem Einschalten der Maschine und Nullpunktrückstellung aller Achsen. Installieren Sie die Werkstückhalterung und das Teil an der Maschine, die kalibriert werden soll. Drücken Sie [SETTING] und navigieren Sie zu Einstellung 414. Wählen Sie [Calibrated Load].

2

Es erscheint ein Popup-Fenster zur Lastkalibrierung. Drücken Sie [Y], um zum Test zu gehen. Dadurch gelangen Sie zur Registerkarte Wartung und zur Registerkarte Kalibrierung laden.

 Hinweis: Sie gelangen zu diesem Fenster, indem Sie auf Diagnostik > Wartung > Kalibrierung laden drücken. Durch Navigieren zu diesem Bildschirm wird verhindert, dass das Popup-Fenster erneut erscheint, während Einstellung 414 geändertwird. Stellen Sie sicher, dass Einstellung 414 auf Kalibrierte Last eingestellt ist, bevor Sie die Kalibrierung ausführen.

3

Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um die Achse SS (2ND SPINDEL) auszuwählen, und drücken Sie [F2], um die Lastkalibrierung zu starten. Die Spindel dreht sich sehr kurz um ca. 100 rpm und dann wird die Verbesserungsrate basierend auf der neuen Trägheitskalibrierung berechnet.

 Hinweis: Wie der Bildschirm erklärt, ermöglicht dieses Werkzeug dem Benutzer, die Leistung der Maschine einzustellen, wenn die Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. Dies ist ideal für radikal wechselnde mechanische Lasten, wie z. B. das Auswechseln von Spannfuttern oder das Bearbeiten von Teilen mit erheblich unterschiedlichem Gewicht.

 Warnung: Wenn die Lastkalibrierung falsch ist, können die wahrscheinlichsten Symptome eine instabile Spindel, ein Ausfall der C-Achse oder ein Überspannungsalarm des Spindelantriebs sein.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.