Spindle Inertia Load Type Setting

서비스 홈 방법 절차 선반 - 스핀들 관성 부하 유형 설정
Recently Updated Last updated: 07/04/2025

선반 - 스핀들 관성 부하 유형 설정


선반 - 스핀들 관성 부하 유형 설정

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 단계) 3. Sub Spindle Load Type (3 단계) Back to Top

Introduction

설정 413 및 설정 414는 New Mocon이 활성화되고 소프트웨어 버전이 100.21.000.1111 또는 그 이상인 기계에서 사용할 수 있습니다. 

New Mocon: 더 많은 파라미터를 사용하여 기계 축을 더 잘 제어하는 모션 제어 알고리즘입니다. 

 참고: 현재 현장에서 New Mocon을 활성화하고 있지 않습니다.  

New Mocon이 활성화되었는지 확인하려면:

[Diagnostic]을 누르고 시스템 탭으로 이동합니다. Mocon 버전은 소프트웨어 섹션에 있습니다. Mocon 버전이 1.16 .S.이면 New Mocon입니다. Mocon 버전이 1.16 또는 1.16 . K이면 이전 Mocon 버전이 있습니다.

설정 413/414를 통해 사용자는 다양한 척 및 공작물 크기에서 메인 스핀들 또는 서브 스핀들 성능을 보정할 수 있습니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 기본- 표준 크기의 척 및 부품을 사용할 때 권장됩니다. 

  • 보정됨- 대형 또는 소형의 척 또는 콜릿과 대형 또는 소형 부품을 사용할 때 권장합니다. 

 

중요:  이러한 설정을 사용하지 않으면 다음과 같은 증상/경보가 발생합니다.

증상 알람
스핀들 감속 중 과전압
  • 650 DC 버스 과전압
  • 4.994 S (스핀들) 증폭기 과부하
C축이 경보를 작동함 
  • 9989 C축이 작동하지 않음
불안정한 스핀들 방향 / 스핀들 방향 결함
  • 116 스핀들 오리엔테이션 고장

참고: 이러한 증상에 대한 수정 조치를 보려면 스핀들 - 선반 - 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

Main Spindle Load Type

1

기계의 전원을 켜고 모든 축을 영점 복귀한 후. 보정할 기계에 공작물 고정물과 공작물을 설치합니다. [SETTING]을 누르고 설정 413으로 이동합니다. [Calibrated Load]를 선택합니다.

2

부하 보정 팝업이 나타납니다. [Y]를 눌러 테스트로 이동합니다. 이렇게 하면 유지보수 탭과 부하 보정 탭으로 이동합니다.

참고: 이 창은 진단 > 유지보수 > 부하 보정을 눌러 도달할 수 있습니다. 이 화면으로 이동하면 설정 413을 변경하는 동안 팝업이 다시 나타나지 않습니다. 보정을 실행하기 전에 설정 413이 보정된 부하로 설정되어 있는지 확인하십시오.

3

아래쪽 화살표 키를 눌러 축S(스핀들)를 선택하고[F2]를 눌러 부하 보정을 시작합니다. 스핀들은 약 100rpm으로 매우 짧게 회전한 다음, 개선율은 새로운 관성 보정을 기반으로 계산됩니다.

참고: 화면에 설명되어 있듯이 이 도구를 사용하면 기본 설정이 만족스럽지 않을 때 기계의 성능을 조정할 수 있습니다. 이것은 척 변경 또는 중량이 매우 다른 가공 부품과 같이 기계적 부하를 근본적으로 변경하는 데 적합합니다.

경고: 부하 보정이 올바르지 않으면 스핀들 방향이 불안정하거나 C축이 고장나거나 스핀들 드라이브 과전압 경보가 발생할 가능성이 높습니다.

Sub Spindle Load Type

1

기계의 전원을 켜고 모든 축을 영점 복귀한 후. 보정할 기계에 공작물 고정물과 공작물을 설치합니다. [SETTING] 을 누르고  Setting 414로 이동합니다. [Calibrated Load]를 선택합니다.

2

부하 보정 팝업이 나타납니다. [Y]를 눌러 테스트로 이동합니다. 이렇게 하면 Maintenance 탭과 Load Calibration 탭으로 이동합니다.

 참고: 이 창은  진단 > 유지보수 > 부하 보정을 눌러 도달할 수 있습니다. 이 화면으로 이동하면  설정 414를 변경하는 동안 팝업이 다시 나타나지 않습니다. 보정을 실행하기 전에 Setting 414가  Calibrated Load 로 설정되어 있는지 확인하십시오.

3

아래쪽 화살표 키를 눌러 축 SS(두 번째 스핀들)를 선택하고 [F2] 를 눌러 부하 보정을 시작합니다. 스핀들은 약 100rpm으로 매우 짧게 회전한 다음, 개선율은 새로운 관성 보정을 기반으로 계산됩니다.

  참고: 화면에 설명되어 있듯이 이 도구를 사용하면 기본 설정이 만족스럽지 않을 때 기계의 성능을 조정할 수 있습니다. 이것은 척 변경 또는 중량이 매우 다른 가공 부품과 같이 기계적 부하를 근본적으로 변경하는 데 적합합니다.

 경고: 부하 보정이 올바르지 않으면 스핀들 방향이 불안정하거나 C축이 고장나거나 스핀들 드라이브 과전압 경보가 발생할 가능성이 높습니다.