My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Bandsäge
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
      • Konsolfräsmaschine
      • Laserschneidmaschinen
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008

Service Home Achsen-Schmiersystem – Nicht-begrenzendes Fließfett – RD0008
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Achsenschmiersystem - Nicht restriktives Durchflussfett


RD0008

Achsen-Schmiersystem – Nicht-begrenzendes Fließfett – RD0008

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Hinweis: Die Position des Fettbehälters ist bei einigen Maschinen unterschiedlich.

Das Fettschmierungssystem ohne Durchflussbegrenzer ist ein System gleicher Länge, das Fett durch flexible Kunststoffschläuche und Kupferrohre zu den Achsen pumpt.

 

Identification

Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.

  1. Fettvorratsbehälter - Bewahrt das Fett auf.
  2. Fettfilterschlüssel - Zum Entfernen des Fettbehälters.
  3. Luftmagnetschalter für Achsenschmierung - Setzt den Schmierstoffbehälter unter Druck [1].
  4. Aufkleber für Luftschmierstoff-Bedienfeld - Zeigt die farbcodierten Kabel, die jeden Magnetschalter verbinden.
  5. Ölreservoir - Speichert das Öl, das die Spindel schmiert.
  6. Luftdruckmessgerät ‒ Zeigt den Druck (in psi und bar) an, bei dem die Luft zugeführt wird.
  7. Luftverteilerbaugruppe - Versorgt die Maschine mit Luft.
Hauptverteiler
 
  1. Hauptverteiler - Leitet das Fett zu den Achsenverteilern.
  2. Druckschalter des Hauptverteilers - Überwacht den Druck der Fettversorgung und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck zu schnell abfällt.

 

Achsenschmierzyklus

Der Fettvorratsbehälter schmiert die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Pumpzyklus für 24 Stunden des Achsverfahrwegs.

Das Fett wandert aus dem Fettkanister [1] durch flexible Kunststoffschläuche zu den Achsverteilern [2].

Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.

Das Fett wandert vom Hauptverteiler [2] zu den Achsverteilern [3].

Hinweis: Die Anzahl der Achsenverteiler kann bei einigen Maschinen unterschiedlich sein.

Hinweis: Jede Achse verfügt über (2-6 ) Linearführungswagen [4] und (1) Kugelmutter [5].

Das Fett wandert von den Achsverteilern durch Kupferrohre. Die Kupferrohre schmieren die Linearführungswagen [4] und die Kugelmutter [5].

 

Informationen zur Anpassung der Achsenverteiler

Das Fettschmiersystem ohne Durchflussbegrenzung verwendet Adapteranschlüsse [1] in Achsverteilern. Die Linearführungswagen verwenden auch Adapteranschlüsse [2]. In diesem System gibt es keine Begrenzungsanschlüsse. Der Fettfluss wird durch gleich lange flexible Kunststoffrohre und Kupferrohre zu jedem Verteilungspunkt gesteuert.

Hinweis: Adapteranschlüsse sind kleiner als Drosselanschlüsse und beschränken den Fettfluss nicht.

Hinweis: Die Kupferrohre auf diesem System sind gleich lang.

Hinweis: Ändern Sie nicht die Länge der Kupferrohre oder flexiblen Kunststoffschläuche. Dadurch ändert sich der Fettdurchfluss.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.