Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008

サービス ホーム 軸潤滑システム - 非制限流量グリース - RD0008
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

軸潤滑システム-非制限流量グリース


RD0008

軸潤滑システム - 非制限流量グリース - RD0008

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

注意: 一部の機械では、グリースリザーバーの場所が異なります。

非制限流量グリース潤滑システムは、フレキシブルプラスチックチューブと銅管を通して軸にグリースを送り込む同じ長さのシステムです。

 

Identification

注意: 推奨潤滑剤の種類については、 Haas機械コンポーネントの潤滑油表を参照してください。

  1. グリースリザーバーアセンブリ - グリースを保管します。
  2. グリースフィルターレンチ - グリースリザーバーを取り外します。
  3. 軸潤滑エアソレノイド - グリースリザーバー[1]を加圧します。
  4. エア潤滑パネルステッカー - 各ソレノイドを接続する色分けされたケーブルを示します。
  5. オイルリザーバー - スピンドルを潤滑する油を保管します。
  6. 気圧ゲージ - 空気調整を行う圧力を表示します(単位:psiおよびbar)。
  7. エアマニホールドアセンブリ - 機械に送気します。
メイン分配マニホールド
 
  1. メイン分配マニホールド - 軸マニホールドにグリースを送ります。
  2. 主分配マニホールド圧力スイッチ - グリース供給圧力を監視し、圧力が急激に低下した場合にアラームを生成するために、コントロールに信号を送信します。

 

軸潤滑サイクル

グリースリザーバーは、24時間の軸の動きごとに1ポンプサイクルの速度で軸を潤滑します。

グリースは、グリースキャニスター[1]からフレキシブルプラスチックチューブを通ってメイン分配マニホールド[2]に移動します。

注意: 推奨潤滑剤の種類については、 Haas機械コンポーネントの潤滑油表を参照してください。

グリースはメイン分配マニホールド[2]から軸マニホールド[3]に移動します。

注意:一部の機械では、軸マニホールドの量が異なる場合があります。

注意: 各軸には、(2-6)リニアガイドトラック[4]と(1)ボールナット[5]があります。

グリースは軸マニホールドから銅管を通って移動します。銅管はリニアガイドトラック[4]とボールナット[5]を潤滑します。

 

軸マニホールド情報

非制限流量グリース潤滑システムは、軸マニホールドにアダプターフィッティング[1]を使用します。リニアガイドトラックもアダプターフィッティング[2]を使用しています。このシステムには制限フィッティングがありません。グリースの流れは、各分配ポイントへの長さの等しいフレキシブルプラスチックチューブと銅チューブによって制御されます。

注意:アダプターのフィッティングは制限フィッティングよりも小さく、グリースの流れを制限しません。

注意:このシステムの銅管の長さは同じです。

注意: 銅管やフレキシブルプラスチックチューブの長さを変更しないでください。グリースの流れが変わります。