What are Settings

服务主页 什么是设置
Recently Updated Last updated: 01/26/2023

什么是设置?


什么是设置

- 跳至部分 - 1. 已解释的设置 Back to Top

已解释的设置

简介

通常,设置会存储默认值、激活功能并更改机床行为方式。

更改设置

按 [SETTINGS] 以输入设置页。按 [PAGE UP] 和 [PAGE DOWN] 滚动浏览设置页面。使用光标箭头键移动到所需的设置,或输入设置编号,然后按 [DOWN] 光标箭头键直接转到该设置

某些设置在列表中使用一组有限的值。例如,设置可为您提供选项,以将其设置为 打开 或 关闭。您可以使用光标箭头键滚动浏览可用选项,然后按 [ENTER] 以设置该值。其他设置采用输入的字母数字值。例如,设置可能指定使设备保持打开的持续时间(分钟数)。输入所需值,然后按 [ENTER] 以设置该值。

在某些情况下,您必须先按 [EMERGENCY STOP],再更改设置。出现  SERVO IS ON  消息,提醒您按 [EMERGENCY STOP]。