My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Programmable Pressure Adjustment Valve Troubleshooting Guide

Service Home Programmierbares Druckeinstellventil – Anleitung zur Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 08/25/2022

Programmierbares Druckeinstellventil – Anleitung zur Fehlerbehebung


Programmierbares Druckeinstellventil – Anleitung zur Fehlerbehebung

- Zur Ursache springen - 1. Einführung 2. Elektrische Sicherheit: 3. Symptomtabelle 4. Elektrischer Schaltplan Back to Top

Einführung

Mit unserem optionalen programmierbaren Druckeinstellventil können Sie die Spannkraft des hydraulisch betätigten Spannfutters auf den neuen Haas Drehmaschinen der Baureihen ST und DS über das Teileprogramm oder direkt von der Haas-Steuerung aus steuern.

HINWEIS: Ein Erhöhen des Drucks erhöht auch sofort die Spannkraft. Eine Absenkung des Drucks wirkt sich nicht auf die Greifkraft aus, wenn das Spannfutter bereits festgeklemmt ist. Das Spannfutter muss angehalten, gelöst und dann erneut festgeklemmt werden, um eine geringere Greifkraft zu erreichen. Nur Spannfutter der Hauptspindel.

Maschinenanforderungen:

  • Softwareversion 100.22.000.1016 oder höher

Elektrische Sicherheit:

 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:

  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:

  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.

Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.

Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.

Symptomtabelle

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 9505 oder 9505.001 BEFOHLENER DRUCK NICHT ERREICHT Der befohlene Gerätedruck wurde innerhalb des angegebenen Zeitraums nicht erreicht.  Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse am Druckschalter oder Motor oder suchen Sie nach ausgefallener Hardware wie Druckventil, Hydraulikmotor oder Kupplung.

Elektrischer Schaltplan

Programmierbarer Druckeinstellventilmotor[1].

Kabel mit der[2] Kennzeichnung 33-2661 oder 33-2662 CBL CHUCK PRESS MTR POWER zur Spindelkopf-Eingangsklammer bei P2[3].

Kabel mit der[4] Kennzeichnung 33-9267, 33-9268 oder 33-1199 SPHD COMBO W/ CHUCK PRES & GB zur E/A-Platine bei P39[5].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.