MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
How to Automate?

Come automatizzare?

Non esiste un approccio universale per tutte le soluzioni. Sono disponibili diversi sistemi di automazione progettati per soddisfare le tue esigenze specifiche. Scegli tra un'ampia selezione di soluzioni pre-ingegnerizzate, con particolare attenzione a:

  • Facile automazione – La più facile da implementare tra tutte le possibili soluzioni di automazione. 
  • Automazione accessibile – Enfasi sul prezzo più basso possibile per l'automazione.
  • Automazione versatile – Offre la massima flessibilità nell’implementazione e nella movimentazione dei pezzi.

Automazione della fresatrice

AUTOMATIZZA LA TUA FRESATRICE

Automazione del tornio

AUTOMATIZZA IL TUO TORNIO
  • Automazione facile
  • Automazione conveniente
  • Automazione versatile

 Automazione facile

Perché gli spingibarra e i pallet pool  sono le opzioni di automazione più facili da implementare.

Spingibarra

  • La più facile di tutte le piattaforme di automazione
  • Design compatto e accessibile
  • Massimizza il tempo di attività del mandrino – aumenta la produttività
  • Design del caricatore barre – meno spazio occupato in officina
  • Grande soluzione di automazione per la prima operazione
  • Progettato e costruito da Haas per Haas
  • Collegato direttamente tramite il controllo Haas
  • Design a scomparsa innovativo per un facile accesso al mandrino

Lo spingibarra Haas costituisce un modo più semplice e conveniente di automatizzare la produzione di pezzi sui centri di tornitura Haas, per aumentare la produttività. Invece di tagliare pezzi singoli e caricarli a mano nella macchina uno alla volta, uno spingibarra fa avanzare automaticamente il materiale attraverso il mandrino in modo da poter lavorare il pezzo successivo. Una volta completato, il tornio taglia semplicemente il pezzo finito e fa avanzare il nuovo materiale per ripetere il ciclo. L'utilizzo di uno spingibarra è un ottimo modo per massimizzare il tempo di attività del mandrino.

Lo spingibarra Haas è progettato e costruito esclusivamente per l’utilizzo sui centri di tornitura Haas e si connette direttamente al controllo Haas. L’innovativo design a scomparsa garantisce un facile accesso al retro del mandrino del tornio per consentire un accesso rapido all’adattatore della camicia e sostituzioni rapide della camicia mandrino.

Pallet pool

  • La più facile di tutte le piattaforme di automazione – processo di ripetizione in sequenza
  • Predisposizione di più fissaggi dei pezzi/operazioni su ogni pallet
  • Programmazione pallet Haas integrata – assegna la priorità a ogni lavoro/pallet in modo indipendente
  • Aumenta il tempo di attività del mandrino/riduci il tempo di inattività della macchina
  • Ideale sia per lavori altamente diversificati/a basso volume o altamente eterogenei/ad alto volume
  • Alloggia pezzi più grandi/pesanti
  • Include stazione di carico/scarico pezzi

I pallet pool Haas per fresatrici a 3 e a cinque assi sono disponibili in diverse dimensioni e quantità di pallet. Scegli il sistema che meglio si adatta alle tue esigenze.

Ogni pallet esiste in un pool esterno pronto per essere richiamato alla stazione di carico/scarico o alla macchina stessa. Una volta completata la lavorazione, il pallet verrà rimosso in una posizione pallet libera o nella stazione di carico/scarico, a seconda dei requisiti specifici.

Il pianificatore pallet Haas integrato consente il funzionamento dei pallet in qualsiasi ordine e frequenza, a seconda della necessità di pezzi specifici. Esegui più pallet dello stesso lavoro o esegui vari lavori su pallet diversi. Che si tratti di pezzi ad alto volume/molto eterogenei o a basso volume/molto diversificati, il pallet pool Haas eseguirà il lavoro per te.

Automazione in azione

DK Custom Products – ST-20Y + spingibarra Haas

DK Custom Products è stata fondata da Devin e Kevin – la D e la K in DK – per fornire ricambi per Harely Davidson “migliori di quelli OEM” ai proprietari che percorrono le loro lunghe distanze in motocicletta. Dopo aver inizialmente lavorato a mano i pezzi, hanno investito in  una Haas TM-2P, per iniziare la lavorazione dei pezzi dalla billetta. Con la crescita dei volumi di produzione, hanno aggiunto un Haas ST-20Y con spingibarra Haas per lavorare pezzi cilindrici che avevano caratteristiche secondarie fresate. Più di recente, hanno aggiunto un VF-2SS per gestire pezzi ad alto volume precedentemente fresati sul TM-2P.  

 

Phillips Precision –EC-400 + pallet pool

“Siamo principalmente un’officina, ma abbiamo anche la nostra linea di prodotti che ci rende in qualche modo speciali. Avevamo un cliente che aveva una forte domanda di pezzi, quindi abbiamo acquistato una EC-400. Ho scoperto che era disponibile un pallet pool 6+1 ed è stato un gioco da ragazzi. La macchina ha funzionato ininterrottamente senza intoppi. Quando i nostri dipendenti sono tornati a casa dopo la giornata di lavoro, tutti e 7 i pallet erano stati caricati e avrebbero funzionato tutta la notte. Il nostro pallet pool ci ha permesso di essere in anticipo rispetto alla programmazione e ci ha consentito di aumentare il lavoro. La nostra EC-400 probabilmente ci permesso di risparmiare circa il 25% sui nostri tempi di lavorazione. Abbiamo 15.000 rpm, avanzamenti più rapidi e velocità superiori, cambi utensili molto più veloci, finiture eccellenti, precisione molto buona e la ripetibilità non è un problema.” 

– Steve Phillips, Presidente

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + pallet pool

Clippard Instrument Lab di Cincinnati, Ohio (U.S.A.), ha recentemente ricevuto una UMC-500 Haas con un pallet pool, in modo tale che la sua officina a turno singolo possa utilizzare la macchina in modo non presidiato durante la notte. Il responsabile delle operazioni Robin Rutschilling spiega come il pallet pool a 16 stazioni ha permesso loro di ridurre i tempi di manipolazione e di aumentare la produttività.

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + pallet pool

Recentemente, abbiamo visitato TooHighPSI e abbiamo parlato con Mike Sitar Jr. dei pezzi ad alte prestazioni che stanno producendo e di come le macchine e gli utensili Haas si inseriscono nel loro programma di produzione. La loro VF-2SSYT con pallet pool 3+1 ha consentito loro di aumentare la produzione ed eseguire pezzi a ciclo più lungo durante la notte.

 Automazione conveniente

Perché i caricatori di pezzi automatici sono la soluzione di automazione a prezzo più basso.

  • Caricare/scaricare singole pezzi
  • Aumento della produttività generale
  • I modelli di controllo Haas integrati semplificano la configurazione e la programmazione
  • Utilizzare per eseguire lavorazioni multiple dello stesso pezzo 
  • Utilizzati in genere per lotti di medie e grandi dimensioni 

Il caricatore di pezzi automatico Haas è un caricatore a portale mobile a due assi combinato con una tabella programmabile a singolo asse per fornire un carico e una rimozione dei pezzi semplici e accessibili per la fresatrice o il tornio Haas.

Le doppie pinze di presa pneumatiche consentono un semplice scambio di materiale grezzo con il pezzo finito per massimizzare la velocità e aumentare la produttività. Sulla tabella programmabile viene utilizzata una serie di sagome per pezzi in lamiera per passare da un formato di pezzo a un altro o da una forma di pezzo a un’altra. Per coloro che desiderano raggiungere l'automazione ma anche controllare i costi, l'APL Haas è un’ottima scelta. 

Le doppie pinze di presa pneumatiche consentono un semplice scambio di materiale grezzo con il pezzo finito per massimizzare la velocità e aumentare la produttività. Sulla tabella programmabile viene utilizzata una serie di sagome per pezzi in lamiera per passare da un formato di pezzo a un altro o da una forma di pezzo a un’altra. Per coloro che desiderano accedere all'automazione ma anche controllare i costi, l'APL Haas è una scelta eccellente.

Automazione in azione

Micro-Cut Engineering - VF-2SS + caricatore di pezzi automatico

Riflettori puntati sul cliente

Scopri come Micro-Cut Engineering ha automatizzato i propri processi e ha cominciato la lavorazione dei pezzi dopo poche ore dalla predisposizione del caricatore di pezzi automatico!

Micro-Cut Engineering ha deciso di acquistare un VF-2SS con un caricatore di pezzi automatico per lavorare i pezzi in modo non presidiato. In precedenza, tutti i loro pezzi venivano caricati a mano uno, per uno, in una morsa. L’acquisto del caricatore di pezzi automatico Haas è il primo passo verso una semplice transizione che porta alla lavorazione non presidiata. Il presidente dell’azienda Andrew Starrenburg spiega quanto siano stati semplici l’installazione e la configurazione, rendendo possibile la lavorazione dei pezzi in modo non presidiato dopo poche ore!

“Una volta installata dal nostro Haas Factory Outlet locale, la macchina è diventata operativa dopo un’ora o due.” 
– Andrew Starrenburg, PresidentE, Micro-Cut Engineering

Holzman Machine - UMC-500 + caricatore di pezzi automatico

Riflettori puntati sul cliente

Holzman Machine, LLC ha trovato la sua nicchia lavorando pezzi complessi a cinque assi per l’industria aerospaziale utilizzando centri di lavorazione a cinque assi UMC Haas. Di recente, l’azienda ha portato la lavorazione a cinque assi a un livello superiore aggiungendo un UMC-500 integrato con un caricatore di pezzi automatico per lavorare i pezzi in acciaio inossidabile in modo non presidiato e nei fine settimana. Il passo successivo per aumentare la sua produttività è stato quello di aggiungere un tornio asse Y ST-20Y Haas con utensili motorizzati per lavorare pezzi cilindrici con scanalature critiche e una finestra in una predisposizione singola.

American Torch Tip Co. – ST-20Y + caricatore di pezzi automatico

Riflettori puntati sul cliente

Scopri come American Torch Tip sta utilizzando l’automazione per aumentare la produttività e ottenere un vantaggio sulla concorrenza.

Recentemente, American Torch Tip ha installato una cella di tornitura con tre torni CNC Haas ST-20Y dotati di mandrini secondari, ciascuno impostato con automazione per la produzione non presidiata. Due dei torni CNC Haas ST-20Y sono dotati di Caricatore pezzi automatico Haas, mentre il terzo è dotato di un Pacchetto Robot Haas. Scopri come questa installazione sta aiutando un produttore leader di torce a ottenere un vantaggio sulla concorrenza dopo la pandemia.

“Alla fine abbiamo acquistato un… [Pacchetto Robot] ed è stato bello scoprire che era completamente plug-and-play.”  – Jack Walters, Presidente - American Torch Tip Co.

TMF Center - VF-2 + caricatore di pezzi automatico

Riflettori puntati sul cliente

TMF Center è un'azienda manifatturiera tecnologica con sede nelle zone rurali dell'Indiana centro-occidentale. TMF Center produce componenti per produttori di attrezzature per la costruzione di autostrade, l'industria mineraria e l'autotrasporto per carichi pesanti. L’aggiunta di macchine Haas con automazione li ha aiutati ad aumentare la produttività. 

 Automazione versatile

Perché robot e cobot offrono la massima flessibilità nell'implementazione e nella movimentazione dei pezzi.

  • Pianta compatta
  • Carico e scarico automatico dei pezzi
  • Il massimo della versatilità; flessibilità di avere diverse posizioni di prelevamento/rilascio
  • Stazione di capovolgimento pezzi disponibile per accedere all'operazione finale
  • Si interfaccia direttamente attraverso il controllo Haas; non è necessario un integratore di terze parti
  • Utilizzare per eseguire lavorazioni multiple dello stesso pezzo
  • Scegli tra pinze di presa a stazione singola o a doppia stazione
  • I modelli di controllo semplificano la configurazione e la programmazione

I pacchetti robot e cobot Haas sono essenzialmente gli stessi, con alcune eccezioni. Entrambi sono robot a 6 assi completamente integrati con il controllo Haas e utilizzano gli stessi modelli di controllo Haas facili da usare per la predisposizione e la programmazione. I cobot sono più leggeri, con capacità di rilevamento della forza che consente loro di essere utilizzati fianco a fianco con gli essere umani. Anche se un po’ più lenti rispetto ai robot industriali, i cobot sono più convenienti, più facili da configurare e programmare e non richiedono ingombranti recinzioni di sicurezza. I robot industriali Haas offrono una capacità di peso dei pezzi leggermente maggiore e velocità complessive più elevate, ma richiedono una barriera di sicurezza o un altro tipo di barriera protettiva, come una barriera fotoelettrica o uno scanner di area, per un funzionamento sicuro.

Scegli tra la nostra pinza di presa pneumatica singola per una maggiore dimensione del pezzo e capacità di peso, e la nostra pinza di presa pneumatica doppia per pezzi più piccoli e più leggeri. La doppia pinza di presa consente di scambiare materiale grezzo con un pezzo finito in un singolo viaggio per massimizzare la velocità e aumentare la produttività. In genere, il robot/cobot carica un pezzo in una morsa automatica e programmabile, che Haas può anche fornire, rendendo la tua esperienza di acquisto più facile e meno complicata. Per il massimo grado di flessibilità nella movimentazione dei pezzi, scegliere un robot o un cobot Haas per consegnare i prodotti.

Automazione in azione

AMI Machining – VF-2SS + Robot

Riflettori puntati sul cliente

AMI Machining ha incorporato il primo robot con VF-2SS nella propria officina, consentendo agli operatori di formare più dipendenti e di utilizzare più macchine.

“Mentre il robot è in funzione, posso eseguire altre predisposizioni. Posso gestire i lavori. Posso aiutare chiunque abbia bisogno del mio aiuto. Poiché il robot lavora i pezzi mentre vado a pranzo o nel retro, posso occuparmi di altre attività che non sarei in grado di svolgere se il robot non ci fosse." 
Esteban Rodriguez, Capo macchinista CNC, AMI Machining

American Torch Tip Co. – ST-20Y + Robot

Riflettori puntati sul cliente

Scopri come American Torch Tip sta utilizzando l’automazione per aumentare la produttività e ottenere un vantaggio sulla concorrenza.

Recentemente, American Torch Tip ha installato una cella di tornitura con tre torni CNC Haas ST-20Y dotati di mandrini secondari, ciascuno impostato con automazione per la produzione non presidiata. Due dei torni ST-20Y Haas sono dotati di caricatori di pezzi automatici Haas, mentre il terzo è dotato di un Pacchetto Robot Haas. Scopri come questa installazione sta aiutando un produttore leader di torce a ottenere un vantaggio sulla concorrenza dopo la pandemia.

“Alla fine abbiamo acquistato un… [Pacchetto Robot] ed è stato bello scoprire che era completamente plug-and-play.”  – Jack Walters, Presidente - American Torch Tip Co.

WESTERN SAW – ST-30 + PACCHETTO ROBOT DA 25 KG

Riflettori puntati sul cliente

Questo Pacchetto Robot Haas da 25 kg alla Western Saw di Oxnard, in California, utilizza un’esclusiva pinza di presa magnetica durante il caricamento e lo scarico di pezzi da un ST-30 Haas. Guarda come il robot da 25 kg gestisce facilmente questi grandi pezzi cilindrici in acciaio. 

PRIMARY MACHINE AND REPAIR – VF-2SSYT + Robot 

Riflettori puntati sul cliente

“Il Pacchetto Robot Haas ci ha consentito di triplicare la nostra produzione. Prima di acquistare il Pacchetto Robot 1, stavamo cercando una persona da assumere per il turno di notte e, ora, che abbiamo il Pacchetto Robot possiamo utilizzare la nostra macchina, in modo non presidiato, e mantenere le spese generali ancora relativamente basse.”

– Cherish Vining, Proprietario

MASTEQ – VF-2SS + Robot

Riflettori puntati sul cliente

Scopri come Masteq Tool & Engineering ha ottimizzato la predisposizione del robot Haas con più morse e un punto di rilascio dei pezzi personalizzato.

“Haas fornisce un valore senza precedenti nel mercato odierno. La tecnologia, le prestazioni e l’affidabilità sono il motivo per cui, quando dobbiamo acquistare nuove macchine, iniziamo sempre con Haas!” 

– Mark B. Anderson, Proprietario - Masteq Tool & Engineering, LLC e Masteq Manufacturing, LLC.

Recently Updated

Hai ancora domande? Basta chiedere. Torneremo subito da voi.


Sii dettagliato quanto desideri, in modo da permetterci di aiutarti a trovare la migliore soluzione di automazione per la tua officina.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.