How to Automate?

자동화 방법은?

모든 상황에 맞는 한 가지 해결책이란 존재하지 않습니다. 당사는 고객의 특정 요구 사항에 맞게 설계된 다양한 자동화 시스템을 제공합니다. 다음 사항에 강조를 두면서 다양한 사전 엔지니어링 솔루션 중에서 선택하십시오.

  • 손쉬운 자동화 – 구현할 수 있는 모든 자동화 솔루션 중 가장 쉬운 솔루션. 
  • 경제적인 자동화 – 자동화를 위한 최저 가격에 대한 강조.
  • 다목적 자동화 – 구현 및 공작물 취급에서 가장 유연한 유연성을 제공합니다.

밀 자동화

밀 자동화

선반 자동화

선반 자동화
  • 손쉬운 자동화
  • 경제적인 자동화
  • 다목적 자동화

 손쉬운 자동화

봉재 이송장치 및 팔레트 풀이 구현할 수 있는 모든 가능한 자동화 옵션 중 가장 쉬운 옵션인 원리.

봉재 이송장치

  • 모든 자동화 플랫폼 중 가장 쉬움
  • 컴팩트하고 경제적인 디자인
  • 스핀들 가동 시간 최대화 - 생산성 향상
  • 봉재 적재장치 설계 – 바닥면적 축소
  • 우수한 최초 작동 자동화 솔루션
  • Haas가 Haas를 위해 설계 및 제작
  • Haas Control을 통해 직접 인터페이스됨
  • 스핀들에 쉽게 접근할 수 있는 혁신적인 롤러형 설계

Haas 봉재 이송장치는 Haas 터닝 센터에서 부품 생산을 자동화하여 생산성을 높일 수 있는 간편하고 합리적인 비용이 드는 방법입니다. 봉재 이송장치는 개별 가공물을 절단하여 한 번에 하나씩 기계에 손으로 장착하는 대신에 다음 공작물을 만들 수 있도록 스핀들을 통해 피삭재를 자동으로 전진시킵니다. 완료되면 선반이 정삭 공작물을 단순하게 절삭하고 새 피삭재를 전진시켜 사이클을 반복합니다. 봉재 이송장치를 사용하면 스핀들 가동 시간을 최대한 활용하는 훌륭한 방법이 됩니다.

Haas 봉재 이송장치는 Haas 터닝 센터에만 사용할 수 있도록 설계 및 제작되었으며, Haas Control에 직접 연결할 수 있습니다. 혁신적인 롤러형 설계는 퀵 라이너 어댑터 접근 및 스핀들 라이너 변경 시 선반 스핀들 뒤쪽에 쉽게 접근할 수 있는 편리함을 제공합니다.

팰리트 풀

  • 모든 자동화 플랫폼 중 가장 쉬운 플랫폼 - 단계적 반복 프로세스
  • 각 팔레트에 여러 고정장치/작업 설치
  • 온보드 Haas 팔레트 스케줄러 – 각 작업/팔레트의 우선순위 지정
  • 스핀들 가동 시간 증가/기계 공회전 감소
  • 다품종/소량 또는 저품종/대량 작업에 모두 적합
  • 더 큰/더 무거운 공작물 수용
  • 공작물 적재/하역 스테이션 포함

3축및 5축 밀용 Haas 팔레트 풀은 다양한 크기와 수량의 팔레트로 제공됩니다. 요구 사항에 가장 적합한 시스템을 선택하십시오.

각 팔레트는 적재/하역 스테이션 또는 기계 자체로 호출할 준비가 된 외부 풀에 존재합니다. 가공이 완료되면 팔레트는 특정 요구 사항에 따라 자유 팔레트 위치 또는 적재/하역 스테이션으로 제거됩니다.

온보드 Haas 팔레트 스케줄러를 사용하면 특정 공작물에 대한 필요에 따라 팔레트를 임의의 순서와 빈도로 실행할 수 있습니다. 동일한 작업의 여러 팔레트를 실행하거나 다른 팔레트에서 다양한 작업을 실행할 수 있습니다. 대량/저품종 공작물이든 아니면 소량/다품종 공작물이든, Haas 팔레트 풀이 도움이 됩니다.

자동화 작동

DK Custom Products – ST-20Y + Haas 봉재 이송장치

DK Custom Products는 DK의 D와 K를 의미하는 Devin과 Kevin이 장거리 모터사이클 주행을 하는 소유자들을 위해 “OEM보다 우수한” Harley Davidson 공작물을 제공할 목적으로 설립했습니다. 처음에는 공작물을 손으로 가공했는데, 나중에는  Haas TM-2P에 투자하여 빌릿에서 공작물을 가공하기 시작했습니다. 생산량이 증가하면서, 밀링가공된 보조 기능이 완비된 기계 원통형 공작물에 Haas 봉재 이송장치가 장착된 Haas ST-20Y를 추가했습니다. 가장 최근에는 이전에 TM-2P에서 밀링가공된 대량 공작물을 핸들링하기 위해 VF-2SS를 추가했습니다.  

 

Phillips Precision – EC-400 + 팔레트 풀

“당사는 기본적으로 소규모 공장이지만 당사를 어느 정도 특별하게 만들어 주는 자체 제품 라인도 보유하고 있습니다. 당사는 공작물 수요가 많은 고객이 있어 EC-400을 구입했습니다. 사용할 수 있는 6+1 팔레트 풀을 봤으며 생각할 필요도 없는 결정이었습니다. 기계는 고장 없이 멈추지 않고 작동했습니다. 직원들이 퇴근하는 밤에 7개의 팰리트를 모두 부하시켰고 밤새 작동했습니다. 팔레트 풀 덕분에 일정을 앞당겼으며 더 많은 일을 맡을 수 있었습니다. EC-400은 당사의 가동시간을 약 25% 단축시켰습니다. 당사는 15,000rpm의 더 빠른 이송 및 속도를 갖추고 있으며, 공구 교환이 훨씬 더 빠르고, 마감 처리가 훌륭하며, 정확도가 매우 우수하고, 반복 정밀도에도 문제가 없습니다.” 

– Steve Phillips, 사장

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + 팔레트 풀

오하이오주 신시내티의 Clippard Instrument Lab에서는 단일 근무조 공장의 기계를 야간에 무인으로 가동하기 위해 최근에 팰리트 풀이 포함된 Haas UMC-500을 수령했습니다. 운영 관리자인 Robin Rutschilling이 16-스테이션 팰리트 풀을 사용하면서 어떻게 취급 시간을 단축하는 동시에 생산성을 높일 수 있었는지 설명합니다.

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + 팔레트 풀

최근에, 당사는 TooHighPSI를 방문하여 자사에서 제작하고 있는 고성능 공작물과 Haas 기계 및 툴링이 제조 프로그램에 어떻게 부합하는지에 대해 Mike Sitar Jr.와 함께 이야기를 나누었습니다. 3+1 팔레트 풀을 사용하는 VF-2SSYT를 통해 생산량을 늘리고 더 긴 사이클의 공작물을 밤새 가동할 수 있었습니다.

 경제적인 자동화

자동 공작물 적재장치 가 자동화를 위한 가능한 최저 가격이 되는 원리.

  • 개별 공작물 적재/하역
  • 전반적인 생산성 증대
  • 내장된 Haas 제어 템플릿으로 설정 및 프로그래밍 단순화
  • 다수의 동일한 공작물을 실행하는 데 사용 
  • 일반적으로 중간 크기부터 큰 로트 크기까지 사용 

Haas APL은 단일 축 프로그래밍형 테이블과 결합된 2축 갠트리 로더로 Haas 밀 또는 선반에 단순하고 경제적인 공작물 프레젠테이션 및 제거가 가능합니다.

이중 공압 그리퍼를 사용하면 정삭 공작물과 미가공품을 쉽게 교환할 수 있어 속도를 최대화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 프로그래밍형 테이블에서 다양한 판금 공작물 템플릿을 사용하여 한 가지 크기의 공작물에서 다른 크기로 또는 한 가지 형상의 공작물에서 다른 형상으로 바꿀 수 있습니다. 자동화 도입 뿐만 아니라 비용도 고려해야 하는 개인에게 Haas APL은 매우 적합한 선택입니다. 

이중 공압 그리퍼를 사용하면 정삭 공작물과 미가공품을 쉽게 교환할 수 있어 속도를 최대화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 프로그래밍형 테이블에서 다양한 판금 공작물 템플릿을 사용하여 한 가지 크기의 공작물에서 다른 크기로 또는 한 가지 형상의 공작물에서 다른 형상으로 바꿀 수 있습니다. 자동화를 시작하려고 하지만 비용을 관리하려는 개인에게 Haas APL은 훌륭한 선택입니다.

자동화 작동

Micro-Cut Engineering - VF-2SS + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

Micro-Cut Engineering이 APL을 설정한 첫날 밤에 어떻게 공정을 자동화하여 공작물을 가동했는지 확인하십시오!

Micro-Cut Engineering은 무인으로 공작물을 가공하기 위해 APL이 있는 VF-2SS를 구입하기로 결정했습니다. 이전에는 모든 공작물을 손으로 하나하나 바이스에 물려야 했습니다. Haas APL을 구입하는 것은 무인 자동 가공이라는 단순한 전환을 위한 첫 번째 단계입니다. 회사 사장인 Andrew Starrenburg는 설치와 설정이 얼마나 단순했는지에 대해 이야기하면서 첫날 밤부터 무인으로 공작물을 가동할 수 있었다고 설명합니다!

“지역 Haas 직영 창고 매장에서 기계를 설치하면 기계가 준비되어 1~2시간 이내에 가동되었습니다.” 
– Andrew Starrenburg, Micro-Cut Engineering 사장

Holzman Machine - UMC-500 + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

Holzman Machine, LLC는 Haas UMC 5축 머시닝 센터로 복잡한 항공우주용 5축 공작물을 가공하는 틈새 분야를 발견했습니다. 최근에는 스테인리스 스틸 공작물을 야간과 주말에 생산하기 위해 자동 공작물 적재장치와 통합된 UMC-500을 추가하여 5축 가공을 한 차원 높은 수준으로 끌어올렸습니다. 생산성 향상의 다음 단계로 수행된 과정은 단일 설치에서 중요한 슬롯과 창이 있는 원통형 공작물을 가공하기 위해 라이브 툴링이 장착된 Haas ST-20Y Y축 선반을 추가하는 것이었습니다.

American Torch Tip Co. – ST-20Y + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

American Torch Tip이 자동화를 사용하여 생산성을 높이고, 경쟁력을 강화하는 방법을 확인해 보십시오.

최근, American Torch Tip은 각 서브 스핀들이 무인 생산용 자동화를 위해 설정된 3개의 Haas ST-20Y CNC 선반이 포함된 터닝 셀을 설치했습니다. Haas ST-20Y CNC 선반 중 2개는 Haas 자동 공작물 적재장치로 적재되며 세 번째 것은 Haas 로봇 패키지로 적재됩니다. 이 대표적인 토치 제조업체가 이러한 설치를 통해 팬데믹 후 경쟁력을 확보하는 데 어떻게 도움을 받고 있는지 알아보십시오.

“우리는 드디어 하나 구매했습니다 . . . [로봇 패키지]가 바로 그것인데 모두 플러그 앤 플레이 방식이어서 좋았습니다.”  – Jack Walters, 사장, American Torch Tip Co.

TMF Center - VF-2 + 자동 공작물 적재장치

고객 스포트라이트

TMF Center는 서부 인디애나 주의 시골 지역에 위치한 기술 기반 제조 회사입니다. TMF Center는 비고속도로 건설 장비, 광업 및 중하중 트럭 제조업체를 위한 구성품 공작물을 생산합니다. 자동화 기능이 있는 Haas 기계를 추가하면서 생산성이 향상되었습니다. 

 다목적 자동화

로봇 및 코봇이 구현 및 공작물 취급에 가장 유연한 기능을 제공하는 방법.

  • 컴팩트한 사이즈
  • 공작물 자동 적재 및 제거
  • 가장 우수한 다목적성, 다양한 픽업/전달 위치를 사용할 수 있는 유연성
  • 최종 작업에 액세스할 수 있는 공작물 뒤집기 스테이션
  • Haas Control을 통해 직접 인터페이스할 수 있으며 타사 통합자가 필요하지 않음
  • 다수의 동일한 공작물을 실행하는 데 사용
  • 단일 스테이션 또는 이중 스테이션 그리퍼 중에서 선택
  • 제어 템플릿으로 설정 및 프로그래밍 단순화

Haas 로봇 및 코봇 패키지는 몇 가지 예외를 제외하고 기본적으로 동일합니다. 둘 다 Haas Control과 완전히 통합된 6축 로봇이며 설정 및 프로그래밍에 사용하기 쉬운 동일한 Haas 제어 템플릿을 사용합니다. 코봇은 인간과 나란히 사용할 수 있는 힘 감지 기능을 갖춘 더 가벼운 무게의 코봇입니다. 산업용 로봇보다 속도가 느리지만, 코봇은 더 경제적이고, 설정하고 프로그래밍하기 더 쉬우며, 부피가 큰 안전 펜스가 필요하지 않습니다. Haas 산업용 로봇은 약간 더 많은 공작물 중량 용량 및 더 빠른 전체 속도를 제공하지만, 안전한 작동을 위해 안전 펜스 또는 광 커튼 또는 영역 스캐너 등 다른 유형의 보호 장벽이 필요합니다.

공작물 크기와 중량 용량을 늘리려면 단일 공압 그리퍼를 선택하고 더 작고 가벼운 공작물의 경우 이중 공압 그리퍼를 선택하십시오. 이중 그리퍼를 사용하면 단일 트립에서 미가공품을 정삭 공작물과 교체할 수 있어 속도를 최대화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 일반적으로 로봇/코봇은 Haas가 제공할 수 있는 프로그래밍 가능한 자동 바이스에 공작물을 적재하여 쇼핑 경험을 더 쉽고 덜 복잡하게 만듭니다. 공작물 취급에서 최고 수준의 다목적성을 확보하려면 Haas 로봇 또는 코봇을 선택하여 물품을 배송하십시오.

자동화 작동

AMI 가공 – VF-2SS + 로봇

고객 스포트라이트

AMI Machining은 자신들의 소규모 공장에 VF-2SS가 장착된 첫 번째 로봇을 통합함으로써 작업자는 더 많은 직원을 교육하고 더 많은 기계를 가동할 수 있었습니다.

“로봇이 작동하는 중에 저는 다른 설치 작업을 할 수 있습니다. 저는 작업을 진행해야 합니다. 제 도움이 필요한 어떤 사람이든 도울 수 있습니다. 점심 식사로 자리를 비우거나 다른 일을 하고 있을 때 로봇이 공작물을 제작해주기 때문에 로봇의 도움없이는 할 수 없었던 다른 일을 할 수 있는 거죠." 
– Esteban Rodriguez, 수석 CNC 기계공, AMI Machining

American Torch Tip Co. – ST-20Y + 로봇

고객 스포트라이트

American Torch Tip이 자동화를 사용하여 생산성을 높이고, 경쟁력을 강화하는 방법을 확인해 보십시오.

최근, American Torch Tip은 각 서브 스핀들이 무인 생산용 자동화를 위해 설정된 3대의 Haas ST-20Y CNC 선반이 포함된 터닝 셀을 설치했습니다. Haas ST-20Y 중 2대는 Haas 자동 공작물 적재장치로 적재되며 세 번째 것은 Haas 로봇 패키지로 적재됩니다. 이 대표적인 토치 제조업체가 이러한 설치를 통해 팬데믹 후 경쟁력을 확보하는 데 어떻게 도움을 받고 있는지 알아보십시오.

“우리는 드디어 하나 구매했습니다 . . . [로봇 패키지]가 바로 그것인데 모두 플러그 앤 플레이 방식이어서 좋았습니다.”  – Jack Walters, 사장, American Torch Tip Co.

WESTERN SAW – ST-30 + 25KG 로봇 패키지

고객 스포트라이트

캘리포니아주 옥스나드에 소재한 Western Saw에서 사용하고 있는 이 Haas 25kg 로봇 패키지는 Haas ST-30에서 공작물을 적재 및 하역할 때 독특한 마그네틱 그리퍼를 사용합니다. 25kg 로봇이 이런 대형 강철 실린더형 공작물을 손쉽게 핸들링하는 과정을 살펴보십시오. 

PRIMARY MACHINE AND REPAIR – VF-2SSYT + 로봇 

고객 스포트라이트

“Haas 로봇 패키지로 생산량을 3배로 늘릴 수 있었습니다. 로봇 패키지-1을 구입하기 전만 해도 야간 근무를 할 사람을 찾고 있었는데, 로봇 패키지를 보유하고 나서는 무인 야간 조작을 하고 간접비를 비교적 낮게 유지할 수 있었습니다.”

– Cherish Vining, 소유주

MASTEQ – VF-2SS + 로봇

고객 스포트라이트

Masteq Tool & Engineering이 다중 바이스와 맞춤형 공작물 전달 지점을 통해 Haas 로봇 설정을 최적화한 방법을 확인하십시오.

“Haas는 현재 시장에서 비교할 데 없는 가치를 제공합니다. 기술, 성능, 안정성이 그 이유이며, 시장에서 새로운 기계를 구입할 때는 항상 Haas부터 찾습니다!” 

– Mark B. Anderson, 소유주 - Masteq Tool & Engineering, LLC 및 Masteq Manufacturing, LLC.

Recently Updated

아직 질문이 있으신가요? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 사항을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.