CNC Machining Co

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

CNC Machining Co Ltd | Haas 고객 성공 스토리
 

CNC Machining Co는 뉴질랜드 오클랜드에 소재하는 가족이 운영하는 생산 가공 사업체입니다. ISO의 인증을 받은 이 회사는 매년 플라스틱, 유압 장치, 농업, 낙농업, 전자 장치, 제조 및 엔지니어링 산업 분야에 매년 600,000개 이상의 부품을 공급하고 있습니다. 전무 이사인 John Houston에 의해 1986년에 설립된 이 회사는 책임 관리자로서 일하고 있는 John의 아들인 Ally Houston을 포함해 현재 14명의 직원으로 구성된 팀을 두고 있습니다.

Ally는 이 회사의 다양한 기술과 역량을 자랑스럽게 소개하면서 이렇게 설명합니다. “모든 재료를 가공합니다. 모든 금속, 모든 플라스틱, 모든 황동, 티타늄 . . . 뭐든지요. 가공을 해내지요.” CNC Machining Co는 계약 제조업체로서, 자체 제품을 제작하지 않지만 Ally의 설명에 따르면 “들어오는 물건이면 무엇이든 만들 수 있다”고 합니다.

2015년에, CNC Machining Co는 뉴질랜드에서 처음으로 Haas UMC-750 5축 전용 머시닝 센터를 구매해, 그 국가에서 5축 기능을 갖게 된 몇 안 되는 회사 중 하나가 되었습니다. Ally의 설명에 따르면 “아주 잘 사용한” 10년 된 Haas VF-2를 이미 보유하고 있었기 때문에 Haas UMC-750 구매는 쉬운 결정이었습니다.

Ally는 UMC-750은 미래를 위한 투자이자 CNC Machining Co를 한층 더 높은 수준으로 올릴 수 있는 방법이었다고 설명합니다. Ally는 이렇게 덧붙여 말합니다. “현재, 가장 품질이 뛰어난 부품을 공급하는 것뿐만 아니라 가장 스마트한 방법으로 생산하는 것도 필수적입니다. 당사의 생산 계획 시스템 및 Haas UMC-750과 같은 새로운 기술에 투자하면 당사 고객이 최대한 효율적인 수단으로 최신 제조 기법을 평가하도록 할 수 있습니다. 5축은 기본적으로 우리 업계에서는 모든 것이자 궁극적인 것입니다. 5축 이상의 효과를 얻을 수 있는 방법은 없습니다.”

CNC Machining Co는 UMC-750의 동시 5축 기능을 통해 설정 시간을 줄일 수 있었고 복잡한 다면 공작물의 정확성을 높일 수 있었습니다. Ally는 이렇게 말합니다. “과거에는 한 면을 가공하고 수동으로 뒤집었지만 이제 부품의 5면과 모든 각도에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 효율성에 상당히 도움을 받을 수 있습니다.”

UMC-750에 표준으로 제공되는 Haas 직관형 검사 시스템은 Ally가 매우 마음에 들어 하는 또 다른 특장점입니다. 그는 이렇게 말합니다. “당사는 공작물이 여전히 기계에 있을 때 실제로 측정하기 위한 프로브를 사용할 수 있기 때문에 필요한 경우 공작물을 빼내지 않고 즉석에서 공작물을 재가공할 수 있습니다.”

따라서 처음부터, 매번 공작물을 제대로 작업할 수 있으며 Ally의 표현에 따르면 “제품을 아주 높은 품질 수준으로 가공할 수 있게” 해 주기 때문에 회사는 포트폴리오를 확장하여 의료 및 군사 산업을 위한 고정밀 작업을 포함시킬 수 있었습니다.

5축 가공을 처음 사용해 보면서, Ally와 직원들은 UMC-750가 얼마나 수월하게 설치되어 작동할 수 있는지 보고 놀랐습니다. Ally는 이렇게 말합니다. “3축과 4축 작업에서 5축으로 전환하는 과정은 예상한 것보다 훨씬 쉬웠습니다.”

예상한 3~4시간의 설치 시간이 아니라 약 30분 만에 단순한 공작물을 설치할 수 있었기 때문에, 공장의 생산성과 효율성을 높일 수 있었습니다. Ally는 이렇게 설명합니다. “기계를 설치하는 속도와 방법은 예상한 것보다 훨씬 빨랐습니다.”

CNC Machining Co는 UMC-750을 처음 구매한 이후, 소유한 Haas 기계를 확장하여 두 번째로 구매한 UMC-750, 봉재 이송장치 포함 DS-30SSY 이중 스핀들 터닝 센터, TRT100 이중축 로터리 포함 DM-2 드릴/밀 센터 및 ST-10 터닝 센터를 포함시켰습니다.

“Haas UMC-750과 같은 새로운 기술에 투자하면 당사 고객이 최대한 효율적인 수단으로 최신 제조 기법에 액세스할 수 있도록 보장할 수 있습니다. 5축은 기본적으로 우리 업계에서는 모든 것이자 궁극적인 것입니다. 5축 이상의 효과를 얻을 수 있는 방법은 없습니다.”

 

– Ally Houston, CNC Machining, Co. 책임 관리자 

CNC Machining Co Ltd 소개

✔ Haas 기계:

            (1) VF-2
            (2) UMC-750
            (1) DS-30SSY  
            (1) Haas 봉재 이송장치
            (1) TRT100 포함 DM-2 
            (1) ST-10 

✔ Haas 기계로 만드는 제품: 매우 다양한 업계를 위한 정밀 가공 부품

✔ 위치: 뉴질랜드 오클랜드

 CNC Machining Co Ltd의 웹사이트 https://www.cnc.co.nz/를 방문하여 자세히 알아보기

연락처

 

Language Preference :
Loading

UMC-750의 작동을 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기