First CNC guide

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


操作指南:购买您的第一台数控设备

Recently Updated

需要考虑的事情…



您的机床上
 


您的车间内

 


工具基础/工件夹具

 


当您企盼时
 

  • 您的机床上需要考虑的事情

    确保您有正确的输入电源、足够的空气供应、合适的冷却液,以及创建程序的方法。
    您的机床上需要考虑的事情

    确保您有正确的输入电源、足够的空气供应、合适的冷却液,以及创建程序的方法。

  • 在您的车间里要考虑的事情

    确保您的车间有足够的空间来操作机床,以及运送货物。让您的机床由技术人员调平,订购原材料,有水源供应。
    在您的车间里要考虑的事情

    确保您的车间有足够的空间来操作机床,以及运送货物。让您的机床由技术人员调平,订购原材料,有水源供应。

  • 工具基础/工件夹具

    确保为您的机床购买工件夹具、刀座和切削刀具,这样您就可以准备安装和运行作业了。
    工具基础/工件夹具

    确保为您的机床购买工件夹具、刀座和切削刀具,这样您就可以准备安装和运行作业了。

  • 在您企盼时应期待些什么

    需要的话,可配置切屑片桶、小车并安排培训,这些都很有帮助。
    在您企盼时应期待些什么

    需要的话,可配置切屑片桶、小车并安排培训,这些都很有帮助。

您的机床上需要考虑的事情

电源: Haas 所有机床都使用三相电源,低压(220V)或高压(400V 或 440V)。机床可安装低压变压器或高压变压器,但可以使用外部升压或降压变压器来匹配您车间的功率。

如果您正在安装多台机床,或计划在未来拥有多台机床,请确保您的车间有足够的传入电源来支持您的计划。这一点在为您的车床车间选择楼房时经常被忽略。

在安装之前,您需要让电工正确地给 Haas 机床供电。这一点非常必要,可确保满足所有本地规范,并为您的 Haas 机床提供适当的电源。我们一些较小的机床,如工具铣床、工具车床和标准迷你铣床,可以使用单相电源,而其他机床则需要三相电源。一定要检查您的机床需要多少电源。*

* 更多信息请参阅我们的安装指南。

安装指南

编程:基本的编程可以直接在 Haas 控制上完成。自其开始,Haas 控制即易于车间编程。如果您正在寻找 Haas 控制系统上更先进的编程系统,请查看我们的可视化编程系统。它使用基于模板的可视化系统进行简单和更高级的编程。对于更复杂的编程以及第四轴和第五轴应用,您将需要桌面 CAM 系统。Autodesk 和 Mastercam 是这款软件的领导者。

* 更多信息请参阅我们的安装指南。

安装指南

冷却液: 冷却液将成为您机床车间操作的重要部分。供应冷却液、混合冷却液、检查冷却液和处理冷却液将成为每周车间运营的组成部分。可用的冷却液有多种类型,您的选择将受到您计划切割的材料类型,以及您当地的冷却液供应商支持产品的影响。最好的第一步是向当地的 Haas 专卖店 查询。许多 Haas 专卖店提供冷却液,他们知道哪种冷却液在 Haas 机床上效果最好,对大多数切割应用最有效。您需要一个 5 加仑浓缩液启动桶来运行机床。*

 

在您的车间里要考虑的事情

空间:机床工具又大又重,一旦就位,就不容易移动。所有 Haas 机床均提供机床布局图,包括机床所有必要的外部和内部尺寸。用这张图帮助布置您的车间,并决定机床的位置。一般的经验法则是确保您在机床后面有大约 3 英尺的空间,其他所有侧面至少有 4 英尺的空间。机床背后的空间至关重要,这样才能充分打开电柜。这也是输入电源的位置。您的电工需要知道这个位置,以正确运行机床的电源。切屑片排放的位置因机床而异。对于机床放置,一定要考虑到这一点。

机床放置其他要考虑的事情是进入您车间的门道的位置。大多数机床车间都有通向外面的大卷帘门。请注意机床放置位置与这些门的关系,因为它们可能会让车间的温度有很大的波动。虽然 Haas 机床有内置的热补偿来调节正常温度的影响,但是大的热量变化不容易补偿。

如果您的机床可以容纳大的工件,您需要考虑放在有额外空间的位置来加载材料进出机床。可能需要升降机装置,如 Haas Shop Lift 或叉车来装卸机床。

提示:在地板上用胶带标记“看看”不同机床位置和方向在您车间里的状况如何。*

Haas Motorsport Shop floor. Product of Haas CNC machine tools.

* 更多信息请参阅我们的安装指南。

安装指南

地基: 对于大多数零件,具有 4" 到 6" 适当钢筋混凝土的标准工业地板对于大多数 Haas 机床足够了。一些更大(EC-1600)或更快(DT-1)的机床可能需要地脚或更厚的地基。具体详情请参考每台机床的安装要求。可能的话,机床应该放置在一块连续的混凝土上。*

* 更多信息请参阅我们的安装指南。

安装指南

水: 如果您正在使用冷却液,您将需要供水系统。最好离机床越近越好。冷却液以浓缩液的形式提供,然后与水混合。随着机床的运行,一些水蒸发,这改变了冷却液的浓度。一个好的折射仪将帮助您监测和保持适当的冷却液浓度,以获得最佳的性能。

保持冷却液通常意味着向水箱中现有的冷却液加水,将其混合,然后测量浓度。另一种选择是安装 Haas 自动冷却液补给系统。此系统自动混合精确数量的浓缩冷却液与水,并直接分配到您的冷却液箱。为了充分利用此选项,并简化冷却液的维护,应该在机床附近配有供水系统。*

* 更多信息请参阅我们的安装指南。

安装指南

空气: 操作 Haas 所有机床都需要压缩空气。空气用于换刀、刀塔装夹/拆夹等机床操作。进入机床的空气的质量和数量至关重要。要让机床正常运行,空气必须清洁干燥,必须有足够的体积和压力。

拥有一台高品质空压机对于机床操作来说非常重要。最好是带空气干燥器的螺杆式压缩机,但也可以使用多级活塞式压缩机。虽然 Haas 机床有内置系统,可去除进入机床的空气中的水分,但在进入机床之前,空气越干净、越干燥,操作起来就越好。除了 Haas 机床,在您所有初始投资中,高质量空气供应系统是最重要的。通过确保为您的机床提供清洁、干燥的空气,避免昂贵的维修费用和气动元件的过早故障。*

原材料: 取决于您正在制造的零件,这将有很大的不同。对于新手,应与您所在地区的材料供应商建立良好的关系。您当地的 Haas 专卖店可以推荐合作的供应商。此外,您还需要一种存储原材料的方法,比如材料架,而且很可能需要一种切割原材料的方法,比如水平带锯。许多供应商会提出为您切割原材料,通常是每切割一次收取额外的费用。您可以购买好的水平带锯,久而久之,这笔投资足以抵销这些费用。

工具基础/工件夹具

工件夹具: 与原材料一样,工件夹具也会有很大的不同,具体取决于您要加工的零件。对于立式加工中心,您应至少要有 6" 固定爪虎钳、几套铁卡爪、一套脚趾钳和一些基本的手动工具。

随着工具越来越多,您需要考虑不同大小的台虎钳,甚至双工位台虎钳。对于车床,如果您一直在加工棒料,则需要筒夹卡盘。

铣床工件夹具套件

刀座: 同样,这也是因具体工作而异,这是铣床可考虑的基本刀座:1/2" 和 1/4" 立铣刀座、无键钻头卡盘和 ER32 筒夹卡盘和筒夹套件。一套完整的刀座将包括多个 ER16、ER25 和 ER32 筒夹卡盘,以及相应的筒夹套件。大多数筒夹套件配有必要的扳手。还需要拉钉。大多数 Haas 铣床都配有工具拧紧装置,但一套在工作台上加载的拧紧装置也很方便拥有。Haas 车床配有一套基本刀座,但一些 ER 筒夹卡盘和直柄筒夹夹头将使您的起动工具更加完善。

ER 筒夹主包

切削刀具:根据您所做的工作,切削刀具也有很大的不同。对于铣床和车床来说,选择合适的钴钻很有必要。您还需要一组丝锥,因为大多数零件通常都有螺纹特征。对于铣床:一组 1/4"、1/2" 和 3/4" 的立铣刀是不错的选择;确保有一套立铣刀用于切割钢,一套立铣刀用于切割铝。对于车床:一些外径车刀、零件分离工具以及镗杆都是很好的新手选择。

1/4" 立铣刀
CT40 Shell 铣床套件

测量工具: 为了测量零件,您需要一把良好的 0-6" 卡尺、一个钢铁机械师磅秤以及一套 0-1"、1"-2" 和 2"-3" 千分尺。一个带刻度盘测试指示器的磁力座对设置机床很有用。磨边器是铣床的必需品,除非您在铣床中加入无线探测(WIPS)。

Haas Pocket Scale
Haas 对刀仪
在您企盼时应期待些什么

切屑片桶: 至少配有一个可以倒入切屑片的桶是很好的作法。一个 55 加仑带轮子的切屑片桶非常适用于带排屑器的 Haas 车床,或带切屑片提升选项的 Haas 铣床。只配有排屑螺杆的机床需要一个较小的桶,以适合安放在切屑片溜槽下。配有排屑桶将让您清理车床无限容易。

小车: 一个装工具和完工零件的小车有助于让工作台井井有条。提供各种各样的小车,一些专用于装刀座,一些用于装零件,还有一些二者都可以装。甚至从简单的乐佰美小车开始,也是帮助您找到您车间里面流动物件的最佳方式。

培训:如果您需要培训,请与当地的 Haas 专卖店商谈。他们通常在机床安装时提供基本现场培训,并在现场或 Haas 专卖店提供更高级的培训。我们的Haas 认证计划是另一个绝好的资源。

HAAS SERVICE

Haas 最新动态

视频

购买您的第一台 CNC 清单

DOWNLOAD CHART (PDF)
Recently Updated

我们最受欢迎的入门机床


Haas ST-10

ST-10

数控车床,能够加工 305 x 406 毫米 的最大部件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 1.75" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 15 hp 电源
    仅人民币
Product Image

VF-1

数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
Haas 迷你铣床

Mini Mill

迷你数控立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8k RPM
  • 10 or 20 刀库容量
    仅人民币
Recently Updated

视频资源



经济实惠的入门机床
 

 

从开始到完工制造零件

 


需要知道的重要代码

 


月保养
 


机械师必备读物

 


刀座必需品

 

Recently Updated

联系我们开始吧