First CNC guide

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


방법 안내서: 첫 CNC 기계 구매

Recently Updated

생각해 볼 만한 점들 . . .



기계 관련 사항
 


작업장 내 사항

 


툴링 기본 사항/공작물 고정

 


기계를 기다릴 때
 

  • 기계에 대해 생각해 볼 만한 점들

    유입 전력이 올바른지, 공기 공급이 충분한지, 절삭유가 적합한지, 프로그램을 만들 수단이 있는지 확인하십시오.
    기계에 대해 생각해 볼 만한 점들

    유입 전력이 올바른지, 공기 공급이 충분한지, 절삭유가 적합한지, 프로그램을 만들 수단이 있는지 확인하십시오.

  • 작업장 내에서 생각해 볼 만한 점들

    기계 납품은 물론 기계 조작에도 필요한 공간이 작업장 내에 충분히 확보되어 있는지 확인하십시오. 기술자를 통해 기계 수평을 맞추고, 미가공품을 주문하고, 수도에 대한 접근성을 확보하십시오.
    작업장 내에서 생각해 볼 만한 점들

    기계 납품은 물론 기계 조작에도 필요한 공간이 작업장 내에 충분히 확보되어 있는지 확인하십시오. 기술자를 통해 기계 수평을 맞추고, 미가공품을 주문하고, 수도에 대한 접근성을 확보하십시오.

  • 툴링 기본 사항/공작물 고정

    설치 및 작업을 실행할 준비를 갖출 수 있도록 기계에 필요한 공작물 고정장치, 공구 홀더 및 절삭 공구를 구매하십시오.
    툴링 기본 사항/공작물 고정

    설치 및 작업을 실행할 준비를 갖출 수 있도록 기계에 필요한 공작물 고정장치, 공구 홀더 및 절삭 공구를 구매하십시오.

  • 기계를 기다릴 때 예상하고 있어야 할 사항

    칩 배럴, 롤링 카트가 있으면 유용하며, 필요한 경우 교육을 준비하는 것이 좋습니다.
    기계를 기다릴 때 예상하고 있어야 할 사항

    칩 배럴, 롤링 카트가 있으면 유용하며, 필요한 경우 교육을 준비하는 것이 좋습니다.

기계에 대해 생각해 볼 만한 점들

전원: 모든 Haas 기계는 저전압(220V) 또는 고전압(400V 또는 440V)의 3상 전원에서 작동합니다. 기계는 저전압 변압기 또는 고전압 변압기를 사용하여 제작할 수 있지만 외부의 승압 또는 강압 변압기를 사용하여 기계를 작업장의 전원에 맞게 조정할 수 있습니다.

여러 대의 기계를 설치하거나 향후 여러 대의 기계를 사용할 계획이 있는 경우, 작업장의 유입 전원이 계획에 맞게 충분한지 확인하십시오. 이 점은 기계 작업장 입주 건물을 선택할 때 종종 무시되는 사항입니다.

설치에 앞서 전기 기술자를 통해 Haas 기계에 전원을 연결해 올바로 사용해 보아야 합니다. 이것은 모든 현지 규칙을 준수하는지, 그리고 Haas 기계에 적절한 전원을 공급하는지 확인하는 데 필요합니다. 툴룸 밀, 툴룸 선반 및 표준 미니밀과 같은 더 작은 몇 가지 기계는 단상 전원에서 작동할 수 있지만, 3상 전원이 필요한 다른 기계도 있습니다. 기계에 필요한 전원이 얼마나 되는지 확인해야 합니다.*

* 자세한 내용은 당사의 설치 안내서를 참조하십시오.

설치 안내서

프로그래밍: 기본 프로그래밍은 Haas 제어장치에서 직접 수행할 수 있습니다. Haas 제어장치는 처음부터 간단한 작업장 프로그래밍을 위해 설계되었습니다. Haas 제어장치와 관련하여 좀 더 발전된 고급 프로그래밍 시스템을 찾고 있다면 비주얼 프로그래밍 시스템을 확인해 보십시오. 이것은 단순한 프로그래밍과 좀 더 발전된 고급 프로그래밍 모두를 위한 시각적 템플릿 기반 시스템을 사용합니다. 좀 더 복잡한 프로그래밍과 4축 및 5축 응용 장치의 경우, 데스크톱 CAM 시스템을 찾아야 합니다. Autodesk 및 Mastercam은 이 소프트웨어 분야를 선도하는 업체입니다.

* 자세한 내용은 당사의 설치 안내서를 참조하십시오.

설치 안내서

절삭유: 절삭유는 기계 작업장 운영의 큰 부분을 차지하게 될 것입니다. 절삭유 공급, 절삭유 혼합, 절삭유 확인 및 절삭유 폐기는 매주 수행하는 작업장 운영 업무의 일부분이 될 것입니다. 여러 가지 유형의 절삭유를 사용할 수 있는데, 절삭하려는 재료의 유형과 현지 절삭유 공급업체가 지원하는 제품에 따라 제품 선택에 영향을 받습니다. 가장 좋은 첫 단계는 현지 Haas 직영 창고 매장에 확인하는 것입니다. 많은 Haas 직영 창고 매장에서는 절삭유를 공급하고 있으며 어떤 제품이 Haas 기계 및 대부분의 절삭 응용 장치에 가장 적합한지 알고 있습니다. 기계 조작을 위해서는 5갤런 용량의 스타터 통에 담긴 농축물이 필요합니다.*

 

작업장 내에서 생각해 볼 만한 점들

공간: 기계 공구는 크고 무거워서 한 번 배치하면 다른 곳으로 옮기기가 쉽지 않습니다. 모든 Haas 기계에는 기계 레이아웃 도면이 있는데, 여기에는 기계의 모든 외부 및 내부 필수 치수가 포함되어 있습니다. 이 자료를 사용하여 작업장의 레이아웃을 정하고 기계 배치를 결정하십시오. 경험에 의한 일반적인 방법은 기계 뒤에 약 3피트의 공간, 그리고 모든 다른 측면에 최소 4피트의 공간을 두는 것입니다. 전기 캐비닛을 완전히 열 수 있어야 하기 때문에, 기계 뒤의 공간은 매우 중요합니다. 또한 이 부분은 유입 전원이 위치하는 곳입니다. 전기 기술자는 이 위치를 알고 있어야 기계에 전기 공급을 올바로 실행할 수 있습니다. 칩 배출의 위치는 기계마다 다릅니다. 기계 배치를 위해 확실히 이 사항을 고려하는 것이 좋습니다.

기계 배치를 위해 고려해야 할 다른 사항으로는 작업장의 출입구 위치가 있습니다. 대부분의 기계 작업장은 외부 쪽으로 대형 롤업 도어가 있습니다. 도어로 인해 작업장의 온도가 크게 변동할 수 있기 때문에 기계가 이러한 도어와 관련해 어디에 배치되어 있는지 주의하십시오. Haas 기계에는 정상적인 온도 영향에 맞춰 조정할 수 있는 온도 보정장치가 내장되어 있지만, 온도 변화가 크면 쉽게 보정할 수 없습니다.

기계가 대형 공작물을 수용하는 경우 기계에 재료를 적재하고 하역하기 위한 추가 공간이 확보된 위치를 고려해야 합니다. 기계 적재 및 하역에 Haas 공장 리프트 또는 지게차와 같은 리프트 장치가 필요할 수 있습니다.

팁: 다양한 기계 위치와 방향이 작업장에서 어떻게 사용될 수 있는지 “눈으로 확인”하려면 바닥의 테이프 표시를 사용하십시오.*

Haas Motorsport Shop floor. Product of Haas CNC machine tools.

* 자세한 내용은 당사의 설치 안내서를 참조하십시오.

설치 안내서

토대: 대개의 경우 4"~6"까지의 표준 공업용 바닥과 관련하여, 대부분의 Haas 기계에는 적절하게 보강된 콘크리트로 충분합니다. 일부 더 크거나(EC-1600) 더 빠른(DT-1) 기계에는 고정 또는 더 두꺼운 토대가 필요할 수 있습니다. 정확한 상세정보는 각 기계의 설치 요구 사항을 참조하십시오. 가능하다면 기계는 끊김이 없는 하나의 콘크리트 블록 위에 위치해야 합니다.*

* 자세한 내용은 당사의 설치 안내서를 참조하십시오.

설치 안내서

수도: 절삭유를 사용하는 경우 수도가 필요합니다. 최대한 기계와 가까우면 좋습니다. 절삭유는 농축물로 공급되고 그 이후에 물과 혼합됩니다. 기계가 작동하면서 그 물 중 일부가 증발되어 절삭유 농도가 바뀌게 됩니다. 좋은 굴절계를 사용하면 적절한 절삭유 농도를 모니터링하고 유지하여 최적의 성능을 발휘하는 데 도움이 됩니다.

절삭유 유지관리는 일반적으로 탱크에 담겨 있는 기존 절삭유에 물을 첨가하고 혼합한 다음 농도를 측정하는 것을 의미합니다. 또 다른 옵션은 Haas 자동 절삭유 보충 시스템을 설치하는 것입니다. 이 시스템은 자동으로 정확한 양의 절삭유 농축물을 물과 혼합하고 절삭유 탱크에 직접 급유합니다. 이 옵션을 최대한 활용하고 절삭유 유지관리를 간소화하기 위해 기계 근처에 수도가 있어야 합니다.*

* 자세한 내용은 당사의 설치 안내서를 참조하십시오.

설치 안내서

공기: 모든 Haas 기계는 압축 공기가 있어야 작동합니다. 공기는 공구 교환, 터렛 고정 및 고정 해제와 기타 기계 작동에 사용됩니다. 기계에 유입되는 공기의 품질과 양은 매우 중요합니다. 공기는 깨끗하고 건조해야 하며, 적절한 기계 작동에 충분한 양과 압력이 있어야 합니다.

기계 작동을 위해서는 고품질 공기 압축기가 반드시 있어야 합니다. 에어 드라이어가 포함된 나사 스타일 압축기를 사용하는 것이 좋지만, 다단 피스톤 스타일 압축기도 사용할 수 있습니다. Haas 기계에는 유입 공기에서 수분을 제거하는 시스템이 내장되어 있지만, 공기가 기계에 유입되기 전에 깨끗하고 건조할수록 더 좋습니다. Haas 기계 이외의 모든 초기 투자 중에서 고품질 공기 공급 시스템이 가장 중요합니다. 기계에 깨끗하고 건조한 공기가 공급되도록 함으로써 비용이 많이 드는 수리 청구서와 공압 구성 요소의 고장 문제를 예방할 수 있습니다.*

미가공품: 이것은 제작하는 공작물에 따라 크게 차이가 납니다. 우선, 해당 지역의 재료 공급업체와 관계를 구축하십시오. 현지 Haas 직영 창고 매장에서 협력할 공급업체를 추천해 드릴 수 있습니다. 또한 재료 랙과 같은 미가공품을 보관할 수단 및 아마도 수평 띠톱과 같은 미가공품을 절삭할 수단이 필요할 것입니다. 여러 공급업체에서 추가 수수료, 일반적으로는 절삭 1회당 요금을 받고 미가공품을 절삭해 줄 수 있습니다. 좋은 수평 띠톱에 투자하면 장기간에 걸쳐 이러한 수수료 비용을 절약할 수 있을 것입니다.

툴링 기본 사항/공작물 고정

공작물 고정: 미가공품과 마찬가지로, 공작물 고정은 가공하는 공작물에 따라 상당히 차이가 납니다. 수직 머시닝 센터의 경우 최소한 6"의 고정 조 바이스, 소프트 조 몇 세트, 토우 클램프 키트 및 몇 가지의 기본 수공구가 있어야 합니다.

수집한 장비가 많아짐에 따라, 다양한 크기의 바이스, 그리고 어쩌면 이중 스테이션 바이스까지도 고려할 수 있습니다. 선반의 경우, 일정하게 환봉 작업을 하게 된다면 콜릿 척이 적절할 수 있습니다.

밀 공작물 고정 키트

공구 홀딩: 이것 역시 차이가 있지만, 밀에 대해 고려해야 할 기본 공구 홀더는 1/2"및 1/4"엔드밀 홀더, 키리스 드릴 척과 ER32 콜릿 척 및 콜릿 세트입니다. 전체 공구 홀더 제품군에는 여러 개의 ER16, ER25 및 ER32 콜릿 척과 함께 상응하는 콜릿 세트가 포함됩니다. 대부분의 콜릿 세트에는 필수적인 렌치가 포함되어 있습니다. 풀 스터드도 필요합니다. 공구 조임 고정장치는 대부분의 Haas 밀에 포함되어 있지만 좋은 벤치 장착 버전도 가지고 있으면 편리합니다. Haas 선반에는 기본 공구 홀더 세트가 포함되어 있지만 몇 개의 ER 콜릿 척과 직선 자루 콜릿 홀더가 있으면 스타터 툴링이 완성됩니다.

ER 콜릿 마스터 팩

절삭 공구: 절삭 공구 역시 수행하는 작업에 따라 매우 다양합니다. 밀과 선반의 경우 다양한 코발트 드릴이 요구 사항입니다. 대부분의 공작물에는 보통 나사 특성이 있기 때문에 탭 세트도 필요합니다. 밀의 경우: 1/4", 1/2", 3/4"의 다양한 엔드밀이 있으면 좋습니다. 강철 절삭용 한 세트와 알루미늄 절삭용 한 세트가 있어야 합니다. 선반의 경우: 몇 개의 OD 터닝 공구, 공작물 꺼짐 공구 및 보링 바가 있으면 스타터 장비로 좋습니다.

1/4" 엔드밀
CT40 쉘 밀 키트

측정 공구: 공작물 측정용으로는 우수한 품질의 0~6"캘리퍼, 강철 기공사의 스케일, 0~1", 1"~2", 2"~3"에 대한 마이크로미터 세트가 있는 것이 좋습니다. 다이얼 테스트 인디케이터가 포함된 우수한 품질의 매그네틱 베이스는 기계 설정에 유용합니다. 또한 밀에 무선 검사(WIPS)를 추가하지 않는 한 밀에는 에지 파인더가 필요합니다.

Haas 포켓 스케일
Haas 공구 프리셋터
기계를 기다릴 때 예상하고 있어야 할 사항

칩 배럴: 칩을 넣을 배럴이 최소 1개 이상 있는 것이 좋습니다. 휠이 달린 55갤런 칩 배럴은 칩 컨베이어가 포함된 Haas 선반 또는 칩 리프트 옵션이 포함된 Haas 밀에 적합합니다. 칩 오거만 있는 기계는 칩 슈트 아래에 맞는 더 작은 통이 필요합니다. 일종의 칩 배럴이 있으면 기계 청소를 훨씬 더 쉽게 할 수 있습니다.

카트: 마감된 공작물 보관 및 공구용 카트를 사용하면 정리하는 데 도움이 됩니다. 다양한 카트를 사용할 수 있는데, 일부는 공구 홀더 전용이고, 일부는 공작물 전용, 또 다른 일부는 두 가지를 조합한 것에 사용합니다. 단순한 Rubbermaid 카트로 시작해도 작업장에서 물류의 흐름에 가장 적합한 방법을 알아내는 데 도움이 됩니다.

교육: 교육이 필요한 경우에는 현지 Haas 직영 창고 매장에 상담하십시오. 일반적으로 기계 설치 시 기본 현장 교육을 제공하고, 현장이나 Haas 직영 창고 매장에서 더 수준 높은 교육을 제공합니다. 당사의 Haas 인증 프로그램은 또 하나의 훌륭한 자료입니다.

Haas 서비스

Haas 신제품

동영상 라이브러리

첫 CNC 구매 체크리스트

DOWNLOAD CHART (PDF)
Recently Updated

당사의 가장 인기 있는 스타터 머신


Haas ST-10

ST-10

최대 용량 305 x 406mm 및 봉재 이송용량 44mm CNC 선반

  • 6.5" 척 크기
  • 1.75" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 15 hp 동력
    CNY 전용
Product Image

VF-1

이동거리 508 x 406 x 508mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 20 공구 용량
    CNY 전용
Haas 미니밀

Mini Mill

이동거리 406 x 355 x 381mm의 미니 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8k RPM
  • 10 or 20 공구 용량
    CNY 전용
Recently Updated

동영상 자료



경제적인 엔트리 기계
 

 

공작물 제작의 시작과 끝

 


알고 있어야 할 중요한 규칙

 


매월 유지관리
 


기계 기술자를 위한 필수 자료

 


공구 홀더 필수 사항

 

Recently Updated

시작하려면 당사 연락처로 문의 요망