The Beeper Volume is Low or Inaudible on NGC machines

服务主页 服务提醒/新闻 NGC 机床蜂鸣器音量低或无法听到。
2020 年 1 月 10 日 NGC 机床蜂鸣器音量低或无法听到。

此新闻已发布超过 90 天。

请注意,显示的信息可能不是最新的和有效的信息。服务新闻信息可能会发生变化。

我们注意到扬声器 [2] (P/N 32-1205) 由于蜂鸣器音量低或听不见而被退回工厂。 

在 SKBIF PCB [1] 上 P/N 34-4510 ,蜂鸣器 [3] 集成到 PCB 中。 如果蜂鸣器 [3] 有任何问题,您想排除故障  SKBIF PCB [1]。   不要因为蜂鸣器问题更换扬声器,扬声器是在播放视频文件时使用的。  参考 SKBIF / LCD 显示器 - NGC - 故障排除指南。