My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
CDF Conveyor

Vorteile des Scheibenfilter-Späneförderer

Das Sonderzubehör Scheibenfilter-Späneförderer (Chip Disk Filtration (CDF)) ist die perfekte Lösung für spanbezogene Probleme, die durch Anwendungen verursacht werden, die leichte Späne erzeugen. Diese Späne, wie Aluminium und andere leichte Stoffe, treiben dann im Kühlmittel. Sie bewegen sich mit dem Kühlmittel mit, bleiben am Förderband haften und werden dadurch in den Kühlmitteltank und in die Maschine gespült.

Der CDF Scheibenfilter-Späneförderer gleicht einem standardmäßigen Band-Späneförderer, ist aber mit zusätzlichen Funktionen zur Lösung dieser Probleme ausgestattet. 

  • Damit wird das Spülen der Späne in die Maschine beseitigt.
  • Ein 24-Maschenscheibenfilter sorgt dafür, dass keine Späne und sonstige Ablagerungen in den Kühlmitteltank gelangen.
  • Das integrierte Rückspülsystem hält die Späne auf dem Riemen zurück und entsorgt sie ordnungsgemäß in den Spänebehälter oder in das Fass (beinhaltet zusätzliche Pumpe).
  • So werden die Maschinenverfügbarkeit und daher auch die Produktion gesteigert.
  • Ablagerungsfreies Kühlmittel für eine bessere Leistung des Kühlmittelflusses durch die Spindel.
  • Bei einem Stau fährt er automatisch zurück
  • Aktivierung über M-Code oder über das Bedienpult
  • Einstellungen steuern Betriebsintervall und -dauer
  • Hubwinkel minimiert den Kühlmitteleinsatz
  • Abführung in Höhe eines Standard-Industriefasses

Späne-Scheibenfilter

Der Scheibenfilter (rechts) dreht sich, sobald der Förderer läuft, und sammelt im Kühlmittel treibende Späne ein. Das Kühlmittel wird durch die Seite gepumpt und die Späne werden zurück auf das Förderband und anschließend in das Spänefass befördert. 

Der Scheibenfilter funktioniert wie ein Ölabscheider, nur eben für Späne. Er sammelt bereits im Kühlmittel treibende Späne ein, holt sie aus dem Tank heraus und führt sie auf das Förderband zurück.

  • 24-Maschenfilter aus Edelstahl
  • Filterablagerungen größer als 686 µm

 

So funktioniert es

Das Sieb des CDF Späne-Scheibenfilters verfügt über Aussparungen auf der Seite, die in das Innere des Kühlmitteltanks gerichtet sind. Im Kühlmittel schwimmende Späne werden durch den normalen Kühlmittelfluss in die Aussparungen getrieben. Durch die Drehung der Scheibe werden die Späne aus dem Tank gehoben und dann zurück auf das Förderband gespült, um anschließend entfernt zu werden. 

Die dazugehörige Pumpe sorgt dafür, dass das Kühlmittel wieder durch den Scheibenfilter fließt, um die eingesammelten Späne auf das Förderband zu spülen, damit sie anschließend aus der Maschine entfernt werden können. 

Rückspülpumpe

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

Der Scheibenfilter-Späneförderer enthält eine separate Pumpe, um die Späne zurück auf das Förderband und anschließend aus der Maschine zu spülen. Die Pumpe wird neben der anderen Pumpe (oder anderen Pumpen) am Maschinenkühlmitteltank montiert.

  • Pumpe mit 1/4 hp (0,19 kW) Leistung inkludiert
  • 22 Liter pro Minute bei 10 psi (0,69 Bar) 

Einstellungen zur Steuerung des automatischen Förderbandbetriebs

  • Einstellung 114 – FÖRDERERZYKLUS (CONVEYOR CYCLE) steuert das Intervall für den automatischen Betrieb des Bandförderers während eines Zyklus.
  • Einstellung 115 FÖRDERER-EINSCHALTZEIT (CONVEYOR ON-TIME) regelt die Laufdauer des Bandförderers im automatischen Betrieb.
  • Einstellung 196 FÖRDERER-ABSCHALTUNG (CONVEYOR SHUTOFF) legt fest, wie lange bei fehlender Aktivität gewartet werden soll, bevor der Förderer anhält.

Hinweis: Die Bedienertüren müssen geschlossen sein, um das Förderband zu betreiben.

Programmbetrieb des Förderers

  • M31 startet den Bandförderer in Vorwärtsrichtung, um Späne abzuführen. 
    • Nach dem Start, wenn sich die Maschine im Zyklus befindet, läuft der Förderer so lange, wie in Einstellung 115 FÖRDERER-EINSCHALTZEIT festgelegt, und wird dann abgeschaltet.
    • Nach dem Start, wenn sich die Maschine im Zyklus befindet, startet der Förderer nach der in Einstellung 114 FÖRDERERZYKLUS festgelegten Zeit erneut und läuft so lange, wie in Einstellung 115 angegeben.
    • Während sich die Maschine im Zyklus befindet, können Sie das Förderband starten, indem Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur drücken. Nach dem Start haben die Einstellungen 114 und 115 dieselbe Wirkung wie oben beschrieben.
    • Wenn Einstellung 114 auf Null steht, findet kein automatischer Betrieb statt.
       
  • M33 stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.
    • Halten Sie den Förderer während des Zyklus manuell an, indem Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur drücken. Dies stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.

Manueller Betrieb

  • Drücken Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur, um den Bandförderer in Vorwärtsrichtung zu starten und Späne abzuführen. 
  • Drücken Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur, um den Bandförderer in Rückwärtsrichtung zu starten und so eine Verstopfung aufzulösen.
  • Drücken Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur, um den Bandförderer anzuhalten.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.