My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0011

Service Home 320V-Netzteil (MMPS) – Fehlersuchanleitung – CHC – TG0011
Recently Updated Last updated: 02/06/2026

320V-Netzteil (MMPS) - Fehlersuchanleitung - CHC


TG0011

320V-Netzteil (MMPS) – Fehlersuchanleitung – CHC – TG0011

Zum Abschnitt springen 1. Overview 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. DC BUS 5. Short Circuit Inspection 6. REGEN Load Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top

Overview

Das Hochspannungsnetzteil (MMPS - MINIMILL Power Supply) ist die Energiequelle für die Servoverstärker.

Es arbeitet mit 3-Phasen-Leistung 208 VAC oder 240 VAC Einphasen-Leistung. Es wandet die eingehende Wechselspannung um und versorgt die Servoverstärker mit 320–340 VDC.

Das Hochspannungsnetzteil enthält auch den generatorischen Stromkreis für das dynamische Bremsen.

Typen von 320 V-Netzteilen:
 
  1. 69-2000E  320 V-Netzteil (Klemmleiste) CHC 
  2. 32-5557 320 V-Netzteil (Molex-Steckverbinder) CHC/NGC
  3. 32-5566 320 V-Netzteil (Klemmenleiste) CHC/NGC
  4. 32-5566A 320 V-Netzteil (Klemmenleiste mit Sicherung) CHC/NGC
    Wichtig: Entladen Sie das 32-5566A MMPS nicht über einen Widerstand, da sonst die Sicherung durchbrennt.  Warten Sie stattdessen, bis sich die HV-LED-Leuchte ausgeschaltet hat.

Electrical Safety

 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:

  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:

  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.

Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.

Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 648 DC-BUS KURZSCHLUSS Alarm 292 HFEHLER IN DER HOCHSPANNUNGSSTROMVERSORGUNG und Alarm 160 NIEDRIGE EINGEHENDE NETZSPANNUNG Es liegt ein Problem mit dem DC-Zwischenkreis vor oder das MMPS ist kurzgeschlossen. Vergleichen Sie die gemessene Gleichspannung mit der Diagnoseseite.
Prüfen Sie das MMPS auf Kurzschlüsse
Alarm 292 FEHLER DES HOCHSPANNUNGSNETZTEILS und Alarm 647 GENERATORISCHE LAST KURZGESCHLOSSEN Es gibt ein Problem mit der generatorischen Last oder das MMPS ist kurzgeschlossen. Messen Sie den Widerstand über die REGEN Ladung
Überprüfen Sie das MMPS auf Kurzschlüsse.
Alarm 292 FEHLER IN DER HOCHSPANNUNGSSTROMVERSORGUNG und Alarm 119 Überspannung und Alarm 650 DC-Busüberspannung Es gibt ein Problem mit der generatorischen Last oder das MMPS ist defekt. Messen Sie den Widerstand an der REGEN-Last.
Fehlerhafte Spannung des DC-Zwischenkreises wird auf dem Messgerät angezeigt. Die eingehende Netzspannung ist zu gering.  Messen Sie die eingehende Netzspannung und stellen Sie fest, ob sie innerhalb der Spezifikation liegt.  Bei 480 V-Maschinen überprüfen Sie die Transformatorabgriffe, um sicherzustellen, dass sie auf den richtigen Bereich eingestellt sind.
Das Kabel zur Spannungsüberwachung ist nicht angeschlossen. Vergewissern Sie sich anhand der Schaltpläne, dass das Kabel der Spannungsüberwachung angeschlossen ist.
Das 320 V-Netzteil gibt nicht das richtige Spannungssignal ab. Das 320 V-Netzteil erzeugt ca. 1 VDC pro 100 VAC.  Wenn nicht, ist der Antrieb defekt. 

DC BUS

Korrekturmaßnahme

Diagnose DC-Spannungsprüfung

  1. Drücken Sie die [POWER ON] Taste.
  2. Messen Sie die Gleichspannung zwischen den Pins 1 und 2 des Steckers J4 am MMPS.
  3. Vergleichen Sie die gemessene Spannung mit der DC VOLTAGE auf der Diagnoseseite der Steuerung. Die Messwerte müssen mit +-2 % übereinstimmen.
  4. Drücken Sie die [POWER OFF] Taste.
  5. Trennen Sie die Kabel des DC-Zwischenkreises vom Stecker J3 am MMPS.
  6. Drücken Sie die [POWER ON] Taste.
  7. Überwachen Sie die DC VOLTAGE auf der Diagnoseseite der Steuerung. Wenn die Messwerte nicht übereinstimmen, kann das Problem Folgendes sein:
    • Eine schlechte Verbindung des Kabels, welches das Signal der Spannungsüberwachung zu den Leiterplatten der Steuerung überträgt. Vergewissern Sie sich, dass der J6-Anschluss am MMPS und der P17-Anschluss am CHC Maincon/Mocon fest verbunden sind.
    • Ein fehlerhaftes MMPS, wenn Sie eine falsche Spannung an P17 am Maincon/Mocon haben.
    • Eine defekte Maincon/Mocon-Platine, wenn Sie die richtige Spannung am Kabel am P17-Anschluss des Maincon/Mocon haben. Es gibt 0,01 VDC pro 1 VDC Bus. Beispielsweise müssen 320 VDC bei 3,2 VDC angezeigt werden.

Überprüfen Sie auf niedrigen DC-Zwischenkreis durch kurzgeschlossene Verstärker.

  1. Drücken Sie die [POWER OFF] Taste.
  2. Trennen Sie die Kabel des DC-Zwischenkreises vom Stecker J3 am MMPS.
  3. Drücken Sie die [POWER ON] Taste.
  4. Überwachen Sie die DC VOLTAGE auf der Diagnoseseite der Steuerung.
  5. Wenn der DC-Zwischenkreis auf den Nennwert zurückkehrt, liegt ein Kurzschluss in einem der Servoverstärker vor. Ein niedriger oder kurzgeschlossener Widerstand ist ein Zeichen für einen defekten Servoverstärker.
  6. Wenn die Messwerte übereinstimmen und der Alarm anhält, dann ist das Problem ein fehlerhaftes MMPS.

Short Circuit Inspection

Korrekturmaßnahme

Überprüfen Sie das MMPS. Trennen Sie alle Kabel vom MMPS.

Überbrücken Sie den Gleichrichter zum Überprüfen des Chassis.

  1. Stellen Sie Ihr Messgerät auf den Widerstandsmodus (Ohm) ein.
  2. Überprüfen Sie die Klemmen 1, 2 und 3 auf Chassis-Erdung. Wenn der Messwert keinen offenen Stromkreis (O.L) anzeigt, ist das MMPS beschädigt.

Überbrücken Sie den Gleichrichter zur Überprüfung der DC-Zwischenkreisklemme.

  1. Stellen Sie das Messgerät auf den Diodentest-Modus ein.
  2. Stecken Sie das schwarze Kabel auf J3 Pin 2. Überprüfen Sie mit dem roten Kabel die Klemmen 1, 2 und 3 von J1.
  3. Warten Sie, bis sich der Messwert auf Ihrem Zähler gelegt hat. Wenn das Messgerät nicht angezeigt wird einen offenen Schaltkreis (O.L)zeigen, ist das MMPS beschädigt.
  4. Stecken Sie das schwarze Kabel auf J3 Pin 1. Überprüfen Sie mit dem roten Kabel die Klemmen 1, 2 & 3 von J1.
  5. Warten Sie, bis sich der Messwert auf Ihrem Zähler stabilisiert hat. Wenn das Messgerät keinen offenen Stromkreis (O.L) anzeigt, ist das MMPS beschädigt.

REGEN Load Inspection

Korrekturmaßnahme

Überprüfen Sie die GENERATORISCHE Last:

  1. Stellen Sie das Messgerät auf den Widerstandsmodus (Ohm) ein.
  2. Trennen Sie die REGEN Last vom MMPS vom Stecker J5.
  3. Messen Sie den Widerstand über die Leitungen hinweg. Der Messwert muss zwischen 9,5 und 12,5 Ohm liegen. Wenn die REGEN Last innerhalb der Spezifikation liegt, kann ein Problem mit dem MMPS vorliegen.
  4. Messen Sie den Widerstand zwischen den Pins 1 an J3 und Pin 3 an J5 des MMPS. Ein Kurzschluss ist ein Zeichen für ein fehlerhaftes MMPS.

Electrical Diagrams

320 V-Stromversorgung Schaltplan (32-5566/32-5566A)

320 V-Stromversorgung Schaltplan (32-5557)

320 V Stromversorgung Diagramm (69-2000E)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.