My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0133

Accueil du service Entraînement de broche - Guide de dépannage CHC - TG0133
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Entraînement de broche- Guide de dépannage - CHC


TG0133

Entraînement de broche - Guide de dépannage CHC - TG0133

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT 4. Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING. 5. The spindle did not orientate correctly. 6. The spindle speed is incorrect. 7. mechanical problem with the spindle or the motor 8. The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull. Back to Top

Introduction

Avant la mise en œuvre de la Haas Vector Drive, Haas Automation a utilisé le lecteur à fréquence variable d'un certain nombre de fabricants d'entraînement tels que Fuji, Mitsubishi, Magnatek et Yaskawa. Les entraînements de broche utilisés dans les machines Haas sont des contrôleurs de moteur à fréquence variable. Ils modifient la fréquence et la tension pour faire fonctionner les moteurs électriques.

Le PCB MOTIF envoie des commandes de vitesse de broche à l'entraînement de broche. Le PCB I/O envoie des commandes directionnelles au lecteur de broche. L’entraînement de broche envoie (3) signaux au PCB I/O. Il enverra un Spindle Stop, Spindle at Speed, ou une commande Fault Signal.

Symptom Table

Symptôme Cause possible Action corrective Section
Alarme 123 DYSFONCTIONNEMENT D’ENTRAÎNEMENT DE BROCHE Il y a plusieurs possibilités. Vérifiez la cause du code d’erreur sur le lecteur et prenez les mesures correctives. 1
Alarme 149 LA BROCHE TOURNE La vitesse de broche n'est pas nulle lors d'une modification d’outil. Utilisez les données diagnostiques pour identifier et corriger le défaut. 2
Alarm 186 LA BROCHE NE TOURNE PAS La broche ne tourne pas lorsqu'elle est commandée.
Alarme 116 DÉFAUT D’ORIENTATION DE LA BROCHE. La broche ne s’est pas orientée correctement. Inspectez l'assemblage de goupille d’anneau/coup. 3
La vitesse de la broche est incorrecte. Le signal de la commande est incorrect ou mauvais. Vérifiez la tension de commande. 4
La charge de broche est trop élevée. Il y a un problème mécanique avec la broche ou le moteur. Vérifiez que la broche tourne librement. 5
Les outils sont usés. Remplacez les outils usés. 6

Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT

Action corrective

Vérifiez l'affichage du lecteur de broche pour un code d'erreur. Consultez (1) l’un de ces manuels pour définir la cause et les mesures correctives.

  • Mitsubishi A200
  • Manuel technique Yaskawa GPD 503
  • Manuel Yaskawa GPD 515

REMARQUE : Un cavalier manquant peut provoquer un défaut d'entraînement de broche 123, par exemple, certains moteurs peuvent ne pas avoir de capteur de surchauffe, dans ce cas le câble 500 doit avoir un cavalier.

Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING.

Cause possible : La vitesse de la broche n'est pas à zéro lors d'un changement d'outil. La broche ne tourne pas lorsqu'elle est commandée.

Action corrective

Vérifiez les entrées suivantes sur la page de diagnostic du contrôle Haas.

Si le bit ne change pas quand ils sont censés, sautez le connecteur à P21 sur le PCB I/O :

  1. Saut ROUGE à VERT: L'entrée « SP ST* Broche non arrêtée » doit changer.
  2. aut LANC à VERT: L'entrée « SP AT*Broche n’est pas à la vitesse » doit changer.

Si le bit a changé après avoir sauté le connecteur P21 sur le PCB I/O, le câble ou le lecteur de broche est en faute.

Si le bit n'a pas changé une fois le connecteur P21 passé,  consultez  Commande Haas classique - PCB I/O - Guide de dépannage

Champ La broche est arrêté La broche n'est pas arrêtée
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1
SP AT* Spindle Not At Speed 1 0

The spindle did not orientate correctly.

Action corrective

Diminuez les valeurs du Paramètre 73 SP HIGH G/MIN SPEED et Paramètre 74 SP LOW G/MIN SPEED pour ralentir la vitesse d'orientation. La broche s'orientera plus facilement à grande vitesse qu'il ne le fera à basse vitesse et la machine peut être programmée en ce sens.

Vérifiez si l'anneau d'orientation [1] et l’assemblage de goupilles [2] sont endommagés.

Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur à rouleaux mécanique et des solénoïdes.

The spindle speed is incorrect.

Cause possible :  le signal de la commande est incorrect ou mauvais.

Action corrective

Vérifiez la tension de la commande de vitesse. La commande de vitesse pour le disque de broche est envoyée par le câble 720 de P16 sur le Motif ou le Mocon. Lorsque le régime maximum pour la broche est commandé, vous devez mesurer 10 VDC à travers le câble 720 à l'entraînement et P16 au Motif ou Mocon.

Vérifiez les connexions du câble 720. Vérifiez qu'ils ne sont pas lâches et assurent un bon contact.

Si la tension est correcte, vérifiez si les paramètres d'entraînement de broche sont corrects. Consultez le  manuel Programmation d’entraînement SP Mitsubishi Magnatek..

mechanical problem with the spindle or the motor

Cause possible :  Il y a un problème mécanique avec la broche ou le moteur.

Action corrective

Vérifiez si la broche et le moteur tournent librement manuellement. Vérifiez s'il y a un court-circuit à la terre dans le moteur de broche. Consultez Moteur de broche - Guide de dépannage.

The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull.

Action corrective

Consultez le programme pour l'application et le chemin de l'outil.

Vérifiez s'il y a des outils usés ou endommagés. Remplacez les outils au besoin.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.