My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0133

Service Home Spindelantrieb – Anleitung zur Fehlerbehebung – CHC – TG0133
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Spindelantrieb - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC


TG0133

Spindelantrieb – Anleitung zur Fehlerbehebung – CHC – TG0133

Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT 4. Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING. 5. The spindle did not orientate correctly. 6. The spindle speed is incorrect. 7. mechanical problem with the spindle or the motor 8. The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull. Back to Top

Introduction

Vor der Implementierung des Haas-Vektorantriebs verwendete Haas Automation Frequenzumrichter von verschiedenen Antriebsherstellern wie Fuji, Mitsubishi, Magnatek und Yaskawa. Spindelantriebe, die in Haas-Maschinen zum Einsatz kommen, sind Motorsteuerungen mit variabler Frequenz. Sie variieren die Frequenz und Spannung für den Betrieb der Elektromotoren.

Die MOTIF-Leiterplatte übermittelt Spindeldrehzahlbefehle an den Spindelantrieb. Die I/O-Leiterplatte übermittelt Richtungsbefehle an den Spindelantrieb. Der Spindelantrieb übermittelt (3) Signale an die I/O-Leiterplatte. Es sendet einen Spindle Stop, Spindle at Speedoder einen Fault Signal Befehl.

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme Abschnitt
Alarm 123 FEHLER DES SPINDELANTRIEBS Es gibt mehrere Möglichkeiten. Überprüfen Sie den Fehlercode des Antriebs auf die Ursache und die Abhilfemaßnahmen. 1
Alarm 149 SPINDEL DREHEN Die Spindeldrehzahl ist während eines Werkzeugwechsels nicht bei Null. Verwenden Sie die Diagnosedaten, um den Fehler zu identifizieren und zu beheben. 2
Alarm 186 SPINDEL DREHT NICHT Die Spindel dreht sich nicht, wenn sie dazu angewiesen wird.
Alarm 116 FEHLERHAFTE SPINDELORIENTIERUNG Die Spindel wurde nicht richtig ausgerichtet. Überprüfen Sie die Orientierung der Ring-/Schussstift-Baugruppe. 3
Die Spindeldrehzahl ist falsch. Das Signal von der Steuerung ist fehlerhaft Überprüfen Sie die Steuerspannung. 4
Die Spindellast ist zu hoch. Es liegt ein mechanisches Problem mit der Spindel oder dem Motor vor. Überprüfen Sie, ob sich die Spindel frei dreht. 5
Die Werkzeuge sind stumpf. Tauschen Sie die stumpfen Werkzeuge aus. 6

Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie die Anzeige des Spindelantriebs auf einen Fehlercode. Die Ursache und die Abhilfemaßnahmen sind in (1) dieser Handbücher beschrieben.

  • Mitsubishi A200
  • Yaskawa GPD 503 Technisches Handbuch
  • Yaskawa GPD 515 Handbuch

HINWEIS: Ein fehlender Brückenstecker kann zu einem 123 Spindelantriebsfehler führen.  Einige Motoren verfügen beispielsweise nicht über einen Überhitzungssensor. In diesem Fall muss das 500er Kabel mit einem Brückenstecker versehen werden.

Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING.

Mögliche Ursache: Die Spindeldrehzahl beträgt beim Werkzeugwechsel nicht Null. Die Spindel dreht sich nicht, wenn sie dazu angewiesen wird.

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie die folgenden Eingaben auf der Diagnoseseite der Haas-Steuerung.

Wenn sich das Bit nicht ändert, obwohl es sich ändern sollte, gehen Sie zum Stecker an P21 auf der I/O-Leiterplatte:

  1. Überbrücken Sie REDzu GRN: Die Eingabe "SP ST*Spindel nicht angehalten" sollte sich ändern.
  2. Überbrücken Sie WHTzu GRN: Die Eingabe "SP AT* Spindel läuft nicht mit der richtigen Drehzahl" sollte sich ändern.

Wenn sich das Bit nach dem Sprung vom P21-Stecker auf der I/O-Leiterplatte geändert hat, liegt ein Fehler am Kabel oder Spindelantrieb vor.

Wenn sich das Bit nicht geändert hat, nachdem Sie den P21-Stecker überbrückt haben,  lesen Sie die Klassische Haas-Steuerung – E/A-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Feld Spindel ist gestoppt Spindel ist nicht gestoppt
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1
SP AT* Spindle Not At Speed 1 0

The spindle did not orientate correctly.

Korrekturmaßnahme:

Verringern Sie die Werte von Parameter 73 SP HIGH G/MIN SPEED und Parameter 74 SP LOW G/MIN SPEED, um die Ausrichtungsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Die Spindel kann sich im Schnellgang leichter orientieren als im Niedergang, und die Maschine kann dafür programmiert werden.

Überprüfen Sie den Orientierungsring [1] und die Schussstift-Baugruppe [2] auf Beschädigungen.

Überprüfen Sie die Funktion des mechanischen Rollenschalters und des Magnetschalters.

The spindle speed is incorrect.

Mögliche Ursache: Das Signal von der Steuerung ist falsch oder schlecht.

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie die Spannung des Drehzahlbefehls. Der Drehzahlbefehl für den Spindelantrieb wird über das Kabel 720 von P16 an den Motif oder den Mocon übermittelt. Wenn die maximale Drehzahl für die Spindel vorgegeben ist, sollten Sie 10 VDC über das 720 Kabel am Antrieb und P16 am Motif oder Mocon messen.

Überprüfen Sie die Anschlüsse des 720 Kabels. Stellen Sie sicher, dass sie sich nicht lösen und einen guten Kontakt aufweisen.

Wenn die Spannung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Parameter des Spindelantriebs korrekt sind. Lesen Sie das Magnatek & Mitsubishi SP Drive Programmierhandbuch.

mechanical problem with the spindle or the motor

Mögliche Ursache: Es liegt ein mechanisches Problem mit der Spindel oder dem Motor vor.

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie, ob sich Spindel und Motor von Hand frei drehen lassen. Überprüfen Sie, ob im Spindelmotor ein Kurzschluss gegen Masse vorliegt. Siehe Spindelmotor – Leitfaden zur Fehlerbehebung.

The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull.

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie das Programm für die Anwendung und den Werkzeugpfad.

Überprüfen Sie, ob stumpfe oder beschädigte Werkzeuge vorhanden sind. Tauschen Sie die Werkzeuge bei Bedarf aus.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.